Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Mantenersi competitivi nel 2022 e oltre

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

Non c’è mai stato un momento più cruciale per il settore manifatturiero. La pandemia ha messo in luce la profondità delle sfide che i produttori devono affrontare, tra cui la discontinuità operativa della supply chain, l’esaurimento di materie prime di lavoratori qualificati e la mitigazione dei rischi. La governance ambientale, sociale e aziendale (ESG) è emersa come un elemento imprescindibile per le aziende. Allo stesso tempo, la combinazione di informazioni basate sui dati, velocità e automazione non è mai stata così accessibile. Tutto ciò sta accelerando l’adozione della produzione intelligente.

Per aiutarvi a rimanere competitivi in questo periodo di cambiamento, ecco alcune statistiche da considerare dal 2022 State of Smart Manufacturing Report:

  • I tassi di adozione della produzione intelligente sono aumentati del 50% dal 2021 al 2022, il che significa che 2 produttori su 3 stanno attualmente utilizzando qualche forma di componente di produzione intelligente.
  • L’indecisione dovuta a un eccesso di opzioni di investimento tecnologico è per la prima volta un ostacolo alla crescita, con oltre il 20% degli intervistati che la seleziona.
  • Mentre il 78% dei produttori ha una soluzione specifica per la pianificazione della supply chain, il 38% degli intervistati ha dichiarato di voler investire nella pianificazione della supply chain, il che indica che la loro soluzione attuale non è sufficiente.
  • Oltre l’80% degli intervistati per entrambi i 2022 State of Smart Manufacturing Report e il sondaggio Outlook della NAM (National Association of Manufacturers) ha sottolineato l’importanza di attrarre e trattenere una forza lavoro di qualità.

Il momento di agire è adesso. I leader lungimiranti e informati stanno prendendo le decisioni che apriranno la strada al successo quest’anno, mentre si prendono anche il tempo per valutare dove porteranno queste decisioni l’azienda tra cinque, dieci e quindici anni.

Il rapporto annuale State of Smart Manufacturing di Plex ha monitorato le questioni più pressanti nell’ultimo decennio. L’esaurimento di materie prime di lavoratori qualificati, la discontinuità operativa della supply chain e la mitigazione dei rischi si presentano ogni anno come ostacoli chiave alla crescita del settore, ma le ragioni di ciascuno di essi sono in continua evoluzione.

Per risolvere questi problemi e altre dinamiche ancora sconosciute, la tecnologia – in particolare la produzione intelligente – è la chiave. Fattori come l’aumento dei dati a livello di impianto, una maggiore connettività tra macchine e persone, la crescita dell’Industrial Internet of Things e l’uso pratico e l’accessibilità di tecnologie un tempo considerate di nicchia stanno cambiando il settore manifatturiero e ampliando le possibilità umane.

Confrontate l’utilizzo della vostra tecnologia e scoprite le best practice scaricando oggi stesso il rapporto completo 2022 State of Smart Manufacturing Report.

Argomenti: Cibo e Bevande

Tessa Myers
Tessa Myers
Vice President e General Manager, Production Operations Management, Software e Controllo
Tessa Myers è vicepresidente e general manager della business unit Production Operations Management all’interno del segmento operativo Software e Control di Rockwell Automation. In questo ruolo, ha la responsabilità della strategia del nostro Connected Enterprise Production System, incluse le soluzioni di settore e il nostro portafoglio di software aziendali, con l’obiettivo di diventare un partner più strategico per i nostri clienti. All’esterno, Tessa fa parte del Board of Directors di Badger Meter, Inc. e del National Board for Canadian Manufacturers & Exporters. È inoltre presidente dell’iniziativa Canadian Women in Manufacturing.

Articoli correlati

Loading
Loading
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.