Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Lo stato della produzione intelligente: guardate il report che stanno leggendo i vostri concorrenti

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Foto del Blog SOSM

Vi siete mai chiesti cosa stanno facendo i vostri concorrenti? Siete curiosi di sapere quali ostacoli stanno affrontando e su quali tecnologie stanno investendo?

Ovviamente non potete fare queste domande, ma se poteste, le risposte influenzerebbero in modo significativo le vostre decisioni aziendali. Dopotutto, nessuno vuole essere un ritardatario, iniziando la corsa alla produzione intelligente con un ritardo di giri rispetto al resto del settore.

Ecco perché abbiamo chiesto a 300 produttori le domande difficili per conto vostro nel nostro ultimo Rapporto sullo stato della produzione intelligente. I risultati sono il tipo di statistiche e approfondimenti che prima potevate solo sognare, quindi passiamo subito ad alcuni dei risultati più sorprendenti.

L'adozione della produzione intelligente è alle stelle

Non si può negare che l'uso della tecnologia stia aumentando sempre di più nel settore manifatturiero. Attualmente, quattro produttori su cinque sono ottimisti sulla produzione intelligente e solo il 5% afferma di non avere piani per sfruttare la tecnologia connessa. Questi numeri potrebbero sembrare ovvi, ma ciò che spesso non è chiaro è come e dove viene utilizzata questa tecnologia. In altre parole: come stanno spendendo i vostri concorrenti i loro budget per la produzione intelligente?

Cosa succederebbe se il 70% dei vostri colleghi vi dicesse che si affidano alla tecnologia per automatizzare i processi, monitorare i dati aziendali e collegare persone, macchine e supply chain? Cosa succederebbe se il 92% dei vostri concorrenti vi dicesse che si affida al cloud? Probabilmente vorreste almeno esplorare come fare lo stesso. Questa è la realtà di oggi.

src=

Le condizioni di mercato sono favorevoli

Il COVID-19 ha accelerato direttamente alcune tendenze del settore. La produzione intelligente era già un movimento potente prima del 2020, ma in un mondo post-coronavirus, l’uso della tecnologia è aumentato vertiginosamente. E non c’è un solo impatto qui: gli effetti del COVID sono vari, dalle modifiche della forza lavoro ai preoccupanti disagi della supply chain (vedere la guida completa per queste statistiche).

L’urgenza è reale. I problemi che prima sembravano solo degli inconvenienti sono diventati enormi, causando un rallentamento della produzione. I vostri concorrenti non si sono tirati indietro quando si è trattato di analizzare i loro ostacoli e le loro sfide più significative:

src=

Le opportunità di crescita sono a portata di mano

In che modo la produzione intelligente influisce sui profitti delle aziende come la vostra? Si scopre che il ROI è molto più facile da quantificare rispetto ad altri investimenti. La produzione intelligente migliora concretamente l'accuratezza del magazzino ricambi e la rotazione, riducendo i livelli e le tasse applicabili. Aumenta la produttività, riduce il fermo macchina e migliora l'efficienza del lavoro. E poi c'è il modo in cui sblocca un incredibile livello di qualità e conformità.

La chiave per capitalizzare queste opportunità è potenziare la forza lavoro. La tecnologia può fare solo fino a un certo punto da sola. Richiede persone che abbracciano il cambiamento e sono impegnate a sfruttare la tecnologia al massimo delle sue potenzialità. I vostri concorrenti sono alla ricerca di nuovi talenti e sono chiari sulle caratteristiche che vogliono vedere nel loro team.

src=

Accelerate il vostro percorso verso la produzione intelligente

Questa è solo una frazione delle statistiche e delle informazioni che abbiamo scoperto durante il nostro studio. Scaricate il rapporto completo e sarà come se aveste intervistato personalmente 300 dei vostri concorrenti e colleghi. E ricordate che i produttori di tutto il paese stanno leggendo questo rapporto proprio in questo momento. Ignorarlo significa dare loro il vantaggio di avere un modello per accelerare il percorso verso la produzione intelligente.

Pronti a recuperare il ritardo? Volete saperne di più? Cliccate qui per una copia gratuita del nostro Rapporto sullo stato della produzione intelligente.


Plex Team
Plex Team
Plex, by Rockwell Automation, è leader nelle soluzioni di smart manufacturing erogate tramite cloud, consentendo ai produttori di tutto il mondo di realizzare prodotti eccezionali. La nostra piattaforma offre ai produttori la capacità di connettere, automatizzare, monitorare e analizzare ogni aspetto della loro attività per promuovere la trasformazione. La Plex Smart Manufacturing Platform include soluzioni per l’esecuzione della produzione (MES), ERP, qualità, pianificazione e gestione della supply chain, Industrial Internet of Things e analisi per connettere persone, sistemi, macchine e supply chain, consentendo loro di operare con precisione, efficienza e agilità.

Articoli correlati

Loading
Loading
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.