È di nuovo quel periodo dell’anno. Quando decorazioni e giocattoli riempiono quasi tutte le vetrine su quasi ogni angolo di quasi ogni strada negli Stati Uniti. È anche il momento in cui la maggior parte dei produttori blocca dei giorni sul calendario per effettuare un inventario fisico. L’inventario fisico di solito comporta il conteggio dei tag, l’inserimento dei dati, la riconciliazione di eventuali discrepanze e altre attività laboriose per chiudere i libri contabili. Tuttavia, mentre svolgete tutte queste attività, vi perdete il meglio della stagione.
Non preferireste godervi tutte le festività?
Potete farlo se avete la possibilità di monitorare e controllare il magazzino ricambi in tempo reale. Monitoraggio e tracciabilità del magazzino ricambi integrando la stampa e la scansione dei codici a barre, così che tutto il magazzino ricambi venga acquisito durante il processo produttivo e registrato nel sistema di gestione del magazzino ricambi per essere sempre accessibile ovunque. Potete generare facilmente etichette utilizzando modelli basati su cliente, componente o destinazione di spedizione. Potete anche suddividere o unire il magazzino ricambi per lotti mantenendo una tracciabilità accurata dei materiali. Se siete un produttore di alimenti e bevande, questo è fondamentale. Un controllo rigoroso del magazzino ricambi significa riduzione dell’eccesso di scorte e costi di gestione inferiori per una maggiore redditività o capitale circolante—ed elimina la necessità di un inventario fisico.
Quindi, godetevi pure il cioccolato alla menta, il panettone e tutti gli altri sapori e le esperienze delle festività con la famiglia e gli amici, perché non sarete bloccati in stabilimento. Avete il magazzino ricambi in tempo reale con il manufacturing cloud, e questo rende le festività molto più piacevoli.
Vi auguriamo di trascorrere un periodo di festa sicuro e piacevole con amici e familiari.
Happy Holidays dal Team Plex!
Articoli correlati