Ricordate il giorno in cui avete acquistato il vostro primo smartphone? Con un unico acquisto, siete passati dall’aprire un dispositivo di plastica con uno schermo a 8 bit ad avere accesso senza limiti alla conoscenza collettiva dell’umanità direttamente in tasca. Quell’esperienza ha cambiato la vostra vita. La produzione discreta sta vivendo un giro simile proprio ora, ponendo la domanda: continuerete con la produzione “flip-phone” o entrerete in un’era più intelligente?
Nel vostro percorso verso la produzione intelligente, non ci vorrà molto per riconoscere che dovrete ricercare un sistema di gestione della produzione (MES). Nel cercare di capire cosa può fare un MES per voi e come potete ottimizzarlo, siate intelligenti e seguite le best practice collaudate.
Miglioramento delle prestazioni o mantenimento dello status quo
Avete sentito dire che i dati stanno aiutando le aziende a ottenere una grande trasformazione, ma cosa significa davvero? Come ci riescono? Indipendentemente dalle dimensioni del produttore, un MES è un elemento fondamentale del modello. Ma non basta un MES qualsiasi. Deve essere più intelligente e più connesso che mai.
Sapevate che il 95% dei produttori sta attualmente investendo in tecnologie di produzione intelligente? Allo stesso tempo, solo il 2% cerca di sfruttare queste tecnologie senza il cloud. Questo perché il cloud costituisce la base di qualsiasi buon MES; rende ogni processo più efficiente e garantisce una visibilità immediata sulla supply chain. Come altre tendenze, anche questa è stata fortemente accelerata dagli effetti del COVID-19, che ha spinto l’83% dei produttori a dare maggiore priorità al percorso verso la tecnologia intelligente nel 2021 e nel 2022.
È ovvio che più la vostra tecnologia è intelligente, meglio potete migliorare le prestazioni dell’impianto. Un MES solido può aiutarvi a cogliere quattro delle maggiori opportunità di miglioramento nella produzione:
- Velocità di reporting e processo decisionale
- Controllo dei costi di materiali e manodopera
- Visibilità operativa ed efficienza
- Qualità migliorata
Potete scoprire molti altri effetti positivi di un MES intelligente, ma tutto si riduce a collegare le vostre operazioni. Quando potete vedere tutto ciò che accade in tempo reale tramite una semplice pagina di accesso dal browser, non tornerete mai più al vecchio modo di operare.
Abilitare la trasformazione digitale o rimanere indietro
Nell’ultimo anno, l’adozione da parte dei produttori di tecnologie come Industrial Internet of Things (IIoT), machine learning, RPA e altro ancora ha registrato una crescita del 100%. Non è un errore di battitura. Queste tecnologie forniscono la dorsale della produzione intelligente; sono la base solida su cui costruire.
Inoltre, il 61% dei produttori prevede di adottare formalmente una strategia di produzione intelligente entro la metà del 2022. In parole povere, i tempi sono cambiati. Sfruttare un MES intelligente è come la guerra dello streaming degli anni 2010: Netflix ha visto il futuro ed è evoluto in modo intelligente quando Blockbuster ha rifiutato di abbandonare il suo vecchio modello di servizi di noleggio. La vostra azienda è sulla traiettoria di Netflix o di Blockbuster?
“Trasformazione digitale” può sembrare una parola d’ordine, ma al di là del clamore, è una vera forza trainante con implicazioni concrete per la vostra azienda. Si tratta di affidarsi a tecnologie come un MES per standardizzare i processi e abbracciare l’innovazione. Si tratta di mettere a disposizione di tutti i dipendenti dati e informazioni che si nascondono appena sotto la superficie, pronte per essere raccolte. E sì, si tratta di sostituire lavagne, blocchi note e fogli di calcolo che si bloccano costantemente con software affidabili ed efficienti.
Se la produzione intelligente è la vostra destinazione, la trasformazione digitale è il veicolo che vi porterà lì. Una volta implementate e ottimizzate, le operazioni più intelligenti vi permettono di:
- Collegare la vostra organizzazione abbattendo i silos e fornendo visibilità immediata su qualsiasi attività
- Automatizzare attività banali, soggette a errori o ripetitive per massimizzare l’efficienza e liberare tempo ai dipendenti
- Monitoraggio magazzino ricambi con una dettagliata “traccia cartacea” elettronica, dalle materie prime ai prodotti finiti, che rende i richiami semplici
- Analisi dei dati contestualizzati in tempo reale che consentono decisioni più sicure dal reparto produttivo all’alta direzione
Fornire visibilità o rimanere all’oscuro
Avviare un vero MES intelligente è come accendere la luce: si ottiene visibilità immediata sulla vostra azienda, come uscire dal Medioevo. Questa visione trasparente consente di vedere il flusso completo di materiali e denaro e di ottimizzare entrambi. Immaginate di tracciare i prodotti in ogni fase, permettendovi di gestire i richiami in una frazione del tempo e risolvere i problemi prima ancora che si presentino. E poi ci sono tutte le informazioni significative che potete ricavare dai vostri dati.
Ma c’è un altro aspetto della visibilità che spesso viene trascurato: il 29% dei produttori afferma che una delle principali barriere all’adozione della produzione intelligente è la resistenza al cambiamento da parte dei dipendenti. Inoltre, l’81% afferma che comunicazione e lavoro di squadra sono due delle competenze più importanti per la prossima generazione di dipendenti.
Non importa quanto la leadership della vostra azienda lo desideri, un MES è potente solo quanto le persone che lo utilizzano. I vostri dipendenti in tutta l’organizzazione devono avere visibilità su cosa sia un MES e su come li aiuterà a collaborare per svolgere meglio le loro attività. Eliminate il mistero e otterrete il coinvolgimento dei dipendenti, rendendo il vostro percorso verso la produzione intelligente molto più semplice.
Decisioni più intelligenti con un sistema di gestione della produzione
Ci vuole più di qualche minuto per capire quanto possa essere potente il giusto MES per la vostra azienda. Forse cercate i passaggi esatti per eliminare gli errori nei vostri processi. Forse volete un modello per la vostra roadmap di implementazione del MES. O forse vi serve solo un elenco rapido dei modi in cui un MES migliora i vostri profitti da mostrare al vostro capo. Qualunque siano le informazioni aggiuntive di cui avete bisogno per il vostro percorso, abbiamo raccolto le risposte in un’unica risorsa pratica. Questo sì che è intelligente.
Scaricate la vostra copia gratuita di MES for Dummies e scoprite tutto ciò che dovete sapere sull’implementazione di un MES.
Articoli correlati