«Abbiamo vissuto 20 anni di evoluzione in 2 anni.»
Questa citazione del CEO Blake Moret riecheggia in tutti i risultati del nostro 2023 State of Smart Manufacturing Report, che ha intervistato 1353 produttori a livello globale.
Il mondo è cambiato e anche il settore manifatturiero si è trasformato, ma resta ancora molto da fare. La manodopera qualificata – e la manodopera in generale – continua a essere difficile da reperire in tutto il mondo. Mentre i produttori continuano a cercare opportunità di crescita redditizia, stanno riscontrando che l’incertezza sulla disponibilità della forza lavoro incide sulla qualità, sulla capacità di soddisfare le esigenze dei clienti e sulla rapidità della trasformazione. Stanno affrontando questo impatto utilizzando la tecnologia per estrarre dati dalle proprie operazioni e ricavare informazioni utili. Stiamo anche osservando come la tecnologia stia aiutando il settore ad accelerare l’agilità e la differenziazione competitiva.
Il messaggio chiaro che emerge da questo rapporto è che i produttori vedono la tecnologia come un vantaggio per migliorare qualità, agilità, innovazione e per attrarre la prossima generazione di talenti. I produttori si aspettano di gestire i rischi attraverso la tecnologia legata a processi e persone per gestire i rischi e promuovere il successo futuro.
Speriamo che il report sia utile per confrontare la vostra organizzazione con i vostri pari e come catalizzatore per intraprendere azioni che favoriscano la trasformazione e portino a risultati aziendali differenziati nel vostro settore. Prima di immergervi nei risultati, ecco alcuni punti chiave emersi dall’analisi.
Il doppio degli intervistati afferma di non disporre della tecnologia necessaria per superare la concorrenza rispetto al sondaggio dell’anno scorso
Gli ultimi anni hanno fornito una solida giustificazione aziendale per molte tecnologie più recenti, poiché la discontinuità operativa ha richiesto un’adozione accelerata. Questo ritmo di cambiamento senza precedenti sta creando una pressione competitiva in tutto il settore.
Sostenibilità ed ESG sono parte integrante della produzione
Oltre il 95% degli intervistati ha segnalato un certo livello di politiche di sostenibilità e/o ESG negli ultimi due anni, sia formali che informali. Le normative stanno ora esercitando pressione su tutta la catena del valore affinché tutte le aziende affrontino la sostenibilità e l’ESG nelle proprie operazioni. Le soluzioni tecnologiche di smart manufacturing possono aiutare.
Oltre il 50% in più di produttori utilizza machine learning/intelligenza artificiale rispetto all’anno scorso
Questo numero continuerà a crescere man mano che i produttori vedranno l’impatto che il machine learning e l’intelligenza artificiale accessibili possono avere sulla loro attività. Miglioramento della qualità, della produttività e coinvolgimento dei talenti nell’utilizzo di insight basati sui dati per il processo decisionale sono alcuni dei vantaggi.
Un terzo dei produttori è ostacolato dalla “paralisi tecnologica”, ovvero dall’incapacità di scegliere tra le soluzioni
La tecnologia, come dimostrato nel rapporto, è fondamentale per gestire i rischi e favorire la crescita, quindi i produttori devono superare l’indecisione scegliendo un partner con competenze ed esperienza rilevanti che possa consigliare e guidare nell’implementazione di una soluzione adeguata.
Il 97% dei partecipanti ha dichiarato di avere in programma di utilizzare tecnologie di smart manufacturing
Le soluzioni di smart manufacturing abilitano e ottimizzano processi produttivi più agili e resilienti, potenziano la forza lavoro, gestiscono i rischi, promuovono la sostenibilità e accelerano la trasformazione.
Anche se lo scenario non è prevedibile, la storia dimostra chiaramente che le avversità stimolano l’innovazione e creano opportunità. I produttori con la giusta visione, strategia, propensione all’azione e partner sapranno cogliere questo momento per superare i concorrenti e costruire un futuro brillante.
Scoprite altre statistiche, consigli e tendenze scaricando il 8th Annual State of Smart Manufacturing Report oggi stesso.
Articoli correlati