Molti anni fa, quando le piattaforme e le infrastrutture IT interne hanno lasciato il posto ai sistemi SaaS basati su cloud, la sicurezza rappresentava una criticità più rilevante rispetto all’efficacia del software stesso. Sebbene i sistemi basati su cloud offrano una serie di vantaggi in termini di costi, aggiornamenti, riduzione dell’infrastruttura e altri benefici, molti professionisti IT e decisori sono preoccupati per la sicurezza dei loro dati.
Parte di questa criticità era dovuta alla novità dell’archiviazione e dell’elaborazione basate su cloud. Dopo aver trascorso anni a costruire firewall, protezione antivirus e altri protocolli di sicurezza, il personale IT era diffidente nel collocare il controllo dei dati e delle transazioni aziendali al di fuori delle mura fisiche dell’azienda. Si è scoperto che queste paure erano fondate, poiché il passaggio al cloud ha rivelato diverse nuove criticità che i responsabili IT dovevano affrontare. Poiché i vantaggi hanno superato le riserve, i progettisti di sistemi hanno sviluppato comunicazioni cloud più sicure per affrontare queste criticità, consentendo alle aziende l’accesso e il valore necessari.
Dove eravamo
Durante la migrazione iniziale al cloud, le aziende avevano diverse criticità. Molti dirigenti erano preoccupati per la sicurezza delle comunicazioni. Brevetti e altri dati aziendali sensibili venivano costantemente discussi tramite e-mail e messaggistica, e molti temevano che attori esterni potessero accedervi. Altri erano preoccupati per attacchi di "hacking" o sofisticati attacchi DDS che potessero sopraffare un cloud, come erano abituati a vedere nei sistemi interni. Alcuni di questi attacchi potevano sottrarre dati sensibili dell’azienda, mentre altri, come il malware, potevano corrompere un sistema e lasciare l’azienda incapace di eseguire transazioni di base.
Negli ultimi anni, una delle minacce più potenti è stata rappresentata da ransomware ancora più pericolosi, in cui chi viola il sistema prende i dati aziendali e chiede un riscatto esorbitante per restituirli. Come riportato in un whitepaper di Plex,meno del 25% di queste aziende riceve i propri dati dopo aver pagato, aggiungendo l’insulto al danno.
Dove siamo oggi
La sicurezza del cloud per l’archiviazione e le applicazioni SaaS è diversa dalla sicurezza IT interna. I sistemi interni devono solo monitorare gli attacchi su se stessi. Ma in un sistema basato su cloud, ci sono due componenti. La prima è la responsabilità del cloud provider di garantire la sicurezza della propria infrastruttura, dei sistemi di ricezione e di consegna dei servizi forniti. La seconda è la responsabilità delle aziende che utilizzano il cloud di attuare protocolli adeguati e garantire che i dati e la sicurezza del cloud non possano essere violati dai punti di accesso degli utenti locali.
Oggi, le aziende SaaS come Plex Supply Chain Planning adottano le migliori pratiche del settore per garantire la sicurezza dei loro sistemi basati su cloud. Ciò include una protezione antivirus e antispyware avanzata aggiornata quotidianamente. Un’altra misura di sicurezza del cloud che contribuisce alla riduzione dei rischi è la protezione DDoS avanzata per rilevare e mitigare le minacce. Le misure di sicurezza di Plex Supply Chain Planning includono anche la compartimentazione dei sottosistemi critici con una zona di sicurezza separata da firewall. La crittografia dei dati con standard AES-256 e superiori è comune tra i cloud provider di oggi. Il controllo dei dati in transito è multilivello e viene eseguito a livello di pacchetto. La maggior parte dei sistemi cloud dispone di sistemi e protocolli di disaster recovery in caso di violazione. La sicurezza del cloud di oggi è superiore a quella fornita dalla maggior parte dei sistemi interni. La maggior parte delle violazioni si verifica a causa di password deboli, protocolli di credenziali o patching lato azienda, non da parte dell’utente cloud.
Mettete in sicurezza la vostra supply chain con Plex Supply Chain Planning
Plex Supply Chain Planning offre software best-in-class per un’ampia gamma di esigenze di previsione e pianificazione, così la vostra supply chain è ottimizzata e protetta dalle minacce a livello cloud. La visibilità end-to-end della vostra supply chain significa che le vostre comunicazioni con fornitori e partner sono sicure e affidabili. Con Plex Supply Chain Planning, questa sicurezza vi consente di condurre strategie avanzate "what-if" per la pianificazione delle contingenze. E grazie ai dati analitici avanzati, potete identificare in modo sicuro le tendenze per proteggere i vostri piani aziendali e i dati sensibili di marketing e transazionali. Un sistema sicuro basato su cloud significa che potete pianificare e prevedere con fiducia e sviluppare piani strategici che mantengano il vostro vantaggio competitivo senza timore di perdita di dati.
Contattateci per scoprire come Plex Supply Chain Planning può aiutarvi.
Articoli correlati