Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Romeo Power innova per un futuro più pulito e sostenibile

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Plex_Blog_190611_Romeo_Power

Romeo Power è un’azienda di tecnologia delle batterie che mira a creare un futuro senza emissioni.

L’azienda progetta pacchi batteria agli ioni di litio più leggeri e più efficienti dal punto di vista energetico, che permettono ai veicoli elettrici (EV) di percorrere distanze maggiori senza gas o emissioni. Romeo Power progetta anche sistemi di accumulo di energia scalabili che aiutano le aziende e le utility a risparmiare denaro, a sopravvivere e a prevenire le interruzioni di corrente, oltre a sfruttare l’energia eolica e solare.

Nel settembre 2018, Romeo ha introdotto la sua batteria per carrelli elevatori al litio Thunder Maxx da 48 V, il primo pacco batteria con certificazione UL per carrelli elevatori elettrici. UL è un’azienda di certificazione della sicurezza riconosciuta a livello globale che testa e certifica la sicurezza delle batterie agli ioni di litio. Romeo Power compete personalizzando ogni pacco batteria in base alle esigenze del cliente, il che significa che innova costantemente nella progettazione e nella consegna dei prodotti.

I clienti si aspettano che i prodotti che ricevono da Romeo Power offrano innovazione per una fonte di energia sostenibile, senza emissioni e per la mobilità elettrica. Non solo, ma anche che i processi e le procedure durante la produzione siano i più efficienti e automatizzati, così che Romeo Power possa “dare l’esempio” nel sostenere un futuro pulito e sostenibile per promuovere gli sforzi globali nella riduzione delle emissioni e dell’impronta di carbonio complessiva.

La Plex Smart Manufacturing Platform è la dorsale che colma il divario tra la produzione pesante e le nuove tecnologie per Romeo Power. Ogni postazione di lavoro nel reparto produttivo è dotata di un touchscreen per il completamento delle attività e la visualizzazione delle istruzioni di lavoro. Con l’aiuto del partner Plex DKM, Romeo è stata in grado di integrare il suo avvitatore di coppia automatizzato per garantire un fissaggio preciso delle custodie, proteggendo così i pacchi batteria a emissioni zero.

È l’uso innovativo di Plex per fornire costantemente prodotti innovativi e personalizzati ai propri clienti che ha permesso a Romeo Power di ottenere il 2019 Plex Impact Award in for Innovation durante il PowerPlex 2019. Ogni anno, Plex riconosce i principali produttori per pratiche aziendali trasformative, innovazione di nuovi processi e prodotti e creazione di soluzioni che avvantaggiano tutti i produttori—e Romeo Power ha chiaramente dimostrato la propria capacità di fissare standard elevati per il settore.

Argomenti: Aerospaziale Automotive Alta tecnologia ed elettronica Produzione industriale Plastica e gomma Stampaggio di precisione dei metalli Operazioni produttive

Articoli correlati

Loading
Loading
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.