Un MES, o sistema di gestione della produzione, è uno strumento essenziale per la resilienza aziendale di fronte alla discontinuità operativa. La pandemia, l’incertezza geopolitica, i rischi per la sicurezza informatica e l’incertezza della supply chain sono solo alcuni dei principali rischi che colpiscono i produttori e spingono sempre più aziende a digitalizzare la propria attività.
La domanda non è più se adottare o aggiornare una soluzione MES. Oggi si tratta di scegliere quella giusta per la vostra impresa. I principali analisti tecnologici stanno valutando cosa cercare nel vostro nuovo MES e i loro studi adottano approcci diversi: dalla valutazione dei punti di forza, alla raccolta di recensioni dei clienti, fino alla classificazione competitiva dei fornitori. Vediamo tre domande a cui rispondono i report MES più affidabili del settore.
Quali sono i punti di forza del MES?
Uno standard del settore tecnologico per la valutazione delle soluzioni e la determinazione delle funzionalità principali è il Gartner Magic Quadrant Report for MES. Gartner, una nota società di ricerca e consulenza, valuta, classifica e pubblica ogni anno le sue classifiche dei fornitori MES secondo quattro posizioni di mercato: Leader, Visionari, Niche Players e Challenger. Plex, ad esempio, si trova nel quadrante dei Leader per questi punti di forza:
- Supporto comprovato: Plex è il fornitore con la storia più lunga di soluzioni MES ed ERP basate su SaaS in questo Magic Quadrant. Plex si è dimostrato una soluzione chiave in migliaia di impianti globali supportati da un team di supporto globale.
- Strategia verticale/settoriale a lungo termine: L’acquisizione da parte di Rockwell Automation amplia la portata geografica di Plex e ne aumenta la copertura presso i clienti Rockwell che cercano soluzioni cloud-native per settori industriali specifici, come quelli che gestiscono operazioni di processo e batch, fornendo la fondamentale connessione tra IT e OT.
- Agilità: i miglioramenti includono un’opzione di implementazione su Microsoft Azure in EMEA, l’aggiunta di funzionalità di monitoraggio della produzione e di automazione di processo, miglioramenti per i settori industriali di processo come la tracciabilità IoT e una migliore gestione dei batch. Inoltre, Plex utilizza un approccio modulare che consente ai clienti di iniziare il percorso di trasformazione con funzionalità che possono essere implementate per risolvere un’esigenza alla volta, con la possibilità di espandersi fino a una soluzione completa a livello aziendale.
Le nove funzionalità principali di un MES secondo Gartner:
- Distribuzione – distribuzione e pianificazione del lavoro
- Gestione della produzione, esecuzione e monitoraggio della qualità in corso d’opera
- Gestione dati di produzione
- Data store operativo: capacità di archiviare dati da base a historian
- Processi di gestione della qualità correlati alla produzione
- Applicazione procedurale
- Tracciabilità e genealogia
- Analisi e reportistica integrati
- Capacità di integrazione sofisticata
Cosa dicono i clienti attuali del MES?
Per un’altra prospettiva, la società globale di ricerca e consulenza tecnologica InfoTech (ITRG) raccoglie le esperienze degli utenti concreti di MES nel proprio MES Quadrant Report. Questo rapporto completo raccoglie feedback imparziali con l’obiettivo di aiutare le aziende a scegliere il MES più adatto alle proprie esigenze.
InfoTech chiede ai clienti informazioni sulle caratteristiche del prodotto e sulla soddisfazione, oltre che sull’esperienza e sulle capacità del fornitore, combinando i risultati per ottenere una valutazione completa di qualsiasi soluzione MES. Plex è stato nominato Leader nel report InfoTech, che include anche un riepilogo di alto livello delle prestazioni del prodotto.
I prodotti sono classificati in base a un punteggio composito di soddisfazione (Composite Score) che fa la media di quattro diverse aree di valutazione: Net Emotional Footprint, Vendor Capabilities, Product Features e Likeliness to Recommend. Il punteggio Net Emotional Footprint misura le valutazioni delle risposte emotive degli utenti verso il fornitore — attributi come affidabilità, correttezza e rispettabilità. Anche in questo caso, questi punteggi e classifiche si basano esclusivamente sul feedback degli utenti concreti.
Cosa distingue un MES dalla concorrenza?
Le classifiche comparative possono essere utili anche nella ricerca del MES ideale. ABI Research, una società globale di intelligence tecnologica,pubblica una matrice di classificazionebasata su innovazione e implementazione. Lo studio offre un esame approfondito delle caratteristiche e dei vantaggi di un determinato sistema MES, come questo estratto dalla valutazione 2022:
"Plex Systems offre un MES facile da implementare che non richiede personalizzazioni, potendo essere rapidamente configurato per l’uso senza la necessità di programmatori o consulenti esterni. Un MES Plex è accessibile tramite qualsiasi browser web, su qualsiasi dispositivo, rendendo semplice l’accesso. Grazie alla natura SaaS del MES, tutti i clienti condividono una base di codice comune, separata per tenant, quindi le nuove caratteristiche vengono fornite attraverso un modello di innovazione continua e opt-in, che elimina la necessità di aggiornare software o hardware durante il ciclo di vita della soluzione, rendendo la manutenzione del MES incredibilmente semplice.
I clienti non devono aggiungere licenze, server o altri costi di capitale per accedere alle caratteristiche fornite da questo modello. Il software viene distribuito come piattaforma multitenant a istanza singola, garantendo che tutti gli utenti utilizzino la stessa versione, assicurando continuità e compatibilità a livello aziendale”.
Come trovare il MES giusto per le vostre esigenze
Con l’avanzare della tecnologia MES, le barriere all’ingresso si abbassano, rendendo l’adozione più accessibile per tutte le aziende. Indipendentemente da dimensioni o specializzazione, compiere il prossimo passo nel vostro percorso MES è fondamentale per il monitoraggio dei materiali, la valorizzazione dei dati in tempo reale, il miglioramento della qualità e, in definitiva, per rimanere competitivi.
Ma per trovare il MES giusto per le esigenze della vostra azienda, la ricerca è fondamentale. Fortunatamente, esistono molti report affidabili e imparziali pronti ad aiutarvi a prendere la decisione strategica migliore.
Scoprite come si confrontano i diversi sistemi MES consultando il Gartner Magic Quadrant Report for MES, il Info-Tech Data MES Quadrant Report, e il ABI Research MES Competitive Ranking.
Articoli correlati