C’è una differenza tra cambiare il modo in cui operate e trasformare la vostra azienda. Questo può significare cose diverse per produttori diversi, soprattutto di fronte alle circostanze inimmaginabili dell’ultimo anno. La posta in gioco era alta. Il mondo stava guardando. E un’azienda è cresciuta rapidamente per entrare nella lotta contro il COVID-19.
Ogni anno, i Plex Impact Awards premiano i clienti che incarnano il movimento della produzione intelligente e che hanno un grande impatto. Il vincitore del 2021 del Business Operations Transformer Award ha fatto proprio questo, triplicando la produzione e realizzando 32 milioni di test COVID.
L’azienda che ha compiuto questa impresa è Omega Bio-tek. Congratuliamoci con loro mentre analizziamo come hanno trasformato l’impossibile in possibile.
Omega Bio-tek
Prima di scoprire come Omega Bio-tek ha cambiato il mondo, prendiamoci un momento per capire cosa fa. Fondata nel 1998 come azienda privata, l’organizzazione produce kit di purificazione del DNA e dell’RNA. I clienti si affidano ai loro prodotti per la biologia molecolare, inclusi la diagnostica medica, la ricerca accademica e le applicazioni agricole.
Omega Bio-tek, azienda certificata ISO 9001:2015, si è espansa nel corso degli anni e ora offre oltre 900 prodotti in tutto il mondo. L’azienda è passata alla Plex Smart Manufacturing Platform nel 2019. Pur avendo riscontrato alcuni vantaggi immediati, è stato nel 2020 che l’organizzazione ha incarnato una vera trasformazione e ha risposto alle esigenze del mondo in modo straordinario.
True Transformation That Fights COVID-19
All’inizio della pandemia, era chiaro che produrre un numero elevato di test COVID-19 sarebbe stato fondamentale per la lotta. Supportata dalla soluzione ERP olistica e completa di Plex, Omega Bio-tek era pronta ad affrontare la sfida.
Le consegne dei fornitori cambiavano di ora in ora, quindi ottenere una visione immediata del magazzino ricambi era fondamentale. Livelli migliorati di tracciabilità significavano che informazioni critiche potevano essere trasmesse ai clienti in modo accurato. Prendere il controllo totale del reparto produttivo ha permesso di aumentare in sicurezza il numero di operatori necessari per passare a una marcia produttiva superiore.
In ogni fase, le schermate di pianificazione hanno fornito una trasparenza totale attraverso i complessi livelli di produzione. Unita a una reportistica solida e a una rapida diffusione delle informazioni, l’azienda è stata in grado di prendere decisioni critiche e allocare le risorse in modi nuovi ed efficienti. Questo ha portato a un processo di spedizione più snello che ha ridotto i reclami logistici del 50% anche durante una rapida espansione.
Un impatto positivo sul mondo
La trasformazione di Omega Bio-tek ha avuto un grande impatto sull’azienda. Affidandosi al cloud, sono riusciti a trasferire molti dipendenti in ambienti remoti, assicurando che i membri del team avessero le stesse informazioni dei loro colleghi in sede. Hanno ottenuto visibilità ed efficienza come mai prima d’ora, con un aumento della produzione del 100% anno su anno.
Ma il risultato più impressionante dell’impegno di Omega Bio-tek è il suo impatto sul mondo. Questa azienda ha trasformato la lotta contro il COVID-19 producendo oltre 32 milioni di preparazioni di purificazione degli acidi nucleici per test basati su PCR. Questi test sono stati distribuiti in Nord America, Europa, Asia e America Latina, un’impresa resa possibile dall’aumento rapido della produzione e dall’aggiunta di un nuovo magazzino ricambi ad Amsterdam. Tutto questo in un momento in cui i canali logistici mondiali erano messi a dura prova.
The 2021 Business Operations Transformer Award
Nessuno avrebbe potuto prevedere l’ultimo anno, ma grazie alla giusta tecnologia di produzione, Omega Bio-tek ha avuto la capacità di adattarsi rapidamente e contribuire a combattere la più grande crisi sanitaria della nostra vita. Per questo motivo, hanno ottenuto il 2021 Business Operations Transformer Impact Award. Congratulazioni ancora una volta e grazie a tutti i candidati, compresi i finalisti Adell Group e Feetures!
Volete vedere come Plex aiuta altre aziende a superare i limiti?Visualizzate un caso di studio qui.
Articoli correlati