Quando pensate alle configurazioni tradizionali di ERP, l’accesso è solitamente limitato a pochi utenti selezionati. Questo avviene di solito perché il sistema richiede competenze di programmazione oppure la licenza è limitata a un numero ristretto di utenti.
Argent International cercava un tipo diverso di ERP: uno che permettesse a tutti in azienda di accedere alle informazioni rilevanti per prendere decisioni migliori, svolgere il proprio lavoro in modo più efficace e contribuire al successo complessivo dell’azienda. Oggi, ogni dipendente di Argent ha un nome utente e una password perPlex Smart Manufacturing Platform. La dirigenza dell’azienda crede nell’idea di coinvolgere ogni dipendente nell’attività, nota come “open book management”. Con le informazioni finanziarie accessibili, i dipendenti possono vedere come contribuire alla gestione dei costi, a una qualità superiore e a migliori prestazioni. L’azienda visualizza i numeri settimanali di profitti e perdite su un monitor video all’esterno della sala da pranzo, così tutti possono rimanere aggiornati sull’andamento del mese. Ora, quando arrivano gli auditor, vanno direttamente su Plex per vedere come l’azienda gestisce la qualità all’interno del sistema in tempo reale.
Quali risultati ha portato questo empowerment dei dipendenti per Argent? I numeri parlano chiaro: quasi il 100 percento di consegna puntuale, il 98 percento di precisione del magazzino ricambi e il 20 percento di crescita delle vendite. Non solo, ma il magazzino ricambi è così preciso che i dipendenti non effettuano più controlli fisici sulle materie prime. Inoltre, il fermo macchina è diminuito grazie alla combinazione di Plex e del sistema di illuminazione Andon dell’azienda. Se una macchina rimane ferma per più di 20 minuti, la luce Andon lampeggia per avvisare i dipendenti del reparto produttivo della situazione. Successivamente, Plex invia degli avvisi affinché si possa intervenire rapidamente.
Con i dati a disposizione di ogni dipendente, Argent ha scoperto che l’accessibilità è un elemento chiave per gestire un’attività di produzione più efficiente e redditizia.Leggete la storia di successo completa di Argent qui.
Articoli correlati