Plex Smart Manufacturing Platform è straordinaria, ma conoscete le persone che la rendono possibile? I talentuosi Plexiani lavorano duramente dietro le quinte da decenni. Sono loro che rendono grande questa azienda, ma pochi hanno la possibilità di mettersi sotto i riflettori come meritano – almeno fino ad ora. Questo mese, date il benvenuto a Marcus Jones, Mid-Market Account Executive.
Raccontateci del vostro ruolo in Plex.
Per prima cosa, individuo le aziende che trarrebbero valore da una partnership con Plex. Spesso si inizia con il potenziale cliente che spiega le sfide della propria attività e come tiene traccia del successo o del fallimento della propria azienda (Key Performance Indicators). Ci sono molti passaggi successivi, ma in breve, aiuto le organizzazioni a risolvere i problemi costruendo una partnership con Plex.
Cosa vi piace di più del vostro lavoro?
Quello che mi piace di più del mio lavoro è che c’è sempre qualcosa di nuovo. Ogni azienda con cui parliamo ha una sfumatura della propria attività che nessun altro ha. Risolvere i problemi qualificabili e quantificabili dei clienti è divertente per me.
Il vostro ricordo preferito di Plex è:
Il mio ricordo preferito di Plex è avvenuto durante la crisi dell’acqua di Flint. Ho portato questo problema alla leadership di Plex all’epoca e ho ricevuto un enorme sostegno da Plex e dalla comunità Plex. Abbiamo finito per acquistare 3 camion di acqua in bottiglia a prezzo di costo dal nostro cliente Meijer Grocery nella mia città natale. Sono ancora molto grato per tutto l’aiuto!
In che modo la tecnologia renderà il mondo più intelligente nei prossimi 10 anni?
Sono molto interessato alla crescita e all’uso della tecnologia Blockchain, in particolare dei contratti intelligenti. Si tratta di una tecnologia sicura che può essere applicata praticamente in ogni campo.
Parlateci di una grande opportunità o sfida nell’industria manifatturiera di oggi.
Iniziamo con la sfida… La sfida più grande nel settore manifatturiero oggi è l’esaurimento di materie prime: esaurimento di materie prime nella supply chain, esaurimento di materie prime di manodopera ed esaurimento di materie prime di chip. Ogni produttore con cui parlo sta vivendo questa situazione in una certa misura.
La principale opportunità in questo senso è la crescente necessità di automazione e di analisi dei dati delle macchine. I produttori stanno cercando di ottimizzare le persone e i processi attuali per accelerare la formazione dei nuovi dipendenti e migliorare i margini.
Dove siete ubicati?
Michigan.
Quali sono le vostre attività preferite per il fine settimana?
La mia cosa preferita da fare nel fine settimana è passare del tempo con mia moglie e i miei figli, andare in palestra e di solito c’è qualche tipo di pratica o attività per bambini.
Se poteste trascorrere una giornata con una celebrità o una figura storica, chi scegliereste e perché?
Kobe Bryant. Per me, Kobe era il massimo della competizione, che non si lasciava mai fermare dalle avversità. Si sfidava per tirare fuori il meglio da tutto ciò che toccava: dallo sport, agli affari, alla pellicola e alla filantropia. Uno dei miei film preferiti è il suo documentario “Kobe Bryant’s Muse”.
Tre artisti musicali di cui non ci si stanca mai sono:
JAY-Z, Amy Winehouse e Kanye West.
Qual è una cosa che la maggior parte delle persone non sa di voi?
Durante il COVID, un hobby che ho iniziato è stato la produzione di vino.
Volete diventare un Plexian e lavorare con persone fantastiche come Marcus?Scoprite le opportunità e le carriere in Plex proprio qui.
Articoli correlati