Potreste amare la Plex Smart Manufacturing Platform, ma conoscete le persone che la rendono possibile? I talentuosi Plexiani lavorano duramente dietro le quinte da decenni. Sono loro a rendere grande questa azienda, ma pochi hanno la possibilità di ricevere la visibilità che meritano – fino ad ora. Questo mese, salutate Distinguished Engineer Drew Flint.
Raccontateci del vostro ruolo in Plex.
Sono un ingegnere di alto livello nell’organizzazione della piattaforma. Supporto i team di ingegneria che implementano nuove tecnologie, comunico i costi di gestione dell’infrastruttura (esistente e nuova) e risolvo i problemi più complessi quando si presentano.
Cosa vi piace di più del vostro lavoro?
Mi piace imparare nuove tecnologie, capire come implementarle su larga scala e lavorare con le persone del mio team.
Il vostro ricordo preferito di Plex:
Quando abbiamo celebrato il nostro 20° anniversario. Sono stato intervistato dal CEO di allora e abbiamo avuto l’opportunità di parlare con uno dei nostri primissimi clienti. È stato ancora più speciale perché la mia famiglia ha potuto partecipare alla celebrazione e vedere cosa hanno contribuito a costruire con i loro sacrifici.
In che modo la tecnologia renderà il mondo più intelligente nei prossimi 10 anni?
La tecnologia renderà il mondo più intelligente fornendo contesto alle enormi quantità di dati che abbiamo raccolto dai miliardi di dispositivi intelligenti presenti nel mondo.
Raccontateci una grande opportunità o sfida nell’industria manifatturiera di oggi.
Attualmente, assumere personale per lavorare nel reparto produttivo è una sfida significativa per molte aziende manifatturiere. Questo crea un’opportunità per le aziende specializzate in tecnologie che aiutano i produttori a fare di più con meno, come le soluzioni di automazione del reparto produttivo. Nei prossimi anni, mi aspetto di vedere molte soluzioni incentrate sull’automazione che andranno a coprire i ruoli per cui gli stabilimenti non riescono più ad assumere personale.
Dove vi trovate?
Metro Detroit.
Qual è la vostra organizzazione non-profit o benefica preferita?
La mia organizzazione non-profit/benefica preferita attualmente è Carriage Town Ministries. Fornisce assistenza alle persone che hanno bisogno di aiuto a Flint, MI. Potete trovarli sul web qui: Carriage Town Ministries. Offrono molto alla comunità. Devo menzionare i loro Blueline Donuts, sono eccezionalmente buoni.
Quando avevate cinque anni, cosa volevate diventare da grandi?
Un astronauta!
Descrivete la vostra vacanza da sogno:
Mi piace fare escursioni giornaliere. La mia vacanza ideale sarebbe in un luogo con sentieri naturalistici di tutti i livelli che posso esplorare al mio ritmo. Abbiamo vissuto delle bellissime esperienze di trekking a Hocking Hills, Ohio, e nella parte occidentale della Upper Peninsula del Michigan.
Quali sono le cose che preferite fare nel fine settimana?
Mi piace leggere, guardare film e trascorrere del tempo con amici stretti e familiari.
Siete naufragati su un’isola deserta e potete portare solo tre libri. Quali scegliereste?
La Bibbia, Il Signore degli Anelli e Il Signore del Caos.
Se poteste trascorrere una giornata con una celebrità o una figura storica, chi scegliereste?
Penso che mi piacerebbe trascorrere un po’ di tempo con John Williams. Ha avuto una carriera di 40 anni componendo colonne sonore orchestrali per grandi film. Ha creato la musica per Indiana Jones, Star Wars (tutti e 9), Jurassic Park e Lo Squalo, solo per citarne alcuni. Penso che avrebbe delle storie straordinarie da condividere.
Alcuni artisti o gruppi musicali di cui non vi stancate mai sono:
Mutemath
Need to Breathe
Michael Giacchino
John Williams
Se doveste vivere all’interno di un film per il resto della vostra vita, quale scegliereste?
È difficile sceglierne uno. È un pareggio tra Star Wars Episodio 6 e forse La Compagnia dell’Anello.
Raccontateci qualcosa che la maggior parte delle persone non sa di voi:
Mi piace ancora guardare i cartoni animati!
Volete diventare Plexian e lavorare con persone straordinarie come Drew? Guardate le opportunità e scoprite le carriere in Plex proprio qui.
Articoli correlati