La Plex Smart Manufacturing Platform è fantastica, ma conoscete le persone che la rendono possibile? I talentuosi Plexiani lavorano duramente dietro le quinte da decenni. Sono loro che rendono grande questa azienda, ma pochi hanno la possibilità di mettersi sotto i riflettori come meritano – fino ad ora. Questo mese, salutate la Senior Delivery Consultant Ana Clérisse.
Parlateci del vostro ruolo in Plex.
Accompagno i clienti europei durante l’implementazione dei loro progetti MES. Costruiamo competenze con i clienti affinché imparino a configurare e gestire Plex in autonomia, li guidiamo nella progettazione delle loro soluzioni e massimizziamo il valore del loro investimento.
Cosa vi piace di più del vostro lavoro?
Mi piace scoprire come i clienti gestiscono le loro operazioni, imparare i loro processi e il lavoro di squadra con tutti gli stakeholder.
Il vostro ricordo preferito di Plex è:
Big week febbraio 2020, è stato il mio primo evento aziendale. È stato fantastico incontrare i colleghi di persona e “respirare” la nostra cultura e atmosfera.
In che modo la tecnologia renderà il mondo più intelligente nei prossimi 10 anni?
La tecnologia consentirà la raccolta di dati in tempo reale e l’analisi affidabile di dati in tempo reale che supporterà la decisione basata sui dati.
Parlateci di una grande sfida dell’industria manifatturiera di oggi.
Oggi non si tratta di una grande sfida, ma della prossima sfida. Il settore manifatturiero sta vivendo un momento molto interessante, che costringe le aziende a reinventarsi a causa delle numerose interruzioni delle catene di approvvigionamento. Per citarne alcune: crisi Covid, esaurimento di materie prime di chip, aumento esponenziale dei costi di trasporto, instabilità politica, scarsità di forza lavoro e mancanza di capacità di guidare la trasformazione digitale del reparto produttivo. Relativamente ai MES, la sfida principale è ancora quella di ridurre l’uso dei fogli Excel come sistema parallelo.
Dove vi trovate?
Praga, Repubblica Ceca.
Quando avevate cinque anni, cosa volevate fare da grandi?
Una ballerina di flamenco!!!
Descrivete la vostra vacanza da sogno:
La spiaggia (Mar Mediterraneo e Polinesia Francese), trascorrere le giornate nuotando in mare, assaggiando i piatti locali, soprattutto il pesce, e passando il tempo con famiglia e amici.
Se doveste vivere all’interno di un programma televisivo o di un film per il resto della vostra vita, quale scegliereste?
Il resto della mia vita all’interno dello stesso show o film sarebbe troppo noioso. Inoltre, la maggior parte dei film tratta di guerre, combattimenti, sofferenze… quindi il mio voto va ai programmi sulla natura e sui viaggi, così posso passare la mia vita viaggiando per il mondo.
Quali sono le vostre attività preferite nel fine settimana?
Mi piace stare con i miei figli quando giocano a basket, passeggiare con il mio cane nel bosco, ascoltare musica e leggere. Quest’anno ho iniziato a soffiare il vetro, che cerco di praticare ogni secondo sabato. Ma è davvero impegnativo perché la maggior parte del tempo abbiamo competizioni di basket.
Siete naufragati su un’isola deserta e potete portare solo tre libri. Quali scegliereste?
Una guida di sopravvivenza su come restare vivi, una sulla medicina di sopravvivenza e Il mondo di Sophie.
Tre artisti o gruppi musicali di cui non vi stancate mai sono:
- Imagine Dragons
- Chavela Vargas
- Red Hot Chili Peppers
Raccontateci qualcosa che la maggior parte delle persone non sa di voi:
Regalavo molti Lego ai miei figli, solo perché adoro assemblare i blocchi!!!
Volete diventare Plexian e lavorare con persone straordinarie come Ana? Visualizzate le opportunità e scoprite le carriere in Plex proprio qui.
Articoli correlati