Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Fornitori dell’industria automobilistica nordamericana: perché dovete digitalizzare i vostri processi APQP

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Plex_Blog_170309_Nord America

Per essere conformi ai requisiti di alcuni OEM del settore automotive, dovete dimostrare di rispettare gli standard APQP (Advanced Product Quality Planning), altrimenti non potete competere. Se siete come molti fornitori dell’ industria automobilistica con cui parliamo, la produzione della documentazione necessaria è probabilmente una lunga e dispendiosa rincorsa tra clienti, ingegneria, qualità e altri reparti. E una volta spuntata la casella, il valore aggiunto per le vostre operazioni di produzione è minimo.

Ma può essere molto di più.

Approccio tradizionale all’APQP

L’utilizzo di metodi tradizionali per gestire la documentazione di qualità e normativa—come la raccolta manuale delle informazioni o l’estrazione di dati da sistemi scollegati—porta a grandi inefficienze e non migliora direttamente la qualità. Avete documentato che potete produrre in quantità, ma non ci sono controlli per garantirlo. Alla fine, la documentazione cartacea non ha nulla a che vedere con le vostre operazioni di qualità.

Digitalizzare l’APQP significa “operazionalizzare” la qualità

La qualità a ciclo chiuso in un ERP basato su cloud archivia tutti i dati in un unico database sicuro, dalle specifiche del cliente ai piani di controllo fino alle check sheet. Tutti possono collaborare utilizzando gli stessi dati—e tutta la documentazione APQP è online, pronta ogni volta che voi o il vostro cliente ne abbiate bisogno. Questa fonte attendibile è ciò che la Plex Smart Manufacturing Platform utilizza per controllare le operazioni di produzione, facendo affidamento sul piano di controllo come guida per l’esecuzione. La configurazione deve essere completa. Solo i materiali di input specificati saranno accettati. E le procedure di qualità devono essere seguite, altrimenti la produzione non può essere registrata. Questa è qualità a prova di errore, operazionalizzata.

Controllo e gestione della qualità nel cloud

Gestione della qualità operazionalizzata significa che i dati di produzione e qualità vengono raccolti automaticamente e sono disponibili in tempo reale, sempre, ovunque e su qualsiasi dispositivo. I supervisori e i responsabili della qualità possono verificare lo stato della qualità e persino monitorare in tempo reale lo SPC prima che le tolleranze escano dai limiti.

Collegate la vostra azienda a clienti e fornitori senza preoccuparvi di gestire un’infrastruttura IT complessa, perché tutto è in un sistema ERP basato su cloud. Ci occupiamo noi dell’IT, così potete concentrarvi sulla produzione di qualità eccellente. Non è questo che preferireste fare?

Se avete trovato utili queste informazioni, potreste voler consultare l’infografica: The Benefits of an End-to-End Quality Management Approach.

Argomenti: Automotive Operazioni produttive

Stu Johnson
Stu Johnson
Director of Product Marketing, Plex Systems
Stu Johnson è stato Director of Product Marketing di Plex Systems da giugno 2014 a marzo 2020.

Articoli correlati

Loading
Loading
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.