Un recente studio di settore studio ha convalidato l’importanza dei dispositivi mobili nella produzione, rilevando che il 90% dei produttori utilizza già telefoni cellulari, laptop e scanner, e un ulteriore 30% prevede di implementare tablet consumer. La mobilità è semplicemente parte integrante dell’ambiente produttivo connesso, attuale e futuro. Ma perché?
Esistono due modalità principali con cui i dispositivi mobili migliorano la produzione: una consiste nell’espandere l’accesso ai dati e ai sistemi, l’altra nel supportare l’innovazione sul reparto produttivo. Questo post si concentra sull’accesso.
Storicamente, l’accesso ai dati dei sistemi di produzione richiedeva il login su un terminale del reparto produttivo o l’accesso alla rete LAN di ciascun impianto. Se le sedi erano multiple, occorreva ripetere questo processo per ottenere una visione completa dell’azienda, assemblando i dati raccolti per cercare di sviluppare un quadro il più possibile esaustivo.
Per i produttori che sono passati a ERP cloud, tuttavia, il processo è molto diverso. Innanzitutto, tutti i dati di tutte le sedi sono archiviati in tempo reale in un unico repository. Questo favorisce l’accesso degli utenti, come confermato dal 74% dei partecipanti a indagine sulla produzione che ha osservato come il cloud abbia migliore la connettività con i dispositivi mobili. Oltre al singolo sistema di registrazioni, l’ERP cloud nativo supporta anche l’accesso tramite browser: basta un dispositivo abilitato al browser per accedere al sistema.
“Avere accesso a tutta la nostra azienda a portata di mano è davvero un punto di svolta”, ha dichiarato Art DiTulio, IT Director di Cadillac Products. “Se succede qualcosa fuori orario o quando sono lontano dall’ufficio, posso collegarmi con uno smartphone o un tablet e accedere a tutte le informazioni di cui ho bisogno per prendere una decisione rapidamente. In effetti, usiamo i tablet Amazon Fire perché costano solo USD 50, quindi se uno si rompe ne acquistiamo un altro, accediamo a Plex dal browser e siamo completamente connessi. Nessuna configurazione necessaria, nessun software da installare. Questa mobilità offre ai nostri utenti totale libertà.”
I clienti ERP cloud non devono attendere le informazioni perché non è necessario. I dati sono disponibili in un unico luogo, in tempo reale, ovunque e da qualsiasi dispositivo, risparmiando tempo e denaro e garantendo decisioni basate sulle informazioni.
Scoprite come la mobilità può migliorare le vostreoperazioni di produzione. Scaricate la vostra copia di The Definitive Guide to Connected Manufacturing.
Articoli correlati