Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

I dati di maggio sulla produzione mostrano segni di ripresa

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Plex_Blog_200528_MaggioProduzione

Set di dati globali

Dati di produzione globali al 2020-05-27

Avvicinandoci alla fine di maggio, i dati unici di Plex relativi al COVID-19 suggeriscono che sono giustificate settimane di cauto ottimismo, poiché le prove di una ripresa guadagnano vapore. Dalla fine di aprile, abbiamo assistito a una serie di quattro settimane consecutive di attività produttiva positiva.

Set di dati USA

Dati sulla produzione negli Stati Uniti al 2020-05-27

I produttori statunitensi stanno registrando un aumento costante dell’attività nelle ultime quattro settimane (e in modo più marcato nell’ultima settimana) dopo aver subito un calo, segnalato dalla Federal Reserve, ad aprile che ha ridotto la produzione industriale complessiva dell’11.2% su base mensile. I produttori americani hanno aumentato la produzione dell’84% tra la settimana del 13 aprile e la settimana del 18 maggio. A guidare questa ripresa sono i fornitori del settore automobilistico, probabilmente sulla base della notizia che molte case automobilistiche con sede negli Stati Uniti come Ford, GM e Tesla (insieme agli stabilimenti statunitensi di aziende come FCA) stanno riaprendo. Gli sforzi dei costruttori hanno iniziato a riattivare le loro estese catene di approvvigionamento globali del settore automobilistico, aumentando l’attività produttiva complessiva degli Stati Uniti.

Altri settori industriali che hanno registrato un aumento positivo della produzione statunitense la scorsa settimana includono il settore aerospaziale e della difesa, che ha registrato un altro aumento del 5% dopo aver registrato una crescita globale di quasi il 60% settimana su settimana la scorsa settimana. Anche il settore dell’elettronica, che rappresenta un insieme di dati relativamente piccolo rispetto ai settori industriali automobilistico e aerospaziale e della difesa, ha registrato una crescita del 15% rispetto alla settimana precedente. È importante notare che, sebbene i progressi dell’ultimo mese siano stati positivi, i produttori stanno ancora producendo a un ritmo molto inferiore rispetto a quello registrato alla fine di febbraio/inizio marzo.

Set di dati del Messico

Dati sulla produzione in Messico al 2020-05-27

Set di dati Canada

Dati sulla produzione manifatturiera in Canada al 27-05-2020

Come negli Stati Uniti, anche in Messico e Canada si registrano diverse settimane di attività in crescita a maggio. I nostri dati indicano che, come negli Stati Uniti, la crescita in questi due paesi è dovuta in gran parte all’aumento dell’attività dei produttori che servono l’industria automobilistica. In Messico, ci aspettiamo una crescita continua nelle prossime settimane in base ai rapporti dei media secondo cui GM ha riaperto gli impianti la scorsa settimana, con altri produttori e fornitori, tra cui Kia, FCA e Lear Corp. che hanno riavviato la produzione questa settimana. Una tendenza costante in queste storie è che gli sforzi di riapertura tra tutti i produttori iniziano con una solida formazione sulla sicurezza sui nuovi protocolli di salute e sicurezza.

Set di dati della Cina

Dati sulla produzione manifatturiera in Cina al 27-05-2020

Cina Subisce una continua interruzione

La Cina rimane il nostro primo indicatore del futuro dell’industria manifatturiera, poiché i primi casi noti di COVID-19 sono stati registrati con 3–6 settimane di anticipo rispetto al resto del mondo. Sebbene le curve del grafico siano significativamente diverse in questa fase del processo di ripristino rispetto a quelle osservate negli Stati Uniti, in Messico e in Canada, suggeriscono comunque la possibilità di un modello di ripristino discontinuo che specifiche regioni o settori industriali potrebbero sperimentare nei loro sforzi di ripristino in corso. Come si può vedere dal grafico sopra, gli sforzi dei produttori cinesi per tornare ai livelli pre-COVID-19, sebbene fossero ottimisti a metà marzo, si sono ora stabilizzati. Questa tendenza potrebbe continuare nelle settimane e nei mesi a venire per le aziende cinesi, poichéi legislatori statunitensi iniziano a esplorare agevolazioni fiscali, nuove regole e sussidi che incentiverebbero gli sforzi di reshoring da parte di aziende statunitensi.

Prospettive future: dare priorità alla sicurezza della forza lavoro potrebbe essere la chiave per il ripristino 

Non sorprende che, come in molti altri stati e paesi, le aziende stiano comunicando, preparando e attuando protocolli di sicurezza per proteggere la salute dei propri dipendenti come prima fase dei loro sforzi di riapertura. Con fornitori come Lear che pubblicano il proprioplaybook per il lavoro in sicurezzae gli impianti di tutto il mondo che hanno ripreso le attività concentrandosi sui protocolli di sicurezza, sembra esserci una prospettiva condivisa secondo cui la riduzione del rischio di malattia deve rimanere la priorità per proteggere i lavoratori e garantire la continuità operativa. Abbiamo già visto che quando un singolo dipendente risulta positivo al COVID-19, interi turni possono abbandonare la linea o addirittura interi impianti possono chiudere, come dimostrato dalFord Dearborn Truck Plant la scorsa settimana. Poiché gli sforzi di ripristino negli Stati Uniti si basano in gran parte su standard statali, sarà interessante vedere se emergeranno diversi modelli di ripristino in base ai diversi protocolli e requisiti di salute e sicurezza della forza lavoro.

Dettagli sulla fonte dei dati e su come interpretare i grafici

Le soluzioni di Plex Systems sono basate su cloud e ci permettono di accedere a 20 anni di dati operativi anonimi e compilati provenienti da circa 700 produttori che serviamo. Questo gruppo gestisce collettivamente 1200 impianti di produzione attivi in 29 paesi, rappresentando i settori industriali aerospaziale, automobilistico, dei metalli lavorati, alimentare, dei macchinari industriali e della plastica e della gomma. Per fare un esempio, solo nel quarto trimestre del 2019, questo gruppo ha elaborato oltre 1,4 milioni di spedizioni. Ogni giorno, registrano oltre 8 miliardi di transazioni (come scansioni di codice a barre, movimentazione di magazzino ricambi, spedizioni, ecc.).

Si noti che questi dati riflettono le transazioni di produzione dal 1 gennaio 2020 al 24 maggio 2020. C’è un margine di errore di (2)%.


Jerry Foster
Jerry Foster
Chief Technology Officer, Plex Systems
Jerry Foster è CTO e guida la nostra strategia tecnologica, oltre a iniziative di ricerca e progettazione incentrate su soluzioni cloud di nuova generazione per le aziende manifatturiere. Membro fondatore del team Plex, Jerry è stato determinante nell’intera evoluzione di Plex, supervisionando le transizioni tecniche in ogni fase della nostra crescita. Jerry ha conseguito la laurea in Computer Science presso Liberty University.

Articoli correlati

Loading
Loading
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.