Mentre alcune regioni del mondo continuano a registrare picchi di casi di coronavirus, tra cui gli Stati Uniti e il Messico, la comunità manifatturiera globale è rimasta in gran parte isolata da questi picchi, con tendenze di attività che ora assomigliano di più a quelle del 2019. Tuttavia, i livelli di produzione di alcuni singoli paesi non sono così immuni.
Set di dati globali (la linea blu indica l’attività del 2020; la linea arancione indica l’attività del 2019)
Confrontando l’attività del 2020 (linea blu nel grafico sopra) con quella del 2019 (linea arancione nel grafico sopra), i produttori intelligenti sembrano lentamente “normalizzarsi”, ripetendo i trend di produzione pre-pandemia osservati un anno fa, anche se il volume di produzione non è tornato ai livelli pre-pandemia. Un notevole calo dell’attività all’inizio di luglio dovuto alle vacanze annuali e ai rallentamenti o alle chiusure estive (in gran parte attribuiti all’Independence Day degli Stati Uniti e al Canada Day), insieme al leggero rallentamento dell’attività a metà luglio, è coerente con il 2019. Al 19 luglio, i produttori intelligenti di tutto il mondo sono all’80% dei tassi di attività pre-pandemia.
Set di dati Europa
Gli impianti in Europa hanno generalmente continuato a registrare un aumento costante dell’attività, anche se la crescita recente è attribuibile principalmente ai produttori situati nell’Europa centrale e orientale, tra cui Repubblica Ceca, Ungheria, Romania, Slovacchia e Serbia. In particolare, i produttori della Repubblica Ceca hanno registrato un aumento del 22% dell’attività rispetto alla settimana precedente.
Set di dati Francia, Germania, Italia, Spagna
A differenza dei produttori dell’Europa orientale e centrale, gli impianti situati nei paesi dell’Europa occidentale come Francia, Germania, Italia e Spagna non stanno più aumentando la produzione. Le fabbriche in Germania, Francia e Italia stanno tutte riducendo la produzione, mentre quelle in Spagna rimangono generalmente stabili. In Germania, i focolai di coronavirus negli impianti di lavorazione della carne, dove le basse temperature e i sistemi di ventilazione a ricircolo favoriscono la diffusione del virus, hanno spinto le aziende a esplorare tecnologie e processi che riducono il rischio di trasmissione aerea del COVID-19. Questo potrebbe estendersi anche agli impianti che lavorano pesce, frutta e verdura surgelata e latte a causa delle basse temperature degli impianti, rallentando ulteriormente la produzione nelle prossime settimane.
China data set
Mentre la Cina continua a combattere focolai localizzati, la produzione manifatturiera è cresciuta leggermente del 3% su base settimanale. Tuttavia, l’attività è al 59% dei livelli pre-pandemia. Come riportato nel nostro precedente post sul blog, le continue discussioni commerciali con gli Stati Uniti e il rinnovato interesse per il reshoring potrebbero indicare che non vedremo grandi aumenti dell’attività manifatturiera in Cina per un po’ di tempo.
Set di dati Messico
In Messico, il numero record di nuovi casi di coronavirus è stato segnalato nel fine settimana. L’impatto risultante sui lavoratori del settore manifatturiero e sulla supply chain più ampia che supportano, che Ford Motor Company sta già sperimentando, potrebbe presto estendersi ad altre aziende che si affidano a produttori locali.
Guardando al futuro
La comunità globale della produzione intelligente sembra mostrare segni di normalità, ma poiché il coronavirus continua a diffondersi in alcune parti del mondo, potrebbe diventare sempre più difficile per i produttori trovare (e mantenere) una forza lavoro sana per mantenere le fabbriche in funzione. Considerate solo il settore automobilistico: GM, Fiat Chrysler e Ford hanno tutti segnalato alti tassi di assenteismo e la conseguente corsa ad assumere lavoratori negli Stati Uniti. E nello stato del Michigan, che ospita tre dei più grandi produttori di automobili del mondo e parti della sua supply chain, il governatore ha già avvertito che se i casi continueranno ad aumentare, le fabbriche di automobili potrebbero essere chiuse.
Continueremo a monitorare da vicino l’attività produttiva nelle prossime settimane per vedere come gli sforzi in corso da parte dei produttori per proteggere la salute e la sicurezza dei loro dipendenti saranno influenzati dai focolai localizzati del coronavirus.
Dettagli sulla fonte dei dati e su come interpretare i grafici
Le soluzioni Plex Systems sono basate su cloud e ci permettono di accedere a 20 anni di dati operativi anonimi e compilati provenienti da circa 700 produttori che serviamo. Questo gruppo gestisce collettivamente 1200 impianti di produzione attivi in 29 paesi, rappresentando i settori aerospaziale, automobilistico, dei metalli lavorati, alimentare, delle macchine industriali, delle materie plastiche e della gomma. Per fare un esempio, solo nel quarto trimestre del 2019, questo gruppo ha elaborato oltre 1.4 milioni di spedizioni. Ogni giorno, registrano oltre 8 miliardi di transazioni (come scansioni di codice a barre, movimentazione di magazzino ricambi, spedizioni, ecc.). Si noti che questi dati riflettono le transazioni di produzione dal 1 gennaio 2020 al 19 luglio 2020. C’è un margine di errore di ±2%.
Articoli correlati