Set globale di dati di produzione
I produttori globali stanno mantenendo il ritmo, continuando a produrre al 104% dei livelli di produzione pre-COVID questa settimana. Il Nord America è al 103% dei livelli di produzione pre-COVID, l’Europa è al 97% nonostante una seconda onda di coronavirus che ha colpito la regione, e la produzione in Asia ha raggiunto il 78%. Mentre l’attività manifatturiera in media sembra normalizzarsi, i nostri dati mostrano che tra marzo e settembre, i produttori hanno registrato un calo della produzione del 37% rispetto all’anno scorso. Tuttavia, il quarto trimestre sta già mostrando dei guadagni, riducendo quel divario al 33%.
Set di dati del Nord America
Come si può vedere dal primo grafico sulla produzione in Nord America, sopra, la produzione manifatturiera negli Stati Uniti è rimasta relativamente stabile nelle ultime sei settimane, mentre in Canada si è registrato un aumento dopo il Giorno del Ringraziamento, raggiungendo il 98% dei livelli di produzione pre-COVID, un nuovo record. La produzione in Messico si è leggermente raffreddata al 109% della produzione. Il secondo grafico mostra la media della produzione nordamericana (vedi linea blu) e sovrappone i casi di COVID-19 nello stesso periodo di tempo in base ai dati condivisi dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (vedi linea gialla). Questa visione dimostra la resilienza dei produttori: mentre i casi di COVID continuano a fluttuare e recentemente sono tornati a salire, stiamo assistendo a una minore reattività nel tasso di produzione tra i produttori. Ciò suggerisce che queste aziende sono in grado di continuare a mantenere la sicurezza della loro forza lavoro e la continuità operativa, nonostante le comunità locali stiano registrando un aumento dei casi.
Set di dati di Francia, Germania, Spagna, Repubblica Ceca, Romania
Su base nazionale, i produttori in Europa mostrano un’esperienza mista. Mentre la produzione in Francia, Spagna, Repubblica Ceca e Romania è aumentata nell’ultima settimana, in Germania l’attività è in calo da diverse settimane consecutive. Un nuovo indice del clima aziendale mostra che i responsabili della produzione tedeschi sono pessimisti per i mesi a venire.
Set di dati della Cina
Dopo due settimane consecutive di attività in calo a causa della Festa Nazionale cinese e della Golden Week (1–7 ottobre), la Cina ha registrato tre settimane consecutive di crescita dell’attività produttiva. Sulla base delle tendenze dell’anno scorso, potremmo vedere la produzione continuare a crescere fino alla fine dell’anno. Oltre alla produzione, l’economia complessiva del paese è una delle più forti a livello globale: “La Cina ha registrato una crescita economica del 4,9% nel terzo trimestre rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, mantenendosi sulla buona strada per essere l’unica grande economia globale a registrare un’espansione economica quest’anno in mezzo alla pandemia di coronavirus.”
Prospettive
Se le tendenze anno su anno si confermano, le prossime otto settimane mostreranno cali significativi in corrispondenza delle festività del Ringraziamento, del Natale e del Capodanno negli Stati Uniti. Tuttavia, coni produttori statunitensi che non riescono a soddisfare la domanda di beni tra cui automobili, vernici ed elettrodomestici, potremmo vedere il settore manifatturiero continuare a recuperare il tempo di produzione perso nell’ultimo trimestre.
Dettagli sulla fonte dei dati e su come interpretare i grafici
Le soluzioni Plex Systems sono basate su cloud e ci permettono di accedere a 20 anni di dati operativi anonimi e aggregati provenienti da circa 700 produttori. Questo gruppo gestisce complessivamente 1200 impianti di produzione attivi in 29 paesi, rappresentando i settori industriali aerospaziale, automobilistico, dei metalli lavorati, alimentare e delle bevande, delle macchine industriali, delle materie plastiche e della gomma. Per dare un’idea della scala, solo nel quarto trimestre del 2019, questo gruppo ha elaborato oltre 1,4 milioni di spedizioni. Ogni giorno, registrano oltre 8 miliardi di transazioni (come scansioni di codice a barre, movimentazione di magazzino ricambi, spedizioni, ecc.). Si noti che questi dati riflettono le transazioni di produzione dal 1° gennaio 2020 al 25 ottobre 2020. Nei grafici relativi alla produzione non globale da questa settimana in poi, abbiamo rimosso la quantità di transazioni di produzione per chiarire il significato dei trend indicati dai volumi di attività. Il margine di errore è di (2%).
Articoli correlati