Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Internet of Making Things: la chiave dinamometrica connessa

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Plex_Blog_141205_TheInternet

Per oltre 100 anni, la chiave dinamometrica è stata uno strumento essenziale e prezioso per i produttori perché applica una coppia specifica a un dispositivo di fissaggio, come un dado o un bullone. La coppia può fare la differenza nelle prestazioni del prodotto finale, che si tratti della potenza di un motore diesel o della qualità di assemblaggio dell’ultimo iPhone.

Recentemente ho partecipato al Connected Enterprise Innovation Summit di Constellation, un incontro di professionisti della tecnologia aziendale che si sono riuniti per discutere di come la discontinuità operativa digitale possa trasformare le organizzazioni.  Tra i tanti interventi interessanti di visionari e futuristi, ho avuto l’opportunità di partecipare a una tavola rotonda sull’Internet of Things.

La mia sfida era quella di dipingere un quadro della produzione moderna per una sala piena di persone che probabilmente non hanno mai visto un ambiente di fabbrica di persona.  Come illustrare al meglio come la convergenza delle tecnologie cloud e degli strumenti connessi abbia scatenato una discontinuità operativa nel reparto produttivo?  Ecco la chiave dinamometrica IP. IP come in Internet Protocol.

Perché nelle fabbriche più avanzate di oggi, quella chiave dinamometrica è connessa al web come il vostro smartphone. E collegando quella chiave dinamometrica al cloud, le sue capacità crescono esponenzialmente. Un paio di esempi:

  • Il cloud è una strada a doppio senso: la percezione comune dei dispositivi connessi è che il dispositivo connesso invii informazioni al cloud.  Ma in realtà i dati fluiscono in entrambe le direzioni e creano un reale valore in entrambe le direzioni. Per una chiave dinamometrica nell’assemblaggio di un componente complesso, i sensori su un componente inviano dati al cloud; il cloud identifica le specifiche per il componente e istruisce la chiave ad applicare automaticamente il livello corretto di coppia. Gli errori, soprattutto quelli dell’operatore, possono essere essenzialmente eliminati, anche su una linea di produzione dinamica.
  • Automatizzare la genealogia dei prodotti: il cloud acquisisce dati che tracciano tutti gli elementi che influiscono sulla qualità: materiali, macchine, dispositivi di fissaggio e persone. Per la chiave dinamometrica, il cloud acquisisce automaticamente la coppia applicata a una parte specifica, la chiave specifica che è stata utilizzata, quando quella chiave è stata calibrata l’ultima volta e il dipendente che l’ha utilizzata. Se in seguito un’azienda scopre che la chiave era difettosa in qualche modo, il cloud può identificare ogni parte interessata. Un richiamo può essere sia rapido che mirato solo ai prodotti rilevanti.

Molte persone pensano ancora che la produzione sia un settore resistente al cambiamento e diffidente nei confronti della tecnologia, oppure un’operazione completamente anonima gestita da robot. Niente di più lontano dalla realtà. Oggi, invece, gli stabilimenti di produzione sono luoghi dinamici e collaborativi, dove le persone lavorano con tecnologie consolidate e nuove a un ritmo rapido, guidando la carica verso l’Internet of Things – l’Internet of MAKING Things.

La chiave dinamometrica IP è solo un esempio di come miglioriamo le operazioni aumentando le connessioni tra persone, strumenti e prodotti nel reparto produttivo.

Argomenti: Aerospaziale Automotive Cibo e Bevande Alta tecnologia ed elettronica Produzione industriale Plastica e gomma Stampaggio di precisione dei metalli

Jerry Foster
Jerry Foster
Chief Technology Officer, Plex Systems
Jerry Foster è CTO e guida la nostra strategia tecnologica, oltre a iniziative di ricerca e progettazione incentrate su soluzioni cloud di nuova generazione per le aziende manifatturiere. Membro fondatore del team Plex, Jerry è stato determinante nell’intera evoluzione di Plex, supervisionando le transizioni tecniche in ogni fase della nostra crescita. Jerry ha conseguito la laurea in Computer Science presso Liberty University.

Articoli correlati

Loading
Loading
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.