Una delle lezioni apprese nell’Innovation Keynote di Jerry Foster al PowerPlex 2018 è che l’innovazione può assumere molte forme. Sebbene spesso si pensi all’innovazione di prodotto, esiste anche l’innovazione dei processi aziendali, l’innovazione nel modo in cui comunichiamo e molte altre prospettive attraverso cui osservare l’innovazione. Ecco alcuni esempi significativi di innovazione evidenziati al Plex 2018.
Shank’s Extracts
Shank’s Extracts produce estratti, aromi e coloranti, oltre a fornire soluzioni di packaging per i mercati commerciali e private label. Shank’s dispone di circa 2400 formule attive con 3300 SKU per prodotti finiti – con nuovi aromi aggiunti regolarmente in base alle preferenze dei clienti. Con così tanta variazione in un settore sempre più regolamentato, è difficile mantenere la conformità.
Secondo Cherie Forrester, Director of Quality and Food Safety, Shank’s utilizza Plex per il processo di conformità alla gestione dei rischi – gestendo standard visivi, documenti di riferimento, regole dei fornitori, ispezioni preoperative, schemi, protocolli di valutazione dei rischi (HAP), monitoraggio ambientale e altri documenti. Plex è altamente personalizzabile per un facile accesso ai documenti interni da parte di tutti gli utenti, rendendo gli audit privi di stress. Innovando il processo di esecuzione degli audit, gli utenti possono navigare facilmente tra una varietà di valutazioni dei rischi e della conformità in modo più rapido e anche impostare attributi di valutazione e convenzioni di denominazione per migliorare i processi interni e creare report più efficaci.
Romeo Power
Romeo Power, con sede a Vernon, California, realizza pacchi batteria ad alta capacità e ricarica rapida per tre mercati: stoccaggio stazionario, veicoli elettrici (EV) e prodotti di consumo. Questa azienda compete offrendo funzionalità innovative in tutte e tre le aree di prodotto. I pacchi batteria utilizzano celle standard, ma l’azienda fornisce caratteristiche di design innovative che consentono alle batterie di adattarsi a spazi più ridotti. Sono dotati di un sistema intelligente di gestione batteria (BMS) che si traduce in una batteria più potente e duratura – ideale per il mercato EV. Inoltre, il BMS dell’offerta di stoccaggio stazionario di Romeo ha sufficiente intelligenza da consentirne l’uso sia per l’alimentazione regolare sia come back-up – con un semplice interruttore può funzionare come un generatore utilizzando energia pulita invece di combustibili fossili. Sul fronte dei prodotti di consumo, Romeo si differenzia dalla concorrenza offrendo sia una porta USB sia una presa CA.
Secondo Cody Boggs, l’azienda utilizza Plex per la parte consumer. Quando Romeo è entrata nel mercato, aveva bisogno di un modello direct-to-consumer, quindi ha introdotto una piattaforma di e-commerce. Con l’aiuto di DKM, partner locale per l’implementazione di Plex ERP negli ultimi 4 anni, Romeo ha integrato il webstore con Plex per evadere gli ordini e gestire il magazzino ricambi – dalla ricezione dell’ordine fino alla consegna a domicilio.
Jefferson Elora Corporation (JEC)
JEC è un fornitore automotive di primo livello che produce e distribuisce ricambi per Honda e Toyota. L’azienda è stata fondata nel 1996 e ha sede a Elora, Canada. Per vendere ricambi a Honda, JEC deve seguire un processo rigoroso per la consegna dei ricambi e rispettare i requisiti di vanning di Honda. I container devono essere posizionati in una posizione specifica su un camion e un lotto deve essere collocato in una posizione specifica in un determinato container. Di conseguenza, è stata necessaria un’applicazione personalizzata per il sequenziamento del carico. L’applicazione doveva interagire con Plex, guidare l’utente nella selezione del container, guidare l’utente nella disposizione, consentire le sostituzioni e avere la validazione Plex. I diagrammi di vanning dovevano essere integrati, con l’applicazione che individuava il diagramma migliore per adattarsi al metodo di spedizione selezionato. L’utente deve essere guidato su quale numero di serie e codice prodotto prelevare e dove posizionarlo nel rimorchio.
JEC si è rivolta a Revolution Group per realizzare l’applicazione. Revolution Group è stato il primo partner di Plex e vanta 14 anni di esperienza con Plex. Ha lavorato con metà dei clienti Plex e ha trascorso gli ultimi otto anni a sviluppare applicazioni personalizzate. Revolution ha realizzato l’applicazione per il cloud Microsoft Azure e ha sviluppato applicazioni simili per il processo di validazione di Toyota.
Argent Tape and Label
Guidata dalla CEO Lynn Perenic, Argent Tape and Label è un fornitore leader del Michigan di soluzioni adesive per i settori automobilistico, industriale, farmaceutico e alimentare e delle bevande. Argent produce etichette autoadesive in una sala stampa digitale – una clean room a umidità e temperatura controllate con una stampante digitale Domino all’avanguardia. Argent è focalizzata sulla crescita e sta sfruttando la Plex Smart Manufacturing Platform (PMC) per raggiungere i 10 milioni di vendite.
Argent non è solo all’avanguardia nell’innovazione delle soluzioni adesive, ma è anche un’azienda innovativa nella cultura aziendale. Argent è dog-friendly! Sebbene questo sia abbastanza comune tra le start-up di New York City e San Francisco, è piuttosto raro per un’azienda manifatturiera. Perenic osserva che l’atmosfera dog-friendly crea un ambiente più felice e sano per i dipendenti, con lavoratori più innestati e meno assenze. Un altro aspetto unico della cultura aziendale è il modello di gestione open book, con i dipendenti che condividono la proprietà e la responsabilità dei parametri operativi aziendali, e il gainsharing che restituisce i profitti alla forza lavoro. Secondo Perenic, i dipendenti “conoscono i numeri e conoscono i costi” e Plex ha aiutato in questo. Utilizzando Plex per fornire una migliore visibilità e supportare gli obiettivi di crescita aziendale, Perenic intende “andare dove nessuna azienda di etichette è mai arrivata prima”.
Conclusione
Dall’innovazione nella cultura all’innovazione per esigenze molto specifiche come quelle che consentono ai clienti di vendere a Honda,i clienti Plex sono innovatori. Questi sono solo alcuni esempi di come i clienti Plex stanno realizzando prodotti innovativi, utilizzando l’innovazione per fare le cose meglio o in modo più conveniente, e facendo cose nuove e uniche con Plex per differenziare la propria attività.
Articoli correlati