È già abbastanza difficile stare al passo con i nuovi prodotti o gli aggiornamenti dei sistemi offerti dagli OEM che hanno costruito le apparecchiature per la vostra attività di produzione. Rimanere aggiornati sugli aggiornamenti software, sulle nuove e più efficienti componenti elettroniche e sulle modifiche per aggiungere nuove funzionalità è difficile anche per i manager e i team di manutenzione più esperti.
Ma questa pressione aumenta quando si aggiunge lo stress di dover tenere il passo con i vostri “vicini” del settore manifatturiero per rimanere competitivi. Anche se affrontano le stesse sfide, c’è sempre la possibilità che trovino una strada che li porti molto avanti rispetto a voi in termini di guadagni di efficienza, riduzione dei costi e ottimizzazione dei processi.
I vostri vicini potrebbero guardare a voi per stabilire il ritmo se siete leader nel vostro settore. Oppure, potrebbero sfruttare una vostra debolezza e approfittare dell’adozione della produzione intelligente per sfruttare nuove tendenze nella produzione che li porteranno a superarvi.
Per rimanere al passo nella corsa, studiate queste tendenze tratte dalla Smart Manufacturing Software Buyer’s Guide.
La digitalizzazione della produzione
L’adozione della produzione intelligente richiede la digitalizzazione della produzione. E man mano che i vantaggi diventano più noti, non si tratta più di “se” i produttori le adotteranno, ma di “quando”. Le aziende adotteranno presto queste tecnologie per guidare la concorrenza, le adotteranno in ritardo per recuperare, oppure non le adotteranno e scompariranno.
La produzione digitale rappresenta un cambiamento completo dei processi aziendali all’interno di un’impresa manifatturiera. Queste tendenze includono:
- Progettazione del prodotto – Grazie agli strumenti digitali, i progettisti di prodotto possono iterare rapidamente utilizzando tecnologie avanzate come il CAD 3D o i digital twin. I prodotti possono essere progettati tenendo conto della qualità e delle prestazioni e aggiunti automaticamente alle distinte base di produzione, ai cicli e alle istruzioni di lavoro.
- Produzione – La produzione intelligente sfrutta la digitalizzazione per fornire dati in tempo reale e analisi per i KPI di produzione, le prestazioni di operatori e apparecchiature, l’utilizzo e la manutenzione. Con il monitoraggio avanzato della produzione, molti problemi possono essere affrontati prima che si manifestino.
- Servizio – La digitalizzazione consente una potente estendibilità per il miglioramento dei processi. Il monitoraggio del ciclo di vita e delle prestazioni tramite sensori e tecnologia IoT consente alle aziende di migliorare i processi produttivi in base alle prestazioni sul campo.
Lavoratori connessi
Tradizionalmente, gli operatori dovevano imparare a individuare da soli tutti i problemi delle macchine. Questa formazione richiedeva spesso intuizione e “sensibilità”. La produzione intelligente potenzia i lavoratori grazie a visibilità completa di ciò che sta accadendo ora.
I dati in tempo reale e i dati analitici avanzati possono fornire KPI e dashboard personalizzati, così gli operatori possono prendere decisioni e agire rapidamente. Inoltre, la produzione intelligente consente di automatizzare molti processi affinché le azioni di mitigazione, gli avvisi o gli spegnimenti avvengano automaticamente quando vengono rilevate condizioni fuori specifica.
La capacità di rispondere più rapidamente estende la potenza dei dati in tempo reale, migliora la produttività e ottimizza l’utilizzo della manodopera.
ESG e sostenibilità
Gli ambienti di produzione odierni sono sempre più consapevoli delle tematiche ambientali, sociali e di governance (ESG) edella necessità di produrre in modo sostenibile. Questa spinta è guidata da un vigoroso inasprimento delle normative e della conformità da parte dei governi a livello locale e nazionale.
L’adozione della produzione intelligente aiuta le aziende ad allinearsi a queste normative automatizzando monitoraggio, misura e documentazione dei requisiti ESG, di conformità e di sostenibilità. Con l’aumento di queste normative, il monitoraggio e l’aggiornamento manuale potrebbero presto diventare pericolosi, se non impossibili, e la produzione intelligente automatizza questi processi per proteggere la responsabilità dell’azienda promuovendo al contempo ESG e sostenibilità.
Tenere il passo con i vicini
Questi sono solo alcuni dei fattori che i decisori devono considerare mentre costruiscono strategie per trasformare le loro organizzazioni, rimanere all’avanguardia rispetto ai “vicini” del settore manifatturiero ed essere l’invidia del quartiere. Nel vostro percorso verso la digitalizzazione delle operazioni, la connessione della forza lavoro, il rafforzamento della sostenibilità e l’avvio di altre iniziative chiave, avrete bisogno della tecnologia giusta a portata di mano.
Assicuratevi di prendere la decisione giusta per la vostra azienda scaricando qui la Smart Manufacturing Software Buyer’s Guide.
Articoli correlati