La maggior parte delle aziende manifatturiere negli Stati Uniti sono piccole: il 99% ha meno di 500 dipendenti, il 75% di queste ha meno di 20 dipendenti.1 E poiché le piccole aziende manifatturiere sono al centro della creazione dei prodotti utilizzati nel mondo, sono nella posizione unica di apportare cambiamenti a livello di base che possono guidare il settore.G&W Products, un'organizzazione manifatturiera di stampaggio di metalli a Fairfield, OH, impiega 145 persone e ha completamente trasformato il modo in cui fa affari con la Plex Smart Manufacturing Platform.
Pensare oltre il "locale"
Il sistema ERP precedente di G&W non forniva la flessibilità o l'accessibilità necessarie per ottenere visibilità in aree fondamentali come il controllo della gestione del magazzino ricambi e la disponibilità della capacità. I dipendenti ricorrevano a fogli di calcolo o si recavano nel reparto produttivo per scoprire cosa stava succedendo in produzione o per localizzare il magazzino ricambi. È diventato chiaro che era necessario un nuovo approccio per rimanere agili e sostenere la crescita.
Il CEO dell'organizzazione si è reso conto che la tecnologia ERP basata su cloud si era evoluta a tal punto da poter sfruttare le sue potenti capacità. G&W ha visto con Plex che non solo i dati dell'organizzazione sono sicuri, ma sono anche disponibili in qualsiasi momento e ovunque per chiunque ne abbia bisogno. Un membro del team è stato persino in grado di gestire il reparto produttivo dalle gare di nuoto di sua figlia. Ora l'organizzazione opera con un'unica fonte attendibile che ha portato a una tracciabilità completa che ha ridotto il magazzino ricambi disponibile del 25%.
Applicazione delle operazioni di qualità
Distinguersi come produttore a volte significa fornire prodotti di qualità al prezzo più basso. Tuttavia, senza i controlli e gli equilibri adeguati e workflow ottimizzati, la qualità viene sacrificata per la consegna puntuale. Con la Plex Smart Manufacturing Platform, G&W può individuare le cause scatenanti e intraprendere azioni correttive prima ancora che il prodotto venga spedito. Tutte le informazioni vengono acquisite e rese disponibili, praticamente per sempre. Ciò riduce i resi dei clienti, abbassa i costi operativi, migliora la capacità di rispondere agli audit e, in definitiva, migliora la soddisfazione dei clienti.
Risposta più rapida ai cambiamenti della domanda
Rispondere alle richieste dei clienti è fondamentale. G&W lo ha riconosciuto e desiderava ampliare il portafoglio prodotti per soddisfare la domanda del mercato, ma ciò comportava una maggiore complessità: gli assiemi che in passato contenevano 15 componenti ora ne richiedono centinaia. Il livello di precisione e tracciabilità richiesto per soddisfare queste esigenze necessita di un sistema sofisticato ma flessibile. Questo offre all'organizzazione la visibilità e il controllo necessari per soddisfare con sicurezza le richieste dei clienti in continua evoluzione.
Essere leader nel settore manifatturiero delle piccole imprese per G&W significa sfruttare la tecnologia di cloud computing per la produzione e l'esperienza delle proprie persone per gestire le operazioni quotidiane con facilità ed efficienza. Leggete di più su come G&W Products sta gettando la base per il successo, sia per la propria organizzazione che per il settore, in una ERP success story.
- Riferimento: MP Star Financial. 15 Facts That Can’t Be Ignored About U.S. Manufacturing. September 2016. http://www.mpstarfinancial.com/15-facts-thatcant-be-ignored-about-us-manufacturing/
Articoli correlati