Nel mondo dei fornitori automotive, fornire ciò che i clienti vogliono, quando lo vogliono, è fondamentale per la sopravvivenza. Fornire "come" lo vogliono vi pone in una classe superiore a tutte le altre. Questa strategia è ciò che ha portato Kamco Industries a vincere l’on-time delivery award di American Honda per nove anni consecutivi.
Kamco, una controllata di Kumi Kasei, fornisce servizi completi di progettazione e produzione di prodotti iniezione, a lamina, e in feltro di fibra formata. Fondata nel 1987 a West Unity, Ohio, l’azienda ha deciso di personalizzare i suoi processi aziendali in base alle aspettative del suo cliente più grande, Honda, passando a un unico sistema gestionale che avrebbe facilitato la condivisione delle informazioni.
Affidandosi alla Plex Smart Manufacturing Platform, Kamco ha visibilità sugli ordini, il magazzino ricambi, l’efficienza globale delle apparecchiature (OEE) e strumenti per comunicare in modo efficiente con Honda. Altri miglioramenti includono la pianificazione semplificata da due ore a pochi minuti, il magazzino ricambi di fine anno da due settimane a due giorni e la reportistica di audit da quasi 40 persone in straordinario per giorni a una semplice stampa di un rapporto, ma non era abbastanza per Kamco.
L’azienda ha scelto di immergersi nel mondo dell’Industrial Internet of Things (IIoT) per supportare Honda. Kamco lavora a stretto contatto con Honda per migliorare i loro prodotti e ha implementato il monitoraggio dei contenitori RFID per confrontare e testare nuovi sistemi. Kamco utilizza anche assemblaggi robotici e imposta chiavi dinamometriche e avvitatori secondo le specifiche richieste da Honda.
Mentre Kamco continua a promuovere l’innovazione per prepararsi al futuro, Plex funge da hub che consente all’azienda di collegare la tecnologia emergente con tutto ciò che fa per servire meglio i clienti. Leggete la Kamco customer success story per saperne di più.
Articoli correlati