La parola “integrare” ha una connotazione specifica per i tecnici e di solito implica far funzionare insieme i sistemi. Vorrei usare la parola in un altro modo: combinare il meglio di due elementi affinché diventino un tutt’uno.
In questo caso, i due elementi di cui parlo sono:
- La vostra azienda manifatturiera
- ERP cloud per la produzione
Per integrare questi due elementi, sono necessari cinque fattori fondamentali. Senza di essi, sarà difficile far emergere il meglio di ciascuno. Ma quando li avete tutti e cinque, la vostra azienda prospera e continuate a fare ciò che sapete fare meglio, sfruttando tutte le funzionalità di un potente ERP cloud .
Sicurezza
I vostri dati sono il cuore pulsante della vostra azienda. Devono rimanere sempre sicuri e protetti. Un sistema cloud ERP deve supportare la gestione delle identità e degli accessi, la sicurezza basata sui ruoli e la conformità alle normative di sicurezza.
Scalabilità
Quando la vostra azienda cresce, dovete concentrarvi sulle sfide future, non preoccuparvi se il vostro sistema ERP può supportare la crescita continua. Assicuratevi che il vostro software cloud ERP abbia la disponibilità e la scalabilità necessarie per espandersi. Dovreste anche poter utilizzare il vostro sistema su qualsiasi dispositivo, ovunque. Indipendentemente dal numero di utenti, dispositivi e macchine collegati al vostro ERP e dal volume delle transazioni, dovreste aspettarvi un sistema ad alte prestazioni sia per l’elaborazione delle transazioni sia per l’analisi.
Flessibilità
In un ambiente di produzione, le cose possono cambiare rapidamente e avete bisogno di un sistema che vi consenta di rimanere agili e reattivi. Il vostro cloud ERP deve offrire flessibilità nell’integrazione delle informazioni a livello di database (ODBC), a livello applicativo (API) e a livello di transazione (EDI), così da potervi concentrare sul miglioramento delle operazioni e sulla soddisfazione delle richieste dei clienti. La possibilità di configurare il sistema in base alle vostre esigenze vi offre la massima flessibilità per gestire l’azienda secondo le vostre modalità.
Standard di settore
I vostri clienti si aspettano che operiate secondo un livello adeguato di standardizzazione, e dovreste pretendere lo stesso dal vostro sistema ERP. Assicuratevi che il vostro ERP cloud per la produzione non solo pubblichi API standard di settore, ma supporti anche standard di settore manifatturiero come PPAP, APQP, HACCP e altri. Non otterrete questo da un ERP generico.
Supporto
Il modo migliore per ottenere il massimo dal vostro sistema è sfruttare chi lo utilizza già. Una comunità ricca e vivace di produttori, come voi, con idee e intuizioni, può aggiungere un valore incredibile al vostro ERP e alla vostra azienda. Un ERP cloud vi offre anche un’unica versione del software per tutti gli utenti a livello globale. Quando parlate con altri clienti, non dovete chiedere: “Quale versione utilizzate?” Unite tutto questo a una documentazione completa e a portali per sviluppatori, e saprete di ottenere un ritorno sull’investimento.
Quando cercate di integrare un ERP cloud nella vostra azienda manifatturiera, siate rigorosi con i requisiti tanto quanto lo siete con i processi produttivi. Così saprete di aver fatto la scelta giusta.
Articoli correlati