Esiste un modo migliore per proteggere la vostra azienda da costosi errori che si verificano nel reparto produttivo. Il COVID-19 ha alzato la posta in gioco più che mai, rendendo la visibilità e il controllo una necessità, non un optional.
Nel nostro Ebook, “6 Ways Error-Proofing Protects Your Manufacturing Business”, illustriamo i principali modi in cui i produttori intelligenti possono sfruttare la tecnologia per ottenere i seguenti risultati.
- Un unico database collega tutti gli aspetti del lavoro e traduce i dati provenienti da più fonti disparate, eliminando la possibilità di errore umano. Secondo Arvel Wooten, Organizational Development Specialist di Hatch Stamping, che ha utilizzato una piattaforma di smart manufacturing per creare un unico sistema di registrazioni, ha dichiarato: “Non stiamo più inseguendo i dati da una fonte all’altra. Ora sono prontamente disponibili per aiutarci a prendere decisioni più informate e proattive.”
- Rigorosa metodologia di monitoraggio per ogni azione nel reparto produttivo, che rende facile rilevare eventuali problemi.
- Le operazioni del sistema sono mappate su un piano di controllo della produzione che funge anche da meccanismo di controllo a prova di errore. Tutte le attività sono registrate e immediatamente disponibili per l’analisi.
Per leggere gli altri tre vantaggi e tracciare il vostro percorso verso una gestione a prova di errore della vostra azienda, e per ascoltare altre storie di successo aziendale, scaricate l’Ebook qui.
Articoli correlati