Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Come l’ERP cloud promuove l’innovazione nel processo produttivo

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Plex_Blog_160713_Come il cloud

Il settore manifatturiero è sempre stato guidato dall’innovazione, dalla prima linea di produzione ai moderni sensori e alla robotica. Oggi, i dispositivi indossabili e altri strumenti connessi sono pronti a trasformare il modo in cui le cose vengono realizzate. Una forza centrale in questa trasformazione ècloud ERP—che ora copre tutto, dai materiali nella supply chain ai dipendenti e alle attrezzature nel reparto produttivo fino alle mani del cliente. 

Mentre alcuni sono ancora cauti riguardo alle tecnologie cloud ERP, quei produttori che le hanno adottate stanno scoprendo che il cloud promuove l’innovazione in molti modi. Dalla possibilità di utilizzare i big data e altre iniziative tecnologiche, alla capacità di riallocare conoscenze, talenti e risorse all’interno dell’organizzazione, l’innovazione è molto più che utilizzare dispositivi o strumenti futuristici. Si tratta di trasformare il modo in cui le imprese manifatturiere operano.

Focus sul miglioramento continuo

Per Accuride, uno dei principali fornitori di ruote e componenti per ruote per il settore dei veicoli commerciali in Nord America ed Europa, l’innovazione significa diventare un’organizzazione lean. L’azienda ha subito una trasformazione completa del proprio aspetto principale, investendo oltre USD 150.000.000 nella capacità produttiva di ruote in acciaio, espandendo la capacità produttiva di ruote in alluminio, ripristinando la propria attività Gunite per le ruote e implementando sistemi operativi lean comuni.

Un elemento fondamentale di questa strategia è stato un cloud per la produzione. Il cloud ha aiutato Accuride a costruire un’unica versione della verità in tutta l’organizzazione, cresciuta attraverso diverse acquisizioni—ognuna portando un nuovo sistema con dati isolati. L’azienda ha scoperto di aver trascorso più tempo a raccogliere e interrogare i dati che a utilizzarli per prendere decisioni.

Una volta consolidati sistema e dati, Accuride è stata in grado di ottenere una visione in tempo reale di ciò che accadeva nel reparto produttivo e nell’intera organizzazione, in qualsiasi momento. Questa agilità è diventata la base per implementare gli standard di lean manufacturing all’interno del sistema cloud ERP, invece di utilizzare un modello logistico tradizionale. Questo ha aiutato gli stabilimenti Accuride in Kentucky, Pennsylvania e Illinois a ottenere l’Association for Manufacturing Excellence (AME) award nel 2014-2015 per i risultati raggiunti nel lean. Accuride è diventata il primo produttore di componenti per camion commerciali a vincere questo award ed è stata l’unico destinatario AME nel 2015.

Competere in mercati più grandi

Per i produttori che vogliono espandere la produzione, tutte le conoscenze, i talenti e le risorse devono essere focalizzati sulla ricerca di opportunità più grandi. FloraCraft, produttore e fornitore di prodotti in schiuma floreale con sede nel Michigan, ha puntato a diventare il partner di riferimento per le grandi aziende retail, il che significava passare da un’operazione di medie dimensioni a una produzione di massa completa.

La strategia di FloraCraft per cogliere queste opportunità più grandi era capitalizzare sulla propria reputazione di fare praticamente qualsiasi cosa per soddisfare i clienti. Le sfide si presentavano su due fronti: risorse IT limitate e un sistema precedente che rendeva impossibile la scalabilità. Le tecnologie cloud ERP hanno permesso non solo di eliminare la gestione di hardware, software e manutenzione, ma anche di rinnovare processi produttivi obsoleti e insostenibili, scoprendo nuove opportunità per migliorare l’organizzazione.

Per FloraCraft, l’innovazione si è tradotta nella capacità di gestire e far crescere le operazioni in modo più efficiente, concentrandosi su ciò che sa fare meglio: rendere felici i clienti con i suoi prodotti in schiuma floreale. Oggi, l’azienda utilizza il proprio cloud ERP per la produzione per avere una visione delle previsioni di uno dei suoi maggiori clienti (Walmart) rispetto a ciò che è stato ordinato. Questa visibilità sui lead time dei fornitori e la capacità di programmare dinamicamente la produzione consentono all’azienda di assicurarsi di avere le giuste quantità di materiali al momento giusto. Infatti, FloraCraft ha ottenuto risultati tali da ricevere il Walmart’s Supplier of the Year accolade—un award che FloraCraft attribuisce al proprio sistema cloud ERP.

Migliorare la collaborazione operativa

Per Quatro Composites, contract component manufacturer e sviluppatore che offre una linea completa di servizi per strutture composite avanzate, l’innovazione significa connettività. L’azienda si è espansa otto volte in 10 anni per sostenere una crescita annua del 25–50%, e il sistema ERP precedente non riusciva a stare al passo. Inoltre, non forniva le capacità integrate e automatizzate necessarie per gestire l’organizzazione come richiesto da Quatro.

L’azienda ha trovato una soluzione cloud ERP per la produzione che ha risolto tutte queste problematiche. Ora Quatro può monitorare la salute della propria organizzazione e prendere decisioni aziendali migliori più rapidamente. La connettività consente livelli di collaborazione prima non possibili. Ad esempio, i requisiti dei clienti per le conversioni da parti metalliche a parti composite devono essere prontamente disponibili per l’ingegneria, per completare la progettazione del prodotto. Il processo di trasferimento dall’ingegneria alla produzione è altrettanto importante. Clienti e prospect vogliono vedere un prototipo di prodotto, un “first article” proveniente dalla linea di produzione e rappresentativo delle specifiche di progettazione finale, nonché il processo produttivo che sarà utilizzato nella produzione di massa della parte. La connettività con il cloud consente a Quatro di definire il processo di trasferimento come un workflow, in modo che il processo sia ben definito ed efficiente, accelerando il tempo necessario per passare dallo sviluppo al prototipo fino alla qualità della produzione finale senza i limiti dei confini geografici.

Con l’adozione del cloud ERP negli stabilimenti manifatturieri che sta diventando la norma, non sarà più l’eccezione. Il cloud ERP sarà un requisito per continuare a competere su scala globale.

Argomenti: Aerospaziale Automotive Alta tecnologia ed elettronica Produzione industriale Plastica e gomma Stampaggio di precisione dei metalli

Plex Team
Plex Team
Plex, by Rockwell Automation, è leader nelle soluzioni di smart manufacturing erogate tramite cloud, consentendo ai produttori di tutto il mondo di realizzare prodotti eccezionali. La nostra piattaforma offre ai produttori la capacità di connettere, automatizzare, monitorare e analizzare ogni aspetto della loro attività per promuovere la trasformazione. La Plex Smart Manufacturing Platform include soluzioni per l’esecuzione della produzione (MES), ERP, qualità, pianificazione e gestione della supply chain, Industrial Internet of Things e analisi per connettere persone, sistemi, macchine e supply chain, consentendo loro di operare con precisione, efficienza e agilità.

Articoli correlati

Loading
Loading
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.