Nel 1952, i fratelli Raymond, Walter e Joseph Hatch hanno avviato una piccola attività familiare. Il loro primo lavoro: la produzione di parti per modelli di treni. Non sapevano che questa attività, nata in un seminterrato, sarebbe diventata un'azienda leader a livello globale nella produzione di stampaggi e gruppi altamente ingegnerizzati per l'industria automobilistica. Una vera trasformazione.
Hatch Stamping Company ha intrapreso il suo incredibile percorso di crescita grazie a un impegno costante verso la qualità, l'innovazione e i suoi clienti. Pur avendo come aspetto principale la competenza nello stampaggio, Hatch si è espansa per offrire una gamma completa di capacità, dalla progettazione e ingegneria fino alla produzione. L'evoluzione e l'espansione della sua base di clienti hanno portato a incredibili opportunità per Hatch, la cui presenza globale si estende ora a 13 stabilimenti negli Stati Uniti, in Messico e in Cina.
Per arrivare a dove si trova oggi, Hatch ha dovuto rimanere all'avanguardia di ciò che sarebbe venuto dopo. E questo non significava solo ciò che sarebbe venuto dopo nel settore automobilistico. Significava rimanere all'avanguardia sugli strumenti e le tecnologie che avrebbero spinto i processi aziendali, le operazioni nel reparto produttivo e le efficienze per promuovere il successo.
Nel 2007, Hatch Stamping è stata una delle prime aziende di stampaggio ad adottare la tecnologia basata su cloud e a implementare Plex. I risultati? Straordinari. Sono stati proprio questi risultati a far guadagnare a Hatch Stamping il Business Operations Transformer Impact Award di quest'anno.
La standardizzazione di tutte e 13 le sedi su Plex consente al team di Hatch Stamping di comprendere meglio le prestazioni in tempo reale e di gestire e migliorare in modo proattivo l'efficienza operativa. Ora, l'accesso istantaneo ai dati guida i KPI aziendali e consente una risoluzione immediata dei problemi. Ha anche suscitato una profonda motivazione tra operatori e supervisori, che possono vedere i loro contributi individuali e lavorare per migliorare le prestazioni.
Tra i risultati incredibili attribuiti all'uso di una piattaforma di smart manufacturing:
- Riduzione del 15% del fermo macchina. Il team di Hatch ha ora una visibilità immediata quando si verifica un fermo macchina e può analizzare e correggere i problemi rapidamente.
- Le segnalazioni di Waste Elimination da parte dei dipendenti sono aumentate del 50%.Una piattaforma facile da usare permette a tutti gli operatori di fare proposte dalle loro postazioni di lavoro, aumentando il coinvolgimento, l'impegno e la partecipazione dei dipendenti.
- Lo scarto in percentuale delle vendite è diminuito dell'1%.La corretta registrazione dello scarto ha ridotto gli errori e le funzionalità di reportistica dello scarto forniscono visualizzazioni di facile interpretazione e accesso ai dati di supporto.
- Comunicazione migliorata con clienti e fornitori. Una piattaforma basata su cloud consente la condivisione dei dati e la collaborazione, il tutto basato su informazioni affidabili e in tempo reale.
Oltre alla trasformazione all'interno delle sue mura, Hatch Stamping sta applicando la sua spinta al successo anche nella comunità. È un partner costante di iniziative locali, regionali e nazionali per ispirare la prossima generazione di produttori. Queste includono programmi di robotica, fiere del lavoro, programmi di formazione, tirocini e apprendistati ampliati.
Guardando al futuro, una cosa è certa: l'impegno dei fratelli Hatch per far funzionare la loro azienda in un seminterrato è lo stesso che continuerà a sostenere questo produttore di livello mondiale.
Articoli correlati