Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

GenZe realizza un prodotto smart con una grande missione

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Plex_Blog_181016_GenZe_Manufactures

Il settore dei trasporti sta cambiando rapidamente, e non solo a causa della popolarità esplosiva di soluzioni di ridesharing come Uber e Lyft. Basta guardare qualsiasi grande area urbana per vedere una flotta di biciclette unirsi al traffico nelle ore di punta. Guardando più da vicino, noterete che l’intera infrastruttura si sta evolvendo, dai parcheggi migliorati con stazioni di ricarica, alla proliferazione di nuove corsie. Oggi, le città e le aziende più innovative stanno diversificando le opzioni di trasporto per soddisfare le esigenze della popolazione locale.

GenZe è all’avanguardia in questa evoluzione, riportando la “smart” nelle biciclette e negli scooter per aziende negli Stati Uniti, in Francia e in Belgio. Il produttore di biciclette e scooter elettrici progetta e realizza veicoli elettrici ecologici che consentono agli utenti di percorrere 20–50 miglia con una singola carica, senza emissioni. Infatti, il suo nome è l’abbreviazione di “Generation Zero Emissions”. Dalle biciclette per flotte aziendali, campus universitari e aziende turistiche in tutto il paese, alle grandi flotte condivise nelle principali città e a un’offerta diretta ai consumatori, GenZe costruisce prodotti sostenibili per utenti con diversi livelli di abilità ed esigenze di trasporto.

Sebbene GenZe sia stata concepita nella Silicon Valley, il suo impianto di produzione e assemblaggio si trova appena fuori dalla capitale mondiale dell’automobile: Motor City, USA. Un aspetto unico delle biciclette e degli scooter elettronici dell’azienda è che sono “smart”, ovvero dotati di un’app connessa (che utilizza la tecnologia Bluetooth e AT&T IoT) per offrire agli utenti un’esperienza avanzata e a GenZe/ai nostri partner dati per migliorare le prestazioni dei prodotti. GenZe è in grado di monitorare la posizione di uno scooter, la durata della batteria e molto altro grazie a 170 sensori presenti sul prodotto. Questo sistema proprietario, unico al mondo, consente non solo di prevedere l’autonomia in diversi climi e terreni, ma anche di recuperare gli scooter in caso di tentato furto.

Poiché GenZe è cliente Plex, abbiamo avuto l’onore di visitare il loro stabilimento ad Ann Arbor, Michigan. In questa sede, i dipendenti eseguono l’assemblaggio finale e preparano la spedizione. Questo include l’installazione dei componenti elettronici esclusivi di GenZe presenti nei suoi scooter e nelle sue biciclette.

Durante la nostra visita, stavano implementando una flotta per Scoot, un’azienda di noleggio di scooter elettrici a San Francisco. Il team GenZe stava anche costruendo una e-Bike entry-level disponibile stagionalmente in alcuni negozi Costco in tutto il paese.

Come potete immaginare, la loro fabbrica è sempre operativa. GenZe produce uno scooter ogni 30 minuti con l’aiuto di team di quattro persone. L’azienda utilizza un modello a due livelli per gestire la produzione, sfruttando la Plex Smart Manufacturing Platform per gestire il magazzino ricambi e le attività di distinta base.

Con il grande obiettivo di diventare “la Tesla su due ruote”, GenZe continua ad avanzare con un focus sull’innovazione costante, il miglioramento continuo della produzione e, in definitiva, rendendo il trasporto personale sostenibile accessibile a tutti.

Argomenti: Alta tecnologia ed elettronica Produzione industriale

Articoli correlati

Loading
Loading
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.