I continui progressi tecnologici e i cambiamenti nei gusti dei consumatori hanno sconvolto l’industria automobilistica. Dall’introduzione della trazione anteriore e dei SUV all’inizio della tecnologia intelligente per la navigazione, la diagnostica e l’intrattenimento, le linee di produzione sono state costrette a modificarsi più volte nel corso della storia.
Ma nulla è paragonabile al cambiamento attualmente in corso, con i produttori di automobili che si stanno orientando verso la produzione su larga scala di veicoli elettrici. Per quanto radicali fossero i cambiamenti sopra descritti, la produzione di veicoli elettrici cambierà ciò che i produttori realizzano ecomele automobili vengono prodotte, introducendo un’esplosione di possibilità e sfide.
Un punto di svolta imminente
Con l’aumento della produzione di veicoli elettrici, è chiaro che non si tratta di una moda passeggera. Le vendite di sistemi di propulsione elettrica sono aumentate nel 2021 e si prevede che questa curva diventi ancora più ripida.
Con il continuo aumento di questa crescita, le case automobilistiche raggiungeranno un punto di svolta. Ci sarà un periodo di anni o addirittura decenni in cui la produzione di veicoli a combustione interna ed elettrici procederà in parallelo.
Sono già oltre 30000 componenti in un’auto media e ci sono centinaia di milioni di veicoli registrati sulle strade. Ora, i produttori cercano di gestire classi e componenti completamente nuovi, la maggior parte dei quali non sono trasferibili da una tecnologia all’altra.
Man mano che i produttori avanzano, una linea per i veicoli elettrici introdurrà una supply chain completamente nuova mentre cresce rapidamente. L’altra sarà in fase di riduzione man mano che le auto a combustione interna diminuiranno. E proprio come la produzione di veicoli elettrici richiederà parti e processi diversi, ci sarà comunque la necessità di mantenere un magazzino ricambi per il servizio e la manutenzione dei motori a benzina durante tutto il loro ciclo di vita.
Preoccupazioni dei produttori
Significative interruzioni e cambiamenti tecnologici hanno già causato la scomparsa di interi settori industriali: qualcuno ha mai provato a comprare un tubo a vuoto per una televisione, ultimamente? Ma in questo caso, il cambiamento per i vendor e i fornitori è senza precedenti.
Molti produttori stanno faticando ad assorbire la nuova realtà e molti sono preoccupati. Alcuni fornitori di lunga data hanno rapporti decennali con i produttori, ma temono di non avere un posto nel nuovo ecosistema o le risorse per soddisfare la domanda di componenti per veicoli elettrici. Nell’era del magazzino ricambi gestito dal fornitore e dei rigorosi requisiti Tier 1 e Tier 2, tutti sono preoccupati per i livelli di magazzino ricambi e per il mantenimento degli standard che consentano la transizione verso la nuova tecnologia.
Nuova produzione significa nuovo modello di business
L’aumento della produzione di veicoli elettrici potrebbe comportare un cambiamento dei modelli di business per molte organizzazioni. La tecnologia intelligente per la produzione ha rivoluzionato altri settori industriali e sembra destinata ad avere lo stesso effetto anche qui.
L’avvento della tecnologia 3D e della stampa 3D rende la R&S e il time to market più rapidi ed economici. La tecnologia dei digital twin e la personalizzazione rapida – resa possibile dalla tecnologia IoT industriale – rendono la personalizzazione più efficiente e permettono alle case automobilistiche di offrire un aspetto premium, servizi e opzioni.
In molti casi, il cambiamento rispecchierà quello di altre tecnologie digitali, dove l’automobile può essere vista come un’opportunità “piattaforma” con la possibilità di aggiungere tutti i servizi e le opzioni che un cliente desidera. Con l’evoluzione delle modalità di trasporto e la crescita delle smart city, molte case automobilistiche potrebbero diventare aziende piattaforma simili a un gigante tecnologico più che a un fornitore tradizionale di veicoli.
Supportare i produttori nell’affrontare le sfide
Con due linee di prodotto di grandi dimensioni che operano in un periodo di rapida innovazione e domanda, non è possibile che i modelli di produzione e pianificazione tradizionali riescano a gestire i requisiti di entrambe con strategie convenzionali. Solo le parti sono semplicemente troppo numerose, per non parlare della pianificazione e dei requisiti richiesti dai nuovi processi.
Per stare al passo, le case automobilistiche stanno scoprendo che non possono più fare affidamento sulle strategie di produzione tradizionali. Con la produzione di veicoli elettrici che diventa un’attività fortemente digitale,piattaforme di produzione intelligente sono qui per aiutarvi. Plex consente ai produttori di semplificare i processi produttivi e gestire il flusso degli asset per mantenere entrambi i sistemi operativi e far crescere con successo uno mentre si riduce l’altro.
L’analisi avanzata gestisce dati in tempo reale dai dispositivi di produzione intelligente per fornire una visibilità completa end-to-end su supply chain, produzione, qualità, magazzino ricambi e altro ancora. Qualunque sia l’esigenza, le soluzioni MES, ERP, QMS, SCP, Asset Performance Management, automazione e monitoraggio della produzione di Plex possono integrarsi senza interruzioni nei processi di una case automobilistiche o di un fornitore per offrire controllo e visibilità totali sulla produzione.
Il passaggio ai veicoli elettrici sarà impegnativo, ma il vostro ambiente di produzione non deve esserlo. Mentre spostate la vostra produzione verso i veicoli elettrici, continuando a supportare la riduzione dei motori a benzina tradizionali, affidatevi a una tecnologia moderna che vi aiuti a trovare un equilibrio senza sovraccaricare i vostri asset e la vostra forza lavoro.
Articoli correlati