Uno sguardo ai numeri è sufficiente per un brusco risveglio sulla sicurezza informatica.
Il 2021 ha registrato il costo medio più alto di sempre per le violazioni dei dati, pari a USD 4.24 milioni, secondo il “Cost of a Data Breach Report 2021”, un rapporto annuale prodotto da IBM negli ultimi 17 anni. Uno studio di Deloitte e MAPI (Manufacturers Alliance for Productivity and Innovation), Cybersecurity for Smart Factories, ha rilevato che il 40% dei produttori ha subito un incidente di sicurezza informatica nei dodici mesi precedenti a quel sondaggio. Di questi incidenti, il costo medio per gli attacchi focalizzati sull’IoT era di circa USD 330000, mentre le violazioni dei dati sono costate USD 7.5 milioni.
Questi rapporti, insieme a molti altri, dimostrano che le minacce alla sicurezza informatica stanno aumentando per tutti, e in particolare per i produttori. Nelle ultime settimane del 2021, i produttori hanno dovuto affrontare livelli senza precedenti di attacchi ransomware. Tutti i produttori hanno bisogno di un piano di sicurezza proattivo per evitare o ridurre al minimo i rischi di attacchi. Come ha sottolineato il rapporto congiunto Deloitte-MAPI, gli attacchi hanno anche “interessato i sistemi di sicurezza, aumentando il rischio di danni alle persone”. Oltre al costo monetario, c’è anche un costo umano da salvaguardare.
Tenendo presente tutto ciò, Plex ha chiesto ai produttori come rispondono alla sicurezza e alla mitigazione dei rischi. Ecco alcuni dei punti chiave:
- Il 48% dei produttori monitora attivamente la sicurezza informatica per ridurre al minimo i rischi.
- Un terzo dei produttori cita la sicurezza informatica e la mitigazione dei rischi come una minaccia importante per la crescita.
- Il 61% dei produttori non ha un piano per la discontinuità operativa.
Questi dati sono un importante promemoria del fatto che la continuità operativa richiede un piano mirato. Il monitoraggio della sicurezza informatica e l’implementazione di un piano sono fondamentali per tutti i produttori, indipendentemente dall’adozione della tecnologia. Una difesa a più livelli, insieme a un forte focus su audit e conformità che garantisca il rispetto dei controlli, proteggerà la vostra azienda.
Articoli correlati