Il mese scorso, il mondo della tecnologia ha perso un vero pioniere. N. Joseph Woodland, noto come il "nonno del codice a barre", è morto all’età di 91 anni. Questa triste notizia ci invita a riflettere su cosa l’innovazione di Woodland ha significato per il mondo del business.
Dai negozi di alimentari alle linee di produzione
L’uso dei codici a barre si è espanso esponenzialmente nel corso degli anni. Woodland ha brevettato per la prima volta il concetto alla fine degli anni ’40. Dall’adozione diffusa nei negozi di alimentari negli anni ’70, la tecnologia si è estesa al settore retail e poi alle linee di produzione.
Oggi, più di cinque miliardi di codici a barre vengono scansionati in tutto il mondo ogni giorno. Nel corso degli anni, sono stati introdotti scanner RFID wireless e altri strumenti sofisticati per migliorare l’utilità della codifica a barre, ma la tecnologia principale è rimasta relativamente invariata. Ecco alcuni esempi dei miglioramenti che la codifica a barre ha aiutato i produttori a ottenere:
- Miglioramento del monitoraggio del magazzino ricambi. Un’azienda di lavorazione dei metalli utilizza i codici a barre per il monitoraggio di componenti, contenitori e dettagli di spedizione. I codici a barre contengono numeri, numeri di ordini di acquisto, numeri di lotto e tutte le altre informazioni di cui i suoi fornitori e clienti hanno bisogno.
- Sviluppo di una soluzione di marcatura diretta dei componenti. Un assemblatore del settore automotive ha affrontato una nuova opportunità commerciale con un cliente che richiedeva la marcatura diretta criptata dei componenti in ingresso. L’assemblatore ha avviato un processo di codifica a barre personalizzato per soddisfare questa esigenza e si è aggiudicato la commessa.
- Riducete del 50% il tempo necessario per l’inventario fisico. Un fornitore di materiali per l’ammortizzazione delle vibrazioni e la tenuta utilizza la codifica a barre per condurre gli inventari fisici. Prima di implementare la codifica a barre, gli inventari semestrali del fornitore richiedevano due turni completi e oltre 60 dipendenti. Ora, ogni inventario viene completato in un turno e sono coinvolti meno di 30 dipendenti.
- Gestione delle ricette. Un’azienda alimentare applica codici a barre al proprio magazzino intermedio. I codici a barre su ogni ordine di lavoro identificano gli ingredienti richiesti dalla ricetta associata. I dipendenti scansionano gli ingredienti grezzi pre-misurati e con codice a barre per assicurarsi che il prodotto contenga gli ingredienti corretti.
Potere di permanenza
Sebbene i suoi vantaggi siano innegabili, la longevità della codifica a barre è davvero sorprendente.
Quante altre tecnologie concepite negli anni ’40 sono ancora in uso oggi?
Riflettete su questo: nel 1948, Woodland era seduto a Miami Beach, tracciando letteralmente “linee nella sabbia”, il precursore del metodo di codifica a barre che avrebbe brevettato poco dopo. Nello stesso decennio, la tecnologia dei tubi a vuoto era stata appena inventata per i primi computer monoblocco. E venivano introdotte le fotocamere Polaroid.
La semplicità e la “flessibilità” della codifica a barre ne hanno garantito la longevità, mentre migliaia di altre tecnologie sono andate e venute. Invece di sviluppare nuove tecnologie migliori, gli innovatori di oggi continuano a trovare nuovi modi per utilizzare la codifica a barre a vantaggio di settori come quello manifatturiero, dove l’efficienza può fare una reale differenza per il futuro del nostro Paese.
Dormite sonni tranquilli, signor Woodland. La vostra tecnologia è in buone mani.
In che modo la vostra azienda utilizza i codici a barre per migliorare le prestazioni?
Articoli correlati