Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Fornitori della produzione automotive: avete già effettuato la transizione alla IATF?

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Plex_Blog_171016_Produzione_Automotive

A settembre ho partecipato all’Annual Quality Summit dell’Automotive Industry Action Group (AIAG) e il tema principale era la necessaria transizione dallo standard di qualità ISO/TS 16949 alla nuova specifica IATF 16949:2016 promossa dall’International Automotive Task Force (IATF), www.iatfglobaloversight.org.

L’IATF è un gruppo ad hoc di OEM del settore automotive e delle rispettive associazioni di categoria, costituito per fornire prodotti di qualità migliore ai clienti del settore automotive di tutto il mondo. L’IATF e i suoi membri richiedono che i fornitori del settore automotive ottengano la certificazione sulla nuova specifica entro il 14 settembre 2018 per essere conformi e per qualificarsi per ulteriori contratti.

IATF 16949:2016 è uno standard evolutivo che si basa sulle specifiche passate per mantenere il meglio di ISO e IATF, ma aggiunge un approccio più basato sul rischio per l’assicurazione della qualità nel settore automotive, al fine di prevenire idealmente i difetti di qualità anziché rilevarli. I membri IATF si sono anche uniti per includere molti requisiti specifici del cliente (CSR) che in precedenza richiedevano ai fornitori di gestire diversi requisiti per diversi clienti OEM. I CSR non scompaiono, ma sono ridotti di numero.

Secondo l’International Automotive Oversight Board (IAOB), 68620 fornitori devono essere certificati entro la scadenza. Tuttavia, ad agosto 2017, solo 3172 aziende sono state sottoposte a audit, con una media di 5.33 non conformità per audit. Ciò significa che il 95 percento dei fornitori deve completare gli audit nei prossimi 12 mesi e l’IATF ha dichiarato chiaramente che non ha intenzione di approvare o concedere deroghe alle organizzazioni che non rispettano la scadenza.

Quindi, cosa significa questo per voi? Ovviamente, iniziate. La transizione dell’intero sistema di gestione della qualità a una nuova specifica può essere impegnativa e richiede l’impegno di molte aree all’interno della vostra azienda. Sfruttate gli strumenti e le risorse IATF disponibili sul sito web sopra indicato, incluso un documento sulla strategia di transizione. AIAG offre documentazione e corsi di formazione in aula che possono essere acquistati dal loro sito web www.AIAG.org.

I clienti della produzione automotive di Plex sfruttano la conformità integrale nella Plex Smart Manufacturing Platform, che consente agli utenti di inserire le specifiche e quindi di collegare i processi e i documenti di evidenza direttamente agli articoli specifici dello standard. Se avete utilizzato Plex per gestire la vostra conformità ISO 9001, dovrebbe essere semplice aggiornarsi ai nuovi requisiti IATF.

Riceviamo feedback dai clienti secondo cui gli auditor apprezzano Plex perché tutto ciò di cui hanno bisogno è accessibile da un’unica soluzione integrata, quindi non è necessario cercare in diversi silos di informazioni per avere un quadro della situazione di conformità di un’azienda. Recentemente ho parlato con un auditor IATF che mi ha detto: “Ho auditato molti clienti Plex e ho riscontrato che sono quasi sempre in possesso degli elementi fondamentali per essere conformi.”

Non vedo l’ora di ascoltare le esperienze dei clienti Plex a maggio 2018, poiché la transizione verso IATF sarà un argomento presentato a PowerPlex 2018 a Detroit, MI.

Argomenti: Automotive

Stu Johnson
Stu Johnson
Director of Product Marketing, Plex Systems
Stu Johnson è stato Director of Product Marketing di Plex Systems da giugno 2014 a marzo 2020.

Articoli correlati

Loading
Loading
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.