Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

La produzione automotive è più resiliente che mai

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

Quando la produzione si è fermata nel 2020, i fornitori e gli OEM del settore automobilistico hanno dimostrato la loro flessibilità dell’azienda unendosi e orientandosi verso la produzione di forniture di cui i lavoratori in prima linea avevano un disperato bisogno. Ford Motor Company ha prodotto schermi di plastica trasparente, Creative Foam Corp ha prodotto parti in schiuma per ventilatori e Desin, un produttore di sensori di Human Machine Interface (HMI), ha aggiunto una linea di produzione per la realizzazione di maschere facciali.

Gli esempi sopra riportati mostrano la flessibilità dell’azienda, la resilienza e l'ingegnosità dei produttori automotive nelle loro reazioni alla pandemia di COVID-19, sia per quanto riguarda le loro capacità produttive sia per quanto riguarda la capacità di adattarsi alle richieste della società. Più resilienti che mai, i produttori automotive hanno aumentato la loro capacità di adattarsi a un panorama tecnologico in continua evoluzione.

Ad agosto 2021, la produzione globale è tornata ufficialmente al 100% dei livelli pre-COVID, nonostante una riduzione del 10% della forza lavoro qualificata rispetto ai livelli pre-COVID. Ciò significa che i produttori sono stati in grado di sfruttare la tecnologia per aumentare la produttività nel tempo e per essere più efficienti. Questo è dimostrato dai dati di un sondaggio condotto tra i produttori nell’Automotive Edition del 7th Annual State of Smart Manufacturing Report:

  • I tassi di adozione della smart manufacturing per i produttori automotive sono aumentati del 64% nell’ultimo anno.
  • L’88% dei produttori automotive considera la smart manufacturing importante per il successo futuro della propria organizzazione.
  • Il 71% dei produttori automotive utilizza principalmente o esclusivamente il cloud.

Il State of Smart Manufacturing Report annuale di Plex ha monitorato le questioni più pressanti nell’ultimo decennio. L’esaurimento di materie prime di lavoratori qualificati, le interruzioni della supply chain e la mitigazione dei rischi si presentano ogni anno come ostacoli chiave alla crescita del settore, ma le ragioni di ciascuno sono in continua evoluzione. Mentre i numeri sopra riportati mostrano un movimento positivo nell’adozione della tecnologia, c’è ancora spazio per la crescita, come mostrano le seguenti statistiche:

  • Il 42% dei produttori automotive ha individuato nell’adeguamento alle nuove normative e agli standard il principale ostacolo alla crescita nel 2022.
  • Il 77% dei produttori automotive non dispone di una soluzione completa per la pianificazione della supply chain.

Per risolvere questi problemi e altre dinamiche ancora sconosciute, la tecnologia – in particolare la smart manufacturing – è la chiave. Fattori come l’aumento dei dati a livello di impianto, una maggiore connettività tra macchine e persone, la crescita dell’Industrial Internet of Things e l’uso pratico e l’accessibilità di tecnologie un tempo considerate di nicchia stanno cambiando la produzione automotive e ampliando le possibilità umane. Mentre cercate di rimanere resilienti di fronte al cambiamento, è importante confrontare l’uso della tecnologia e fare affidamento sulle best practice per aiutare la vostra organizzazione a rimanere competitiva e prosperare non solo oggi o domani, ma anche negli anni a venire.

Argomenti: Automotive

Anthony Murphy
Anthony Murphy
Vice President; Head of Product Management, Application Group
Anthony è Vicepresidente e responsabile della gestione dei prodotti per il gruppo Application e si occupa degli aspetti principali dei prodotti Plex rivolti ai clienti, come ERP, MES e QMS. Prima di entrare in Plex, Anthony ha lavorato nel settore manifatturiero, ricoprendo vari ruoli in funzioni come IT e sviluppo software, logistica, operazioni e gestione generale. Ha una profonda passione per la produzione e per i clienti di Plex e si impegna a collaborare con loro per risolvere i problemi chiave e fornire vantaggi competitivi.

Articoli correlati

Loading
Loading
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.