Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Automation Fair – Dal caos al controllo: massimizzare l’efficienza con Plex Supply Chain Planning

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

Continuando la nostra discussione su come i prodotti Plex Systems giocheranno un ruolo importante nell’Automation Fair 2023 a Boston, MA, dal 6 al 9 novembre 2023: Ara Surenian, Vice President of Product Management – Rockwell Automation, si è seduto per discutere di come il software Plex Supply Chain Planning possa aiutare a massimizzare l’efficienza portando controllo nel caos.

Perché il caos è intrinseco ai sistemi di pianificazione manuale

Il caos nella pianificazione è sempre stato un dato di fatto. Input contrastanti e incerti, dati ritardati, analisi manuale da parte degli esseri umani e altro ancora contribuiscono a un processo caotico. Ara ritiene che la maggior parte del caos nella pianificazione sia dovuta a processi manuali.

Poiché la pianificazione è un processo intrinsecamente dinamico, le cose cambiano costantemente.

Ciò può includere improvvisi cambiamenti della domanda causati da qualcosa di semplice come un Tweet di un influenzatore, e l’ondata di domanda può avere un impatto immediato sul piano di produzione. I processi manuali sono spesso sopraffatti quando si verifica tale discontinuità operativa. E anche quando sono stabili, spesso si tratta ancora di un gioco di indovinelli.

Come i dati in tempo reale introducono il controllo

Ara ha continuato sottolineando che più la vostra pianificazione è automatizzata e più è integrata nei processi quotidiani, meglio la vostra organizzazione è posizionata per affrontare i cambiamenti delle previsioni e della pianificazione man mano che si presentano.

Questo accesso automatizzato ai dati in tempo reale consente ai pianificatori di essere molto più precisi nel loro approccio all’analisi. Poiché un sistema di smart manufacturing può accedere ai dati delle macchine e ai dati di produzione, i pianificatori possono vedere cosa sta succedendo alla domanda.

Ara ha continuato affermando che questa visibilità consente di spostare le risorse, regolare la pianificazione della capacità, programmare l’utilizzo della manodopera, rafforzare i livelli di magazzino ricambi e altro ancora. Al contrario, gli stessi insight basati sui dati possono essere utilizzati per rispondere quando la domanda cala rapidamente.

L’accesso ai dati offre alle aziende il controllo sulle proprie risorse e input. E trasforma la pianificazione da un esercizio caotico e reattivo a uno controllato e proattivo.

I vantaggi del controllo

Ara ha identificato i vantaggi fondamentali dell’avere il controllo dei vostri dati, a partire dalla prevedibilità.

Le previsioni sono più accurate su periodi prolungati, con un’analisi basata sui dati che riflette condizioni concrete.

Questa prevedibilità nel tempo e a un livello più granulare consente alle aziende di pianificare carichi di lavoro, programmi di produzione, utilizzo della manodopera, magazzino ricambi e logistica in modo più efficiente in termini di costi.

Ha continuato identificando la redditività come il prossimo vantaggio fondamentale. Secondo Ara:

"Un’organizzazione prevedibile tende ad essere più redditizia e ad avere ricavi più elevati rispetto ai suoi concorrenti."

Questa prevedibilità è preziosa per consumatori, fornitori e la supply chain. Nel mondo di oggi, caratterizzato da continue e significative discontinuità operative, la capacità di formulare un piano che può essere eseguito in modo affidabile si traduce in maggiori profitti.

Pianificazione a capacità finita

Ara ha continuato a discutere della pianificazione a capacità finita come parte del software Plex supply chain planning. Ha ricordato che l’attuale soluzione basata su cloud ha già un pianificatore a capacità finita integrato. Ma Plex sta pianificando di lanciare presto un pianificatore a capacità finita standalone.

Ha spiegato che questo modulo standalone è stato sviluppato perché Plex ha rilevato la necessità, nel mercato, di una soluzione che esegua pianificazione e pianificazione end-to-end. Ha affermato che questo modulo sarà posizionato per integrarsi a coda di rondine con altri prodotti Rockwell per creare un ambiente in grado di fornire una pianificazione prevedibile e realizzabile in un modulo standalone.

Secondo Ara, "Il motivo principale per cui la pianificazione a capacità finita tende a fallire nelle aziende è che gli input sono garbage in e garbage out. Stiamo costruendo questo sistema con la capacità di integrare quei dati di input con processi che ne garantiscono l’accuratezza".

Prevedibilità ed esecuzione

Le aziende possono eseguire meglio i piani di produzione creando prevedibilità attraverso il controllo dei dati. Quando la pianificazione è allineata con la pianificazione, potete pianificare in base alle realtà dell’ambiente della domanda utilizzando le capacità, le competenze e le risorse disponibili.

Questa realtà consente ai decisori di scegliere quali variabili raggiungere e di mettere in atto un piano per gestire tali variabili. È qui che la pianificazione della domanda e dell’offerta basata sui dati ha il maggiore impatto su magazzino ricambi, manutenzione e produzione.

Senza il livello granulare di analisi consentito da una piattaforma intelligente e da un software robusto, i piani rischiano di essere eccessivi, carenti o in ritardo. Tuttavia, questi rischi sono mitigati quando si crea un digital thread utilizzando dati in tempo reale.

Scegliere il controllo

Ara ha concluso ribadendo l’importanza della chiarezza degli obiettivi organizzativi. La disciplina dei dati è necessaria per implementare il controllo, ma richiede comunque una profonda conoscenza della propria attività e un grande allineamento interfunzionale.

Ara presenterà From Chaos to Control come una delle tre presentazioni all’Automation Fair 2023 dal 6 al 9 novembre. Plex avrà anche uno stand e delle demo, così i partecipanti che desiderano ottenere il controllo sul proprio caos di pianificazione potranno vedere il sistema in azione, incluso il nuovo modulo standalone di pianificazione a capacità finita.

Potrete trovare Ara lì oppure contattateci per discuterne ulteriormente.


Plex Team
Plex Team
Plex, by Rockwell Automation, è leader nelle soluzioni di smart manufacturing erogate tramite cloud, consentendo ai produttori di tutto il mondo di realizzare prodotti eccezionali. La nostra piattaforma offre ai produttori la capacità di connettere, automatizzare, monitorare e analizzare ogni aspetto della loro attività per promuovere la trasformazione. La Plex Smart Manufacturing Platform include soluzioni per l’esecuzione della produzione (MES), ERP, qualità, pianificazione e gestione della supply chain, Industrial Internet of Things e analisi per connettere persone, sistemi, macchine e supply chain, consentendo loro di operare con precisione, efficienza e agilità.

Articoli correlati

Loading
Loading
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.