Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Automation Fair 2023 – Promuovere la qualità digitale con Plex QMS

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

Si terrà dal 6 al 9 novembre a Boston, MA, Automation Fair 2023, presentato da Rockwell Automation, metterà in mostra le tecnologie di automazione industriale all'avanguardia di oggi.

Automation Fair 2023 è l'evento di riferimento per l'automazione industriale e un appuntamento imperdibile per chi sta affrontando la trasformazione digitale. Quest'anno, Plex, by Rockwell Automation, presenterà diversi relatori per discutere dei loro progressi nell'automazione di fabbrica intelligente.

Uno di questi relatori è Brian Martenson, Product Manager per Plex, che ha avuto un ruolo fondamentale nei progressi all'interno della soluzione software Plex QMS.

Abbiamo parlato con Brian per scoprire come il Plex QMS può promuovere la qualità digitale nella produzione.

In che modo il Plex QMS si inserisce nella visione di Automation Fair 2023?

Nella nostra discussione, Brian ha sottolineato come il Plex QMS sia una parte logica e organica di Automation Fair 2023. Con una combinazione di apparecchiature, componenti, hardware e tecnologia, Brian ritiene che il software QMS, insieme ad altre soluzioni come ERP e MES, permetta a chi persegue l'automazione avanzata di avere un set completo di opzioni.

Partendo dalla qualità, la tecnologia può offrire vantaggi significativi sia a livello funzionale che di base. È un modo per garantire che il ROI sull'investimento in automazione venga realizzato senza scarto, perché la base della qualità è già presente.

QMS e smart manufacturing

Brian ha anche parlato di come il Plex QMS si inserisce nello smart manufacturing. Secondo lui, digitalizzare i sistemi e i processi di qualità è una funzionalità principale dello smart manufacturing, perché una piattaforma di smart manufacturing raccoglie già dati di prodotto e di processo.

Brian ha proseguito affermando che il monitoraggio e la gestione manuale dei sistemi di qualità non hanno più senso se si dispone di una piattaforma di smart manufacturing avanzata. Eliminando la componente manuale, gli utenti possono realizzare appieno la qualità digitale che sfrutta gli stessi dati e le stesse informazioni degli altri componenti della piattaforma.

Queste informazioni in tempo reale sono istantanee, eliminando il ritardo tipico dei sistemi di qualità tradizionali e consentendo alle aziende di intraprendere immediatamente azioni correttive alla fonte invece di inseguire la documentazione cartacea a posteriori.

Qualità digitale in tempo reale per settori industriali critici

Settori industriali come quello automobilistico e quello alimentare e delle bevande sono soggetti a restrizioni, normative e requisiti di conformità molto stringenti. Brian ha sottolineato che, date queste sfide, il controllo della documentazione e le procedure di modifica tradizionali non sono più praticabili.

Brian afferma che con Plex QMS, gran parte delle funzionalità necessarie per gestire il controllo della documentazione e la gestione delle modifiche in modo digitale sono già disponibili out of the box. Poiché il sistema è basato su cloud e in tempo reale, le modifiche apportate all'interno dell'operatività sono immediatamente disponibili in tutta l'azienda, garantendo che le problematiche di conformità e regolamentazione vengano affrontate rapidamente.

Mettete Plex QMS all'inizio del vostro percorso

Nel discutere di come il Plex QMS si integri con altre soluzioni Plex, Brian ritiene che avere il QMS all'inizio sia un elemento prezioso del percorso digitale. Sottolinea che, poiché tutte le aziende hanno problemi di qualità, se iniziano con un QMS digitale, molte opportunità di cambiamento e miglioramento dei processi si applicheranno intrinsecamente alle aree operative.

Ad esempio, problemi relativi al magazzino ricambi, ai processi produttivi, alle SOP, alla manutenzione e a molti altri aspetti possono essere identificati perché le informazioni e le analisi sulla qualità indicano la strada. Inoltre, Brian ritiene che se si inizia ad affrontare altre sfide senza partire dalla qualità, quei costi sono persi per sempre perché i problemi di qualità rimangono.

Definizione della qualità digitale

Molte aziende che iniziano il loro percorso digitale hanno delle idee sbagliate.

Secondo Brian, "Excel non è QMS. Non è una soluzione digitale."

Brian sottolinea invece che le soluzioni QMS realmente digitali possono integrarsi senza interruzioni con altri software aziendali come ERP. Poiché questi altri software Plex possono comunicare in tempo reale, gli utenti possono portare la qualità a un livello in cui il QMS aiuta a risolvere i problemi invece di visualizzare KPI senza il contesto di opzioni prescrittive.

Ritiene che questa funzionalità e la capacità di comunicare con altri software Plex con un unico abbonamento siano la vera strada verso la trasformazione digitale.

Man mano che vengono aggiunte altre soluzioni, queste si integrano senza interruzioni senza richiedere programmazione aggiuntiva e consentono la personalizzazione dell'intera suite per soddisfare i requisiti specifici dell'azienda.

Qualità digitale: comunità e leadership

Durante la discussione, Brian ha sottolineato la forza di avere una comunità di esperti e di persone che utilizzano e progettano la tecnologia. Con il forte sostegno del marchio Rockwell Automation, Plex sfrutta la conoscenza collettiva, la comunicazione e la collaborazione di questa comunità per continuare a crescere ed espandere le sue funzionalità nel proprio QMS e in altre soluzioni.

Brian ritiene che la leadership ai vertici per promuovere la qualità digitale sia fondamentale, oltre alla comunità. Iniziare con obiettivi chiari per la qualità può evitare che le aziende si sentano sopraffatte senza dover affrontare troppe opzioni contemporaneamente. Una volta che la soluzione Plex QMS è operativa, scopriranno i vantaggi di risultati di qualità superiore. Potranno passare ad altre soluzioni della famiglia per espandere e far crescere la loro transizione digitale.

Guardando al futuro

Per saperne di più su come promuovere la qualità digitale con Plex QMS, consultate “QM for Dummies” di Anthony Murphy e Brian Martenson. Potete anche seguire la presentazione di Brian all'Automation Fair di Rockwell Automation dal 6 al 9 novembre a Boston oppure contattateci.

Argomenti: Produzione intelligente IIoT Industria 4.0

Plex Team
Plex Team
Plex, by Rockwell Automation, è leader nelle soluzioni di smart manufacturing erogate tramite cloud, consentendo ai produttori di tutto il mondo di realizzare prodotti eccezionali. La nostra piattaforma offre ai produttori la capacità di connettere, automatizzare, monitorare e analizzare ogni aspetto della loro attività per promuovere la trasformazione. La Plex Smart Manufacturing Platform include soluzioni per l’esecuzione della produzione (MES), ERP, qualità, pianificazione e gestione della supply chain, Industrial Internet of Things e analisi per connettere persone, sistemi, macchine e supply chain, consentendo loro di operare con precisione, efficienza e agilità.

Articoli correlati

Loading
Loading
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.