Auto Bolt è un orgoglioso produttore americano di bulloni a freddo con oltre 65 anni di esperienza nella produzione di bulloni di qualità. Nel 2017 l’azienda ha fatto il grande passo e ha deciso di adottare la Plex Smart Manufacturing Platform come base per la propria trasformazione digitale.
L’utilizzo di sistemi obsoleti rendeva difficile per l’azienda ottenere informazioni utili per gestire l’attività. Inoltre, Auto Bolt si concentrava più sulla propria attività che sull’aggiornamento dei sistemi, il che significava che l’azienda li superava rapidamente. Questo ha portato i dipendenti a ricorrere a processi cartacei o all’inserimento manuale di informazioni in fogli di calcolo. La localizzazione del magazzino ricambi e dei componenti diventava dispendiosa in termini di tempo e la visibilità limitata sulla produzione comportava un aumento dei tassi di imprecisione.
Ciò che ha reso la Plex Smart Manufacturing Platform così interessante per Auto Bolt è la disponibilità e l’accessibilità delle informazioni in tempo reale. Ora l’azienda dispone di informazioni accurate su magazzino ricambi, WIP e prodotti finiti, che aiutano a creare un programma di produzione più realistico. Le funzionalità di serializzazione dei contenitori all’interno di Plex consentono ad Auto Bolt di monitorare i pezzi in un contenitore specifico, dalla ricezione in magazzino, ai subappaltatori, fino alla spedizione al cliente.
Un elemento chiave per il successo dell’implementazione di Plex è stata la decisione di collaborare con Cumulus Consulting. Director of Materials Management, Kurt Kronz, di Auto Bolt ha dichiarato: “Fondamentalmente, tutto quello che dovevo fare era vedere il quadro generale e farci aiutare a raggiungere questo obiettivo. Erano molto competenti sul sistema e ci hanno dato una visione imparziale di alcuni dei punti di forza e di debolezza. Pensiamo di aver colto la maggior parte dei punti di forza e di aver lavorato a stretto contatto con Cumulus durante tutto il processo.”
Auto Bolt ora ha piena fiducia nelle informazioni che utilizza per gestire la propria attività. Questo consente di rispondere più rapidamente alle richieste dei clienti e di adattarsi secondo necessità per migliorare continuamente. Dave Spinks, Director of Engineering, lo spiega al meglio: “Ogni giorno stiamo migliorando. Plex ci ha fornito strumenti di misurazione delle prestazioni che non avevamo mai avuto prima. È impagabile.”
Guarda il video sul successo di Auto Bolt con Plex qui.
Articoli correlati