Con l’aumento della domanda globale, l’esaurimento di materie prime, la discontinuità operativa significativa e altre sfide, le aziende non hanno mai dato così tanto valore al tempo. Ma, come in altre discipline, la gestione tradizionale della supply chain si è basata su componenti della supply chain scollegati, processi manuali, fogli di calcolo e accordi verbali che sottraggono tempo prezioso ai pianificatori e li gravano di attività prive di valore aggiunto.
Le sfide recenti hanno costretto i professionisti della supply chain a mettere in discussione i loro modelli. E molti si chiedono: “Stiamo sprecando il tempo dei nostri pianificatori?” Per liberarvi e rimanere al passo con la prossima discontinuità operativa, è il momento di guardare alle tecnologie che possono essere utilizzate per eliminare queste attività prive di valore aggiunto.
Tecnologie che sfruttano i dati e ottimizzano il tempo dei pianificatori
Molte tecnologie innovative possono essere sfruttate per recuperare tempo, ottimizzare i processi e concentrare i pianificatori sui loro obiettivi principali. Tra queste:
IoT
Con circa12 miliardi di endpoint IoTnel 2021, si prevede che il numero crescerà fino a 25 miliardi entro il 2025. Con questo tasso di adozione, l’Internet of Things (IoT) si sta rivelando un elemento rivoluzionario per le aziende nei settori industriali come la produzione e i servizi. La gestione della supply chain sarà indissolubilmente legata all’IoT con la crescita della tecnologia.
I dati in tempo reale e le analisi forniscono trasparenza e affidabilità delle informazioni che si aggiornano istantaneamente, offrendo ai pianificatori la possibilità di pianificare, prevedere e adattarsi in caso di crisi utilizzando software dinamici aggiornati. I pianificatori possono monitorare la posizione del materiale, le condizioni meteorologiche lungo le rotte della supply chain, il traffico per i camion in entrata e persino la temperatura o le condizioni del materiale per le merci sensibili. Quando le condizioni influiscono sulle spedizioni, i pianificatori lo sanno immediatamente e possono intervenire quando necessario o automatizzare le risposte.
Blockchain
La blockchain è una tecnologia internet che utilizza registri digitali crittografati per registrare e convalidare le transazioni. Le transazioni vengono tracciate lungo l’intera supply chain per garantire la responsabilità dei materiali e dei componenti. La produzione dei fornitori, la spedizione, la gestione, la certificazione della qualità e la logistica possono essere inclusi nel registro e non possono essere modificati.
Per i professionisti della pianificazione che operano in settori industriali altamente regolamentati e in cui la conformità richiede una registrazione meticolosa dei materiali pericolosi – come prodotti chimici, merci deperibili come alimenti o sostanze controllate come i prodotti farmaceutici – la blockchain offre sicurezza, crittografia e piena tracciabilità.
AI e machine learning
Oggi, la maggior parte dei software aziendali include opzioni basate su cloud che utilizzano dati analitici avanzati alimentati dall’intelligenza artificiale (AI) e algoritmi avanzati di machine learning (ML). L’AI rileva i cambiamenti e avvisa gli utenti del software dei problemi più rapidamente di quanto possano fare gli esseri umani. Può anche prendere decisioni in modo autonomo per automatizzare le attività. Il ML apprende man mano che il sistema cresce, prendendo decisioni migliori con l’aggiunta di dati e informazioni. Queste informazioni possono operare autonomamente nei software di domanda e offerta o offrire soluzioni predittive o prescrittive ai decisori.
Per i professionisti della pianificazione delle forniture, molte problematiche all’interno della supply chain verranno rilevate e risolte automaticamente molto prima che diventino un problema. Queste attività automatizzate possono essere semplici come il reindirizzamento di un camion o complesse come la regolazione delle quantità d’ordine con i fornitori in risposta a un aumento o una diminuzione della domanda o a una discontinuità operativa rilevata altrove nella supply chain.
Digital supply chain twin
La tecnologia del digital twin è nata come concetto per la progettazione dei prodotti, per creare prodotti più sicuri e migliori. Programmi informatici avanzati e immagini 3D sono stati combinati con AI e analisi per eseguire simulazioni delle condizioni dalla creazione alla fine del ciclo di vita, in modo che parti, segmenti e assiemi potessero essere modificati virtualmente per migliorare la progettazione. Ora anche la gestione della supply chain può beneficiare della tecnologia digital twin.
Soluzioni software come Plex Supply Chain Planning’s Demand and Supply softwareoffrono una solida capacità di simulazione “what-if”. I pianificatori possono vedere come i cambiamenti in diversi segmenti della supply chain influenzeranno il risultato. Poiché sono collegati ad altri sistemi aziendali e utilizzano dati in tempo reale, queste simulazioni aiutano a ottimizzare le previsioni e ad aumentare la precisione. Prima della messa in opera, i professionisti della supply chain possono testare nuove applicazioni o metodi all’interno del digital twin per misurarne il successo. Questo processo riduce il rischio di apportare modifiche basate su speranze o supposizioni.
Utilizzare Plex Supply Chain Planning per recuperare il vostro tempo
I pianificatori devono concentrarsi sugli aspetti principali per avere successo.Il software di gestione della supply chain Plex Supply Chain Planningè una piattaforma avanzata e una suite di soluzioni che vi permette di utilizzare e sfruttare tecnologie come AI, IoT, blockchain e digital supply chain twin per ottimizzare e migliorare le previsioni. Utilizzando dati accurati, connessi e in tempo reale, il sistema Plex Supply Chain Planning offre visibilità end-to-end della supply chain, transazioni sicure e trasparenti e la capacità di pianificare strategicamente con fiducia.
Per scoprire come possiamo aiutarvi a recuperare il tempo dei vostri pianificatori e migliorare l’accuratezza della vostra supply chain,contattateci oggi.
Articoli correlati