Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Vantaggi del software di pianificazione basato su cloud rispetto a quello on-premises

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

Per le aziende che stanno valutando l’acquisto di software di pianificazione della supply chain, una delle decisioni principali da prendere in anticipo è se acquistare software on-premises o basato su cloud. Tradizionalmente, le applicazioni software on-premises erano la norma. Questi sistemi offrivano automazione, funzionalità avanzate e la capacità di migliorare la produttività e l’accuratezza all’interno delle supply chain.

Tuttavia, con la crescita di Internet, le soluzioni basate su cloud sono progredite al punto da essere alla pari o migliori delle soluzioni on-premises. Sono anche più economiche e offrono altri vantaggi.

Le piattaforme di pianificazione basate su cloud di oggi possono essere integrate anche in altri software aziendali come, ad esempio, ERP (enterprise resource planning) per standardizzare e sfruttare i dati in tutta l’operazione e per consentire input da altre aree funzionali che migliorano le capacità del software di pianificazione.

Svantaggi del software on-premises

Inizialmente, il software on-premises veniva utilizzato dalle aziende più grandi per garantire la sicurezza dei dati e migliorare l’efficienza operativa. Tuttavia, questo lasciava le aziende più piccole in svantaggio. Con meno risorse, non potevano permettersi il costo di un sistema on-premises completo. Ma con l’arrivo di applicazioni di pianificazione basate su cloud più flessibili, le piccole e medie imprese (PMI) possono ora usufruire di applicazioni software di pianificazione complete, più flessibili e agili rispetto a qualsiasi alternativa on-premises.

Gli svantaggi del software on-premises includono:

  1. Infrastruttura IT: on-premises richiede un’infrastruttura IT per funzionare. È necessario installare linee e cavi e abilitare i terminali per l’uso specifico del software.
  2. Competenze interne : l’utilizzo di software on-premises significa che le competenze IT devono essere mantenute internamente, o almeno subappaltate a un costo elevato. E quando si considerano i requisiti di formazione e la curva di apprendimento, il costo è ancora più alto.
  3. Aggiornamenti software: il software on-premises è statico nel suo funzionamento quotidiano. Gli aggiornamenti sono programmati regolarmente in base ai contratti di licenza, ma il software è valido solo quanto il suo ultimo aggiornamento.
  4. Flessibilità: la maggior parte delle piattaforme software on-premises offre un set di funzionalità “tutto o niente”. Ciò significa che le PMI spesso finiscono per pagare più del necessario. Questo ha un ulteriore impatto sulla comprensione dei requisiti di formazione essenziali e su ciò che il personale deve effettivamente sapere sugli strumenti che utilizza.

Vantaggi del software di pianificazione basato su cloud

Con l’espansione di Internet, i sistemi basati su cloud offrono ora applicazioni che sono alla pari o che superano le capacità dei sistemi on-premises. E come indica la supply chain in continua evoluzione di oggi, agilità e flessibilità sono fondamentali in qualsiasi sistema di pianificazione.

I vantaggi del software di pianificazione basato su cloud includono:

  1. Costo: i sistemi basati su cloud sono intrinsecamente più economici. Non richiedono infrastrutture interne in quanto possono essere utilizzati tramite il web. I risparmi si ottengono con la riduzione delle apparecchiature, la riduzione delle utenze e la mancanza di necessità di affrontare i costi di fine vita per i sistemi di sostituzione. Poiché i sistemi basati su cloud sono a pagamento, possono essere trattati come un costo operativo, mentre i sistemi on-premises sono solitamente spese in conto capitale.
  2. Flessibilità: uno dei maggiori vantaggi dei software di pianificazione basati su cloud è la loro flessibilità. Le piattaforme odierne sono completamente personalizzabili, tenendo conto del fatto che le diverse aziende hanno esigenze di pianificazione diverse. Le funzionalità possono essere abilitate o disabilitate secondo necessità per personalizzare l’esperienza dell’utente. Ciò riduce la curva di apprendimento richiesta dal personale e rende il sistema più applicabile ai requisiti specifici di ogni azienda.
  3. Scalabilità: le aziende in forte crescita con sistemi on-premises non dovrebbero solo aggiungere licenze e formazione al budget, ma devono anche aggiungere all’infrastruttura esistente per gestire il carico aggiuntivo. Ciò significa più cavi, fili, terminali e tempo. Con il software di pianificazione basato su cloud, l’aumento dell’utilizzo è gestito dal fornitore attraverso l’aggiunta di capacità del server in un data center. Le aziende possono espandere e ridurre le loro esigenze in modo proporzionale.
  4. Controllo e sicurezza: due criticità che in passato hanno ostacolato l’adozione del software cloud oggi sono meno rilevanti. Molte aziende utilizzavano software on-premises per garantire il controllo completo e la sicurezza dei propri dati. Tuttavia, con il miglioramento dei protocolli di sicurezza per l’accesso ai dati, la sicurezza e il controllo dei dati basati su cloud sono diventati molto meno una criticità.

Utilizzo del software di pianificazione basato su cloud

A meno che non si tratti di settori industriali specifici che lavorano con dati classificati o estremamente proprietari, ci sono pochissime ragioni per non utilizzare il cloud per la pianificazione della domanda e della supply chain. Infatti, poiché i dati stanno diventando un asset, le aziende utilizzano il cloud per sfruttare la potenza di questi dati ricchi di valore.

Il primo vantaggio è la capacità del cloud di centralizzare i dati e renderli disponibili a tutti gli stakeholder della supply chain, aumentando la trasparenza. Ciò consente una maggiore collaborazione e migliori relazioni con fornitori e partner.

In secondo luogo, le sue capacità di dati analitici avanzati sono più evolute che mai, permettendo di utilizzare dati in tempo reale per valutare la domanda e applicarla a previsioni realistiche, ottimizzazione dei piani di magazzino ricambi e livelli di servizio migliori.

Software di pianificazione basati su cloud come Plex Plex Supply Chain Planning’s Advanced feature-rich Supply Chain Planning Suite offre funzionalità robuste basate su cloud che possono migliorare notevolmente flessibilità e agilità. Sfruttando il cloud, la pianificazione della domanda, la pianificazione della supply chain, S&OP, la pianificazione della capacità e l’ottimizzazione del magazzino ricambi offrono una piattaforma personalizzabile e ricca di funzionalità che può essere integrata con altri software a livello aziendale come i sistemi ERP. Ciò significa che il software può fornire previsioni e pianificazioni accurate attraverso l’uso di dati in tempo reale e dati analitici avanzati.

Argomenti: Gestione Pianificazione della catena di approvvigionamento

Plex Team
Plex Team
Plex, by Rockwell Automation, è leader nelle soluzioni di smart manufacturing erogate tramite cloud, consentendo ai produttori di tutto il mondo di realizzare prodotti eccezionali. La nostra piattaforma offre ai produttori la capacità di connettere, automatizzare, monitorare e analizzare ogni aspetto della loro attività per promuovere la trasformazione. La Plex Smart Manufacturing Platform include soluzioni per l’esecuzione della produzione (MES), ERP, qualità, pianificazione e gestione della supply chain, Industrial Internet of Things e analisi per connettere persone, sistemi, macchine e supply chain, consentendo loro di operare con precisione, efficienza e agilità.

Articoli correlati

Loading
Loading
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.