Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Tecnologia di produzione avanzata: perché potreste essere più avanti di quanto pensiate

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Plex_Blog_161221_ProduzioneAvanzata

Le capacità tecnologiche stanno avanzando in modo esponenziale e i leader aziendali di tutto il mondo si chiedono: "Come posso sfruttare tutte queste nuove capacità senza perdere di vista il mio aspetto principale business?" I produttori non fanno eccezione. 

Recentemente ho avuto l’opportunità di partecipare a un panel presso FABTECH 2016 di fronte a un paio di centinaia di dirigenti e imprenditori del settore manifatturiero di piccole e medie dimensioni, discutendo di questo argomento. La sessione, Advanced Manufacturing: Creating Competitive Advantages for Product Development, ha trattato una serie di argomenti: connettività, cloud ERP, formazione, software ERP per dispositivi mobili, competenze tecnologiche e strumenti abilitati IP che sfruttano l’ Industrial Internet of Things (IIoT). Ho notato tre temi che sono emersi più volte durante la discussione e che potrebbero esservi familiari:

Sono già in ritardo!

Abbiamo tutti letto i titoli: "Se non avete ancora una strategia per i big data, siete già indietro!"  Questi titoli sono pensati per suscitare paura; tuttavia, potreste comunque sentire pressione.

È importante rendersi conto che siamo ancora all’inizio. La maggior parte delle aziende sta ancora cercando di capire come procedere, quindi non c’è motivo di farsi prendere dal panico. Dovete continuare a gestire la vostra attività mentre formulate un piano per il futuro. Non siete affatto indietro, soprattutto se considerate che:

  • Molte delle tecnologie di produzione sono ancora in fase di evoluzione.
  • Generalmente, dopo un grande balzo in avanti nella timeline tecnologica, c’è un periodo di assestamento, in cui aziende, persone e prodotti si contendono la posizione e la quota mentale.
  • Stiamo iniziando a passare da un ambiente da frontiera selvaggia a contesti produttivi più maturi, il che consente ai leader aziendali di iniziare a prendere decisioni tecnologiche senza preoccuparsi che le loro scelte vengano abbandonate.

Da dove comincio?

Ci sono così tante tecnologie utili a disposizione dei produttori che è difficile sapere da dove iniziare. Il segreto per non sentirsi sopraffatti è iniziare in piccolo e crescere da lì. L’obiettivo è semplicemente fare un po’ di più ogni mese rispetto al mese precedente.

Iniziate assumendo qualcuno che ama la tecnologia. Questa persona avrà un’idea di come le cose dovrebbero collegarsi e funzionare insieme. Potete trovare neolaureati o stagisti a costi relativamente contenuti. Poi, indirizzateli verso il vostro reparto produttivo e chiedete loro di iniziare ad automatizzare i vostri processi.

Ricordate, la migliore tecnologia è lì per aiutarvi—e non per diventare un peso.

Come posso preparare la mia forza lavoro?

La formazione è sempre una criticità importante. Non solo per il suo costo, ma anche per il timore che non tutti saranno in grado di passare a un nuovo modo di fare le cose.

Tre pensieri veloci:

  • Non date nulla per scontato: molti lavoratori che fanno la stessa cosa, nello stesso modo, da molti anni, sono più che pronti a provare qualcosa di nuovo.
  • La forza lavoro non tecnica viene sostituita da una forza lavoro molto più a suo agio con la tecnologia, con aspettative diverse su come dovrebbe interagire con il proprio ambiente.
  • Valutate di far lavorare IT e Ingegneria nel reparto produttivo per un certo periodo di tempo, fianco a fianco con gli operatori sulla linea, e scoprirete che aumenterà il rispetto tra reparto produttivo e IT, e le soluzioni progettate dall’ingegneria avranno molte più possibilità di successo sul reparto produttivo.

Non dimenticate: già realizzate cose straordinarie. La tecnologia non è molto diversa. Trovate una o due persone appassionate di tecnologia, aggiungete un po’ di pianificazione, un po’ di impegno, e sarete sulla buona strada!

Argomenti: Aerospaziale Automotive Cibo e Bevande Alta tecnologia ed elettronica Produzione industriale Plastica e gomma Stampaggio di precisione dei metalli

Jerry Foster
Jerry Foster
Chief Technology Officer, Plex Systems
Jerry Foster è CTO e guida la nostra strategia tecnologica, oltre a iniziative di ricerca e progettazione incentrate su soluzioni cloud di nuova generazione per le aziende manifatturiere. Membro fondatore del team Plex, Jerry è stato determinante nell’intera evoluzione di Plex, supervisionando le transizioni tecniche in ogni fase della nostra crescita. Jerry ha conseguito la laurea in Computer Science presso Liberty University.

Articoli correlati

Loading
Loading
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.