Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Il 95% dei produttori sta dando priorità alla sostenibilità nel 2023

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

Quando si parla di sostenibilità nella produzione, il futuro è adesso.

Secondo il Rapporto 2023 sullo stato della produzione intelligente, la sostenibilità e i criteri ESG (ambientali, sociali e di governance) sono diventati elementi fondamentali nel settore manifatturiero.Oltre il 95% degli intervistati ha dichiarato di avere una politica di sostenibilità e/o ESG negli ultimi due anni, sia formale che informale.

Questo probabilmente significa che la vostra azienda ha già un programma di sostenibilità o ne sta sviluppando uno. Che le vostre attività beneficino già dei dati raccolti per i requisiti di sostenibilità o che stiate ancora cercando una tecnologia che digitalizzi i dati di cui avete bisogno, una cosa è certa: i produttori devono essere pronti a portare avanti gli sforzi di sostenibilità.

Per una comprensione di base, diamo un’occhiata alla definizione di produzione sostenibile dell’EPA: “La produzione sostenibile è la creazione di prodotti attraverso processi economicamente validi che minimizzano gli impatti ambientali negativi, conservando al contempo energia e risorse naturali. La produzione sostenibile migliora anche la sicurezza dei dipendenti, della comunità e dei prodotti.” Con questa mentalità, insieme alle normative in evoluzione e al crescente interesse dei consumatori, i criteri ESG e la rendicontazione sono emersi per misurare la sostenibilità di un’azienda e divulgare informazioni su tali pratiche e su quelle correlate, sia internamente che esternamente.

I vantaggi delle strategie ESG e di sostenibilità

Il rapporto State of Smart Manufacturing mostra anche che le aziende con programmi ESG o di sostenibilità formalizzati hanno maggiori probabilità di avere ricavi più elevati (86%) rispetto alle aziende con ricavi medi (80%) o bassi (68%). Tuttavia, le tendenze indicano che l’aumento delle normative ei requisiti dei fornitori a monte e a valle metteranno sotto pressione tutti i produttori, soprattutto quando si considerano le richieste di rendicontazione relative alle emissioni di scope 1, 2 e 3.

Cosa sta guidando il cambiamento? Anche se i produttori sono circondati da normative sempre più stringenti, non sono sempre le nuove regole a spingere un’azienda ad abbracciare la sostenibilità.

Nel 2022, la promozione di un ambiente collaborativo e la lotta alle disuguaglianze sociali erano i fattori principali per perseguire la sostenibilità e le politiche ESG. Nell’ultimo anno, le priorità dei produttori sono cambiate e la ragione principale citata è stata il miglioramento dell’efficienza, una tendenza che suggerisce chela sostenibilità è ora riconosciuta per le sue capacità di miglioramento operativoe per l’influenza sui risultati economici, oltre all’impatto sociale positivo.

Altri fattori motivanti che spingono i produttori a perseguire ESG e sostenibilità includono:

  • 42% — Migliorare l’efficienza
  • 41% — Un fattore di differenziazione 
  • 38% — Per affrontare potenziali problemi ambientali prima che si verifichino
  • 35% — Per rafforzare la nostra presenza nella comunità
  • 35% — Favorisce un ambiente collaborativo
  • 32% — È positivo per i risultati economici
  • 30% — Per affrontare le disuguaglianze sociali che possono limitare i talenti nella forza lavoro
  • 23% — Pressione da parte degli investitori

Normalizzati dalle più grandi aziende del mondo e guidati da nuovi o rafforzati quadri normativi, gli sforzi per la sostenibilità si stanno espandendo per una vasta gamma di ragioni. Quando è stato chiesto cosa conta di più per il programma ESG/sostenibilità della loro organizzazione, gli intervistati hanno rivelato la crescente attenzione all’“economia circolare”, basata sull’eliminazione dello scarto e dell’inquinamento attraverso la progettazione di prodotti e processi per massimizzare l’efficienza e prolungare la vita dei prodotti, con particolare attenzione alla riparazione e al riutilizzo.

Formalizzazione della rendicontazione ESG e di sostenibilità

Indipendentemente dalle ragioni che spingono un’azienda ad aumentare la propria sostenibilità, questa non sarà riconosciuta come di successo se non sarà in grado di soddisfare i requisiti di rendicontazione ESG. Ed è qui che la produzione intelligente può aiutare.Le soluzioni di produzione intelligente forniscono i dati richiesti dalla rendicontazione della sostenibilità. È importante sottolineare che il monitoraggio di questi dati sta spingendo i produttori a esaminare più da vicino i loro processi, portando infine a nuove efficienze che possono beneficiare le aree che i produttori ci hanno indicato come più importanti, dalla qualità del prodotto alla diversità.

I partecipanti al sondaggio State of Smart Manufacturing affermano di aver bisogno di più dati e di un modo migliore per sfruttarne il potenziale. Infatti, il 40% in più di produttori afferma di non avere la capacità di utilizzare i dati per prendere decisioni che permettano di superare la concorrenza rispetto all’anno scorso. Le soluzioni software di produzione intelligente di oggi offrono monitoraggio, cloud, analisi, reportistica e altro ancora per gestire meglio il modo in cui un produttore utilizza acqua ed energia e gestisce lo scarto.

Che gli sforzi di sostenibilità della vostra azienda stiano procedendo senza intoppi o siano appena iniziati, è arrivato il momento di esplorare i vantaggi dei dati digitalizzati. I software di produzione intelligente aiutano le aziende a soddisfare i requisiti di sostenibilità, a utilizzare le nuove efficienze per un cambiamento positivo a livello aziendale e a creare un vantaggio competitivo.


Gerry Abbey
Gerry Abbey
Product Marketing Manager, Plex Systems
Gerry è entrato a far parte di Plex nel 2021 come Product Marketing Manager con oltre dodici anni di esperienza nel marketing del software. Guidando la creazione e la promozione dello State of Smart Manufacturing Report, Gerry è anche responsabile del marketing dei prodotti MES, QMS e F&B. Gerry porta una grande esperienza di contenuti al team di prodotto, avendo fondato blog aziendali e collaborato a migliaia di post di blog, white paper e rapporti di settore. Al di fuori di Plex, Gerry ha pubblicato due libri, ama viaggiare e trascorrere del tempo con sua moglie e i suoi figli esplorando la natura nel Rhode Island.

Articoli correlati

Loading
Loading
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.