Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

7 statistiche sull’Industria alimentare che non avete mai visto (ma che interesseranno al vostro capo)

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Due uomini che esaminano documenti in un impianto dell’Industria alimentare

L’Industria alimentare ha vissuto un periodo turbolento ultimamente: blocchi nella supply chain, esaurimento di materie prime, per non parlare di tutte le inefficienze che esistevano prima della pandemia. Ma cosa succederebbe se foste voi a risolvere queste criticità nella vostra organizzazione?

Non è solo un sogno; è smart manufacturing che collega, automatizza, monitora e analizza le vostre operazioni. Questo settore sta vivendo un giro grazie all’adozione rapida della tecnologia. Ma in molte aziende non c’è un campione dello smart manufacturing. Non c’è una scintilla per un cambiamento positivo.

Lasciatevi alle spalle il retrogusto amaro dei precedenti tentativi falliti con il vostro capo. Prendete i dati chiave dall’edizione Industria alimentare del nostro Annual State of Smart Manufacturing Report, metteteli sulla scrivania del vostro capo e avviate la conversazione che vi porterà alla vostra prossima promozione.

Solo il 27% dei produttori dell’Industria alimentare utilizza la produzione intelligente

Quanto spesso si presenta un’opportunità? Questa statistica sta praticamente bussando alla vostra porta. Prendetevi un momento per rendervi conto che appena un quarto delle aziende come la vostra utilizza una qualsiasi componente di smart manufacturing, rispetto a quasi il 50% dell’industria manifatturiera nel suo complesso. Questo è in parte il motivo per cui l’Industria alimentare è stata così duramente colpita durante la pandemia. Ma ora che il COVID ha svegliato i vostri concorrenti, molti stanno rapidamente capendo che la tecnologia intelligente è il modo per adottare una protezione contro future discontinuità operative. Sta a voi svegliare anche il vostro capo.

Il 68% prevede di adottare la smart manufacturing nei prossimi 12 mesi

Non si tratta solo di parole. Non solo la maggior parte dei produttori dell’Industria alimentare sta pianificando di rendere le proprie operazioni più intelligenti, ma il 57% sta attivamente valutando soluzioni tecnologiche con l’intenzione di investire. Questo significa proprio ora mentre leggete queste parole. Quel bussare alla porta che abbiamo menzionato sopra? L’opportunità non rimarrà a lungo sulla soglia della vostra azienda. Mostrate al vostro capo perché dovete sfruttare la tecnologia intelligente ora, prima di rimanere indietro.

Il 75% considera l’accesso remoto una capacità fondamentale

Quindi, cosa cercano davvero i produttori dell’Industria alimentare nella tecnologia? Dopo un anno come il 2020, la risposta è la funzionalità remota. Vogliono accesso istantaneo a dati completi in tutte le loro operazioni da un unico browser web perché sanno che questo renderà la gestione di qualsiasi potenziale futura discontinuità operativa esponenzialmente più semplice. Introdurre qualsiasi discussione sulla smart manufacturing con una capacità importante come questa è un modo sicuro per attirare l’attenzione degli stakeholder della vostra azienda.

Il 70% utilizza soluzioni di pianificazione della supply chain manuali o sviluppate internamente

In che anno viviamo? L’uso di soluzioni manuali, che si tratti di blocchi per appunti, fogli di calcolo o lavagne, è estremamente obsoleto. Non è questo il piano di gioco delle aziende di successo ed efficienti di oggi. Le persone vanno letteralmente in vacanza nello spazio, eppure la vostra organizzazione non riesce a digitalizzare almeno una parte dei propri processi? Se la pensate come noi, allora avete già tutto ciò che serve per avviare la conversazione sulla tecnologia intelligente in ambito produttivo. Dopotutto, è difficile immaginare che il vostro capo neghi che sia il momento di entrare nel XXI secolo.

La pianificazione della supply chain è la ragione principale per cui le aziende si rivolgono alla tecnologia intelligente per la produzione

Se avete bisogno di sottolineare ulteriormente il valore della tecnologia con il vostro capo, questa statistica vi sarà di supporto. Lasciate che vi colpisca: l’80% dei produttori dell’Industria alimentare desidera adottare la tecnologia intelligente per ciò che può fare per la supply chain. Non vogliono ripetere il 2020: hanno bisogno della capacità di monitorare le operazioni, vedere dove si trovano gli ingredienti, scoprire perché esistono i colli di bottiglia e molto altro ancora. Le vostre conversazioni legate alla pandemia con il vostro capo non spariranno presto, quindi iniziate a indirizzare questi incontri verso una direzione più intelligente.

Solo il 32% utilizza attualmente sensori nelle proprie operazioni

Ecco perché i richiami richiedono settimane. Ecco perché occorrono giorni, non minuti, per tracciare un singolo ingrediente in tutta la vostra supply chain. Ecco perché non c’è alcun avviso prima che una macchina si guasti. Senza una strategia Industrial Internet of Things (IIoT) che sfrutti sensori a basso costo, state guidando in autostrada bendati insieme al 68% dei vostri concorrenti. Convincete il vostro capo a togliersi la benda e a superare le altre aziende.

Il 41% afferma che la principale barriera all’adozione della produzione intelligente è il costo

Quando parlate di tecnologia con il vostro capo, non lasciate che giochi la carta del "costo". È naturale avere qualche criticità riguardo al prezzo di qualsiasi grande iniziativa, soprattutto se promette una trasformazione. Ma questa paura deriva dalla mancanza di chiarezza sull’enorme ROI e sulla lunga lista di vantaggi che la tecnologia intelligente sblocca. Collegate i puntini per il vostro capo descrivendo come si possono risparmiare tempo e denaro in ogni angolo delle vostre operazioni e vedrà la luce.

Siete il futuro della tecnologia intelligente

La vostra azienda potrebbe non rendersene ancora conto, ma si affida a voi per portare le grandi idee che miglioreranno le operazioni in ogni senso della parola. È così che le persone vanno avanti e si assicurano quella tanto ambita promozione (e aumento). Anche se è imbarazzante, tocca a voi iniziare la conversazione sulla tecnologia intelligente con il vostro capo. E se queste statistiche non sono state abbastanza, abbiamo un intero report che vi aspetta.

Argomenti: Cibo e Bevande

Plex Team
Plex Team
Plex, by Rockwell Automation, è leader nelle soluzioni di smart manufacturing erogate tramite cloud, consentendo ai produttori di tutto il mondo di realizzare prodotti eccezionali. La nostra piattaforma offre ai produttori la capacità di connettere, automatizzare, monitorare e analizzare ogni aspetto della loro attività per promuovere la trasformazione. La Plex Smart Manufacturing Platform include soluzioni per l’esecuzione della produzione (MES), ERP, qualità, pianificazione e gestione della supply chain, Industrial Internet of Things e analisi per connettere persone, sistemi, macchine e supply chain, consentendo loro di operare con precisione, efficienza e agilità.

Articoli correlati

Loading
Loading
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.