Lo stato della tecnologia di produzione è in continua evoluzione.
Ciò che è vero un mese potrebbe non esserlo il mese successivo, e abbiamo visto questa volatilità con l’impatto del COVID-19. Come possono quindi i produttori rimanere al passo con i tempi per favorire la crescita e rimanere competitivi?
Nel quinto rapporto annuale State of Manufacturing Technology di Plex, in collaborazione con LNS Research, abbiamo intervistato produttori innovativi in diverse aree geografiche e settori per saperne di più su cosa li spinge.
Ecco cinque cose che abbiamo imparato.
Attività stabile
Più del 92 percento dei produttori intervistati ha dichiarato che l’attività è stabile o in crescita. Ancora meglio, stanno pianificando una crescita nel 2020, nonostante la pandemia di COVID-19 li abbia costretti a rivalutare alcune parti dell’attività. La crescita è principalmente trainata da nuove iniziative di produzione e dalla riduzione dei costi.
La tecnologia ha la priorità
La priorità è data alle soluzioni tecnologiche che supportano o migliorano le iniziative di crescita strategica. In questo caso, molti produttori si concentrano sulle nuove tecnologie di produzione e sui sistemi operativi, come MES (Manufacturing Execution System, Sistema di gestione della produzione), MOM (Manufacturing Operations Management) e EMI (Enterprise Manufacturing Intelligence).
Processo decisionale più intelligente
I leader utilizzano costantemente i dati per informare un processo decisionale migliore, affidandosi a tecnologie che raccolgono e contestualizzano i dati aziendali e i dati operativi per fornire loro le informazioni di cui hanno bisogno. Quasi il 40 percento dei decisori concentra i propri sforzi sulla convergenza IT/OT e sui sistemi Industrial Internet of Things/analisi per favorire la crescita.
Trovare un senso nel percorso
I migliori leader sono coloro che dimostrano un vero successo sia in termini di benefici aziendali che di velocità di implementazione. Mentre la maggior parte dei produttori che abbiamo intervistato si trova nelle prime fasi del percorso verso la produzione intelligente, coloro che hanno fatto progressi e hanno sperimentato alcuni vantaggi stanno evitando con successopilot purgatorye raccogliendo i benefici.
Guardando al futuro
Anche se la futura esaurimento di materie prime di manodopera specializzata lascerà 2.4 milioni di posti vacanti, ciò non significa che non ci siano opzioni. Le aziende che utilizzano le informazioni per migliorare le prestazioni aziendali e produttive in tutta l’impresa possono semplificare, snellire e riallocare le proprie risorse, il che alla fine fornisce un valore più elevato alle loro attività. Ad esempio, più della metà dei nostri intervistati ha dichiarato di migliorare la qualità della produzione attraverso l’analisi, mentre più del 40 percento vede una migliore previsione attraverso l’analisi e un miglioramento del servizio e del supporto clienti.
La tecnologia, se applicata in modo strategico, con un’esecuzione solida e la collaborazione con il vostro personale, è un fattore determinante per superare le sfide e raggiungere gli obiettivi aziendali. Soprattutto alla luce del COVID-19, i produttori che perseguono iniziative di produzione intelligente possono rispondere meglio e più rapidamente alle mutevoli condizioni del mercato, rimanere un passo avanti rispetto alla concorrenza e posizionarsi per il successo negli anni a venire.
Articoli correlati