Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

4 modi in cui i produttori traggono vantaggio dalla pianificazione della supply chain end-to-end

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Plex_Blog_170830_4 modi

I principali produttori comprendono intuitivamente l’importanza di ottimizzare il flusso dei materiali nelle loro operazioni. Sono anche più maturi nell’analizzare e interpretare i preziosi dati generati dalle loro aziende.

Anche voi potete essere proattivi nella pianificazione e nell’esecuzione, anticipando le fluttuazioni del mercato e rispondendo meglio alle esigenze dei vostri clienti. I vantaggi duraturi di una pianificazione attenta e coerente sono troppo importanti per essere trascurati:

1. Rimanere competitivi.

Cosa serve a un produttore per rimanere competitivo oggi? Sono molti i fattori che contribuiscono: qualità del prodotto, unicità del prodotto, abilità di marketing, esecuzione superiore e capacità di assumere e mantenere un buon team.

Per quanto riguarda l’esecuzione quotidiana, l’obiettivo principale è mantenere un magazzino ricambi snello e rinnovarlo il più rapidamente possibile. Se non riuscite a farlo, i vostri prodotti potrebbero finire per rimanere fermi in magazzino.

Con una migliore pianificazione della supply chain, ottenete un maggiore controllo sul flusso di materie prime in entrata e di prodotti finiti in uscita. Potete produrre in base alle specifiche richieste dei clienti, anziché produrre a vuoto e poi cercare freneticamente di stimolare la domanda attraverso sconti. Tutto ciò porta a un aumento della redditività.

2. Fidelizzare i clienti.

Soddisfare le esigenze dei clienti una volta li rende felici per qualche giorno. Soddisfare le loro esigenze più volte nel tempo conquista la loro fedeltà e vi dà una maggiore certezza di redditività sostenibile.

Sarebbe utile poter vedere il futuro. Ma è impossibile, quindi fate la cosa migliore che potete.

Quando supportate la vostra pianificazione della supply chain con funzionalità integrate di previsione della domanda e modellazione degli scenari, posizionate la vostra azienda per essere pronta ad affrontare i picchi di domanda più probabili. In questo modo, riducete al minimo il rischio di rimanere senza scorte quando i vostri clienti avranno più bisogno di voi.

3. Maggiore agilità ed efficienza.

Pensavate di sapere cosa volevano i vostri clienti, ma poi, all’improvviso, le loro esigenze sono cambiate. E adesso?

I vostri concorrenti più agguerriti ottengono il loro vantaggio sapendo esattamente cosa possono promettere ai clienti in qualsiasi momento. Allo stesso modo, hanno anche determinato quale considerano un livello accettabile di servizio clienti, così da sapere sempre a cosa puntare.

Assicuratevi che tutti i processi della vostra supply chain end-to-end vi aiutino a raggiungere i livelli di servizio al cliente desiderati e forniscano ai vostri pianificatori gli strumenti per mantenere una visione in tempo reale dei livelli di magazzino ricambi e dei segnali di domanda.

4. Ridurre i costi.

Ottimizzando tutti gli aspetti della pianificazione della supply chain, potete produrre un Master Production Schedule (MPS) realistico che guida tutte le vostre decisioni. Questo programma vi permetterà di allocare i materiali, pianificare la produzione e programmare le risorse in modi che abbiano senso per la vostra organizzazione. Potrete ridurre lo scarto di materiali, gli straordinari da pagare ai lavoratori e la necessità di pagare costi di spedizione urgenti.

Argomenti: Automotive Aerospaziale Cibo e Bevande Alta tecnologia ed elettronica Produzione industriale Plastica e gomma Stampaggio di precisione dei metalli

Hemant Makhija
Hemant Makhija
Senior Director of Product Marketing, Plex Systems
Hemant Makhija ha ricoperto il ruolo di Senior Director of Product Marketing, Plex Systems da gennaio 2014 a marzo 2019.

Articoli correlati

Loading
Loading
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.