Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

3 modi in cui la tecnologia migliora le operazioni di produzione moderne

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Plex_Blog_161212_3 modi

I produttori si trovano ad affrontare un ambiente complesso, caratterizzato da incertezze economiche globali, pressioni politiche sul commercio e dalla necessità di pianificare correttamente gli investimenti per il futuro. L’efficienza, la produttività e la qualità superiore rimangono obiettivi prioritari e i produttori sono sempre attenti a valutare gli strumenti, i processi e le tecnologie che possono aiutarli a raggiungere questi obiettivi.

Il 2016 State of Manufacturing Technology survey, condotto da Plex, evidenzia tre modi in cui la tecnologia influisce sulla produzione. In primo luogo, l’innovazione e la tecnologia guidano sempre più la raccolta e l’utilizzo dei dati. In secondo luogo, i dati aziendali critici iniziano nel reparto produttivo e i produttori utilizzano la tecnologia per sfruttarli. Infine, il cloud collega la produzione per fornire i risultati necessari.

Uso di strumenti moderni

Avere gli strumenti e la tecnologia giusti è importante, quindi è significativo che tanti produttori intendano investire in strumenti e apparecchiature intelligenti e connesse quanto in qualità e pianificazione della produzione. L’ambiente attuale comprende una gamma impressionante e in crescita di strumenti innovativi che sfruttano l’ Industrial Internet of Things (IIoT) che raccolgono e condividono informazioni come scanner, sensori e macchine abilitate IP, tutte sempre più wireless. Quasi il 40 percento degli intervistati utilizza dispositivi Bluetooth nella produzione. I sensori hanno una penetrazione di quasi il 50 percento, l’uso di dispositivi mobili per i consumatori è cresciuto fino a quasi l’80 percento, mentre strumenti più recenti come termostati e illuminazione intelligenti hanno una penetrazione superiore al 20 percento. Altre tecnologie pronte per la crescita includono iBeacons, droni e smartwatch.

I dati aziendali iniziano dal reparto produttivo

Il guru della gestione Peter Drucker ha affermato: “Se non potete misurarlo, non potete migliorarlo”, e questo è vero quando si tratta di miglioramenti nella produzione. L’introduzione e la crescita della tecnologia stanno rendendo il reparto produttivo non solo più accessibile, ma anche più misurabile e più importante per l’azienda.

L’uso di sensori e delle altre tecnologie sopra elencate aumenta la capacità di misurare nel “momento della produzione”, consentendo ai produttori di raccogliere dati chiave sulle macchine e dati di produzione. Il sondaggio State of Manufacturing Technology afferma che entro il 2017, il 40 percento dei produttori sarà impegnato nella pianificazione o avrà implementato l’analisi dei big data. L’analisi, abbinata o integrata con sistemi software ERP di produzione complementati da strumenti moderni per il reparto produttivo, consente ai produttori di adattarsi ai cambiamenti in tempo reale e di sfruttare l’automazione di macchine e processi per ottenere miglioramenti aziendali significativi.

Il cloud connette tutto

L’ultimo aspetto, dopo aver utilizzato gli strumenti e sfruttato i dati, è la necessità di collegare tutto insieme. Per i produttori che operano su un sistema di piattaforme software poco connesse tra loro, ognuna progettata per un compito specifico ma non per lavorare in sinergia con altri sistemi, questo può essere un grosso ostacolo. Le aziende spesso impiegano una quantità incredibile di tempo e manodopera per collegare il punto A al punto B, fornendo le informazioni necessarie ai dipendenti, il tutto cercando di mantenere il software ragionevolmente aggiornato.

Il cloud risolve questi problemi. Le soluzioni native cloud ERP offrono software senza versione, eliminando la necessità per i produttori di gestire gli aggiornamenti software. Il cloud fornisce la connettività necessaria tra macchine, utenti, strumenti e l’ecosistema aziendale. Secondo il sondaggio, il 73 percento ha dichiarato che il cloud ha migliorato il livello di conoscenza della propria attività, mentre il 90 percento ha affermato di aver migliorato l’accesso da dispositivo mobile ai dati. Inoltre, il 65 percento ha indicato il cloud come fattore chiave per una migliore comunicazione con clienti e fornitori, dimostrando che il cloud non è solo la piattaforma giusta, ma ha cambiato radicalmente la capacità di condurre affari.

L’era della produzione connessa è arrivata, accompagnata da un livello senza precedenti di raccolta, condivisione e usabilità dei dati. I produttori che adottano soluzioni cloud ERP sono in una posizione privilegiata per raggiungere i vostri obiettivi e prepararvi a qualsiasi cambiamento del settore.

Argomenti: Aerospaziale Automotive Cibo e Bevande Alta tecnologia ed elettronica Produzione industriale Plastica e gomma Stampaggio di precisione dei metalli

Plex Team
Plex Team
Plex, by Rockwell Automation, è leader nelle soluzioni di smart manufacturing erogate tramite cloud, consentendo ai produttori di tutto il mondo di realizzare prodotti eccezionali. La nostra piattaforma offre ai produttori la capacità di connettere, automatizzare, monitorare e analizzare ogni aspetto della loro attività per promuovere la trasformazione. La Plex Smart Manufacturing Platform include soluzioni per l’esecuzione della produzione (MES), ERP, qualità, pianificazione e gestione della supply chain, Industrial Internet of Things e analisi per connettere persone, sistemi, macchine e supply chain, consentendo loro di operare con precisione, efficienza e agilità.

Articoli correlati

Loading
Loading
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.