Quando i produttori iniziano la loro ricerca della soluzione perfetta, cosa cercano davvero in un sistema ERP cloud ?
Se siete come la maggior parte dei vostri colleghi, volete un ERP che sia:
Onesto. State cercando un sistema che vi dia una versione unica della verità, non uno che vi lasci costantemente a chiedervi cosa sia davvero successo nell’ultimo trimestre. Un sistema ERP cloud che offre una visione olistica e contestuale della vostra azienda può farvi sentire intelligenti e sicuri ogni volta che dovete prendere una decisione importante.
Un buon comunicatore. Non dovreste mai dover chiedere al vostro ERP: “Cosa stai pensando?”. Il vostro ERP dovrebbe semplicemente dirvi cosa sta succedendo in tutta la vostra supply chain estesa, tutte le ultime novità dai vostri dipendenti, fornitori e clienti.
Non dominante. Se il vostro ERP non vi mette in controllo, vi sta controllando in modo passivo-aggressivo! Volete un ERP che vi dia il controllo sul reparto produttivo fornendo visibilità al momento della produzione. Stiamo parlando di informazioni come tracciabilità del magazzino ricambi ad alta risoluzione e dati integrati per la gestione della qualità.
Compatibile con gli altri vostri sistemi. Siete già stati vicini alle vostre applicazioni e ai vostri sistemi IT per anni. Se il vostro nuovo ERP non può lavorare con loro, è davvero finita! Il vostro ERP dovrebbe essere disposto a estendersi e connettersi fino a integrarsi perfettamente nel vostro ambiente IT.
Sensibile. Perché perdere tempo con un ERP cloud che non vi “capisce” e non ci prova nemmeno? Il vostro ERP dovrebbe sapere cosa significa gestire un’azienda manifatturiera e supportarvi in ogni fase del percorso. Questo significa che dovrebbe offrirvi un’integrazione completa MES ed ERP per le vostre esigenze di produzione discreta e di processo. Punti bonus se fornisce anche funzionalità leader di settore dallo stabilimento all’alta direzione.
Sempre in grado di sorprendervi. Immaginate di svegliarvi al mattino, accedere al vostro tablet e scoprire che il vostro ERP vi ha portato nuove funzionalità. Il vostro ERP dovrebbe offrirvi nuove funzioni senza che voi le richiediate e dovrebbe renderle facili da adottare, ma non dovrebbe mai costringervi a cambiare il vostro modo di lavorare.
Tre storie d’amore dal cloud ERP per la produzione
Vi sembra troppo bello per essere vero? Probabilmente è solo una fantasia, a meno che non stiate utilizzando la Plex Smart Manufacturing Platform.
È esattamente quello che hanno fatto tre produttori. Ecco le loro storie d’amore:
Ralco Industries riduce scarto e magazzino ricambi
Ralco Industries, un’azienda globale di stampaggio per il settore automotive, stava lavorando troppo duramente per condurre gli inventari fisici ogni mese. L’azienda aveva bisogno di un ERP che potesse aiutarla a ottenere informazioni su tutti gli aspetti della sua attività produttiva.
Poi Ralco ha incontrato la Plex Smart Manufacturing Platform. L’azienda ha subito notato che Plex era diverso: il sistema si è adattato alle esigenze di Ralco. Da allora, hanno davvero fatto centro, con una riduzione del 15 percento del magazzino ricambi, una riduzione del 60 percento di scarto, una riduzione del 20 percento dei costi di trasporto premium e un risparmio di quasi USD 100 per ogni ordine di acquisto elaborato.
Jagemann Stamping Company sposta le risorse verso attività a valore aggiunto
Jagemann Stamping Company (JSC) aveva lavorato con una varietà di sistemi informativi diversi, ma tutti erano “ad alta manutenzione” e nessuno sembrava mai “fare clic”.
Dopo un processo di implementazione rapido, JSC è passata alla Plex Smart Manufacturing Platform. Cosa tiene viva la relazione? Beh, i risparmi annuali del 15 percento di JSC sui costi di manutenzione IT e di consumo energetico aiutano sicuramente. E da quando JSC ha riassegnato più della metà del proprio personale IT ad attività a valore aggiunto, si è concentrata su progetti di miglioramento continuo che hanno portato a un risparmio di oltre USD 200000 per l’azienda.
Wolverine Advanced Materials migliora la qualità riducendo i costi
Quando Wolverine Advanced Materials, fornitore globale di materiali per l’attenuazione delle vibrazioni e la tenuta, le vendite sono cresciute del 10–13 percento in un periodo di due anni, l’azienda si è sentita sopraffatta e aveva bisogno di un sistema su cui contare. Come si è scoperto, il sistema ERP che Wolverine aveva sempre desiderato era già disponibile nel cloud.
A volte le relazioni ci cambiano in meglio: dopo essere passata alla Plex Smart Manufacturing Platform, Wolverine ha adottato i principi della lean manufacturing per determinare con precisione i costi e la redditività per ogni singolo pezzo. Questo ha migliorato notevolmente la produttività e la qualità di Wolverine. Di conseguenza, le ore di straordinario sono diminuite del 60 percento e la qualità al primo passaggio è migliorata del 15–20 percento.
Come trovare il giusto sistema ERP cloud
Va bene, probabilmente vorreste vivere una storia d’amore come queste, ma la domanda rimane: dove può trovare un’azienda manifatturiera come la vostra un ERP così?
È davvero a portata di clic, quindi uscite allo scoperto e presentatevi a Plex!
Articoli correlati