Plex MES ist Software für die intelligente Fertigung – nachhaltig
Die Bedeutung der heutigen Nachhaltigkeitsinitiativen kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Diese Maßnahmen verringern nicht nur die negativen Auswirkungen eines Unternehmens auf die Umgebung, sondern steigern auch die betriebliche Effizienz, was einen Wettbewerbsvorteil verschafft. Im Plex „2024 State of Smart Manufacturing“-Bericht gaben 98 % der befragten Hersteller an, dass sie über eine Form von Nachhaltigkeitsrichtlinie verfügen. Nicht zufällig sind die Investitionen in Technologie um 30 % gestiegen, da Unternehmen zunehmend aktualisierte Technologien nutzen, um Nachhaltigkeitsprogramme zu steuern und Risiken zu mindern – einschließlich der Belastung durch steigende Energiekosten.
Da Unternehmen bestrebt sind, nachhaltigere Produktionsmethoden zu erreichen, bietet die intelligente Fertigung eine Vielzahl von Vorteilen:
- Erreichen von Nachhaltigkeitszielen
Eine Unternehmenspolitik für Nachhaltigkeit umfasst, wie ein Unternehmen natürliche Ressourcen nutzt und wie sich dies wiederum auf die Energieeffizienz, den Klimawandel, die Treibhausgasemissionen, die Biodiversität, die Luft- und Wasserqualität, die Abholzung und das Abfallmanagement auswirkt. Plex verbindet digitalen Schaltkreis von der Führungsebene bis zum Fertigungsbereich und bietet Ihnen Echtzeitzugriff auf die unternehmensweiten Informationen, die sicherstellen, dass Ihr Unternehmen auf dem richtigen Weg bleibt, um seine Nachhaltigkeitsverpflichtungen zu erfüllen. - Neue Effizienzen erschließen
Wenn digitaler Schaltkreis eine zentrale Rolle bei der Erreichung von Nachhaltigkeitszielen spielt, eröffnen sich auch neue Möglichkeiten für eine gesteigerte Produktivität. Wenn Sie Software für die intelligente Fertigung zur Steuerung von Produktion, Lagerbestand, Abfall und Arbeit einsetzen, können die daraus gewonnenen Daten ein klares Bild davon liefern, wo Verbesserungen vorgenommen werden können. Mit besseren Daten, die Ihr gesamtes Unternehmen verbinden, kann Ihr Team bessere Entscheidungen treffen, die Prozesse optimieren und den Zeit- sowie Materialabfall minimieren. Letztendlich können Ihre Bemühungen um ökologische Nachhaltigkeit zu einem agileren, profitableren und wettbewerbsfähigeren Unternehmen führen. - Unterstützung bei der Zertifizierung
Die Nutzung von Plex bedeutet, Zugang zu digitalem Schaltkreis zu haben, der nicht nur dazu beiträgt, Prozesse zu verbessern, sondern auch die Informationen leicht zu verfolgen, die Sie benötigen, um Nachhaltigkeitszertifizierungen zu erlangen – und zu behalten. Unabhängig von Ihren Zertifizierungsanforderungen für Ihre Branche, Ihre Kunden und die Gemeinden, in denen Sie Geschäfte tätigen, hilft Ihnen Plex, Informationen aus Ihrem gesamten Betrieb schnell und mit hoher Genauigkeit zu melden.
Ein genauerer Blick: Nachhaltige Praktiken bei Beta Technologies
„Batterien sind einer der wichtigsten Prozesse. Auch wenn wir uns noch in der Entwicklung befinden, ist es sehr wichtig, die Rückverfolgbarkeit zu erfassen und zu wissen, welche Teile in das Produkt einfließen, von wem sie stammen, und einige Qualitätsdaten zu diesen Teilen zu erfassen.“
Kathleen Murri, ERP Manager, Beta Technologies
Durch den Einsatz von Plex MES ist Beta Technologies in der Lage, die Produktion von Anfang bis Ende zu verfolgen. Die nachhaltige Technologie von Plex bietet eine außergewöhnliche Kontrolle:
Energieüberwachung
- Verfolgung des Verbrauchs während der Produktion und bei Stillständen
- Überwachung von durch den Betrieb verursachten Verbrauchsspitzen
- Automatisierung der Stromsteuerung
- Integration von AGVs
- Verfolgung der Nutzung von Nicht-Produktionsanlagen
- Individuelle Anpassung mit DataMosaix Energy Manager
Neue Effizienzpotenziale
- Ausschussverfolgung und -berichterstattung
- Betriebsberichterstattung
- Vorfallmanagement
- Lagerbestandsmanagement
- Ertragsmanagement
- Maschinenkonnektivität
- TMS-Integrationen
- Lieferkettenplanung
- Plex Extend-Datenfelder
- Sicherheitsberichterstattung
- Schulung und Verfolgung von Qualifikationen
- Papierlose Berichte in Echtzeit
Cloud-Vorteile
- Reduzierter Abfall – keine Hardware muss ersetzt werden
- Energieeinsparung durch Wegfall von Serverbetrieb und -kühlung
- Unbegrenzte Skalierbarkeit
- Bedrohungsüberwachung
- Mehrschichtige Datensicherheit
- Betriebszeit auf Weltklasseniveau
- ISO 27001-zertifiziert
Erfahren Sie mehr darüber, wie Plex nachhaltige Fertigung unterstützt – durch Optimierung des Ertragsmanagements, Reduzierung von Ausschuss und Qualifizierung der Arbeitskräfte. Sehen Sie sich dazu das Video auf dieser Seite an.
Verwandte Inhalte