Loading
Videos

Wie Plex die Lagerbestandsgenauigkeit bei A&K Finishing verbessert

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

Genauere Messungen

A&K Finishing erfasst den Lackverbrauch präzise mit der Plex Smart Manufacturing Platform. (0:57)

Video-Transkription

Matthew: Der Farbverbrauch war eine interessante Herausforderung, die uns gestellt wurde. Für die meisten Menschen bedeutet Verbrauch vielleicht eine Mutter, eine Schraube und ein Teil. Bei der Verwendung von flüssiger Beschichtung ist diese Messung nicht bei jedem einzelnen Teil exakt gleich, und uns war bewusst, dass das eine Herausforderung sein würde. Dennoch war es für uns bei der Verfolgung unserer Kosten äußerst wichtig, genau zu wissen, wie viel Farbe tatsächlich in jedes Teil gelangt. 

Der Farbverbrauch wurde bisher einfach dadurch verwaltet, dass jeder einzelne Kanister physisch gemessen wurde. All dies beruhte auf der Einschätzung einer Person, wie viel Farbe laut Lineal in einer Dose fehlte. In Plex wird der Farbverbrauch mit jedem einzelnen Teil gemessen – im Grunde wurde eine Formel entwickelt, die für jedes einzelne Teil spezifisch ist. Plex reduziert diese Beschichtung automatisch in Echtzeit, während der Prozess läuft. Am Ende des Durchlaufs bietet Plex Ihnen die Möglichkeit, diese beiden Werte miteinander abzugleichen. Das ist erheblich genauer als die Methode, die wir zuvor verwendet haben.  

Verwandte Inhalte

Loading
Loading
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.