Loading
Videos

A&K Finishing erzielt mit Plex ein verbessertes Lagerbestandmanagement

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

Präzises Lagerbestandsmanagement

A&K Finishing hat manuelle Lagerbestandsprozesse abgeschafft, den Workload reduziert und mit der Plex Smart Manufacturing Platform Zeit gespart. Dadurch kann das Unternehmen effektiver mit Kunden kommunizieren und für jedes Teil, das durch die Tür kommt, das entsprechende Konto führen. (1:01)

Video-Transkription

Jedes Teil, das hier ankommt, soll lackiert werden und als lackiertes Teil wieder hinausgehen. Wir berechnen diese Teile. Wenn wir also Teile verlieren, die hereinkommen, verlieren wir beim Ausgang Geld. Daher ist es sehr wichtig, dass wir den Lagerbestand präzise nachverfolgen.

Die Herausforderungen beim Lagerbestand, denen wir vor Plex gegenüberstanden, bestanden darin, dass wir den Lagerbestand wöchentlich und monatlich manuell zählen mussten. Am Monatsende hat es einen ganzen Tag gedauert, den Lagerbestand des Gebäudes zu erfassen. Mit Plex wird der Lagerbestand sehr präzise verwaltet. Dadurch wurde mein Workload im Hinblick auf die manuelle Zählung des Lagerbestands reduziert, und ich habe diese Informationen jederzeit zur Verfügung.

Die Zeit, die ich durch den Wegfall der manuellen Bestandszählung spare, nutze ich jetzt, um den zur Linie gebrachten Lagerbestand zu validieren. Weitere Prozesse, die dadurch verbessert wurden, sind die effizientere Kommunikation mit dem Kunden. Ich kann dem Kunden nicht nur eine Lagerbestandshistorie bereitstellen, sondern wir können für jedes Teil, das durch die Tür kommt, den Bestand exakt erfassen. 

Verwandte Inhalte

Loading
Loading
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.