Einblicke, wie Hersteller von der Bereitstellung zur unternehmensweiten Leistung gelangen
Hersteller haben die Vorteile der Einführung eines Manufacturing Execution System (MES) weitgehend erkannt und setzen diese um – doch die Skalierung stellt eine Herausforderung und ein Hindernis für den Erfolg dar. Laden Sie den Bericht „Scaling MES Across the Enterprise“ herunter, um zu erfahren, wie Hersteller weltweit mit nicht integrierten Systemen, ungenutzten Daten und wachsender Komplexität umgehen – und wie Sie dies ebenfalls erreichen.
93 % der befragten Hersteller verfügen über ein MES – während lediglich 28 % ein MES unternehmensweit bereitgestellt haben.
Nutzen Sie die neuesten Forschungsergebnisse zur Zukunft von MES, die von mehr als 1500 Entscheidungsträgern aus den Bereichen Hardware, Software und Dienstleistungen in der Fertigung und in Industriebetrieben weltweit stammen, und gewinnen Sie wertvolle Erkenntnisse für Ihr Unternehmen. Entdecken Sie:
- Was bei MES aktuell im Trend liegt und was das für Ihr Unternehmen bedeutet
- Wie Sie die größten Herausforderungen bei der Modernisierung überwinden
- MES-Best Practices, die nachweislich echte Ergebnisse erzielen
Außerdem erhalten Sie das „7 Steps to Scale MES and Modern Manufacturing Operations“. Laden Sie jetzt die vollständige Publikation herunter.
Fordern Sie jetzt Ihr kostenloses Exemplar an