Plex-Qualitätsmanagementsystem (QMS)
Qualitätssteigerung und Gewinnung neuer Aufträge für Automobilhersteller
Die Zukunft
der intelligenten
Fertigung
ist jetzt.
Sie haben Symptome.
Wir bieten Lösungen.
Sie haben also bereits eine Form des Qualitätsmanagements implementiert – doch trägt diese wirklich dazu bei, dass Ihr Unternehmen wächst? Maßgeschneiderte Ansätze für das Qualitätsmanagement und selbst entwickelte Systeme reichen nicht aus, um die Komplexität der heutigen Fertigungsumgebung zu bewältigen. Wenn Ihr Qualitätsmanagement wie bei vielen Herstellern ist, haben Sie es mit manuellen Prozessen und tabellenbasierten Qualitätskontrollen ohne übergeordneten Prozess zu tun. Mit zunehmender Produktkomplexität auf der einen Seite und kontinuierlichen Bemühungen zur Kostensenkung auf der anderen Seite wächst die Herausforderung, die Qualität aufrechtzuerhalten.
Schlecht integrierte Qualität
Es ist nahezu unmöglich, die Transparenz zu erlangen, die erforderlich ist, um Qualität mit Hilfe von nicht verbundenen Systemen und Prozessen zu messen und sicherzustellen. Das bedeutet, dass das Risiko von Rückrufen steigt, das Kundenrisiko zunimmt und die Kosten in die Höhe schnellen können.
Unkontrollierbare Dokumentenkontrolle
Ein papierbasiertes Dokumentenkontroll- und -verwaltungssystem führt schnell zu veralteten Informationen und Kontrollverlust. Dies führt zu hohen Kosten für die Konformität mit Vorschriften und kann zudem zum Verlust von Zertifizierungen oder – noch gravierender – von Kunden führen.
Ursache von Problemen kann nicht ermittelt werden
Produktrückrufe nehmen zu, doch viele Hersteller haben weiterhin Schwierigkeiten, die für eine schnelle Reaktion auf Rückrufe und den Schutz ihres Rufs erforderlichen Daten zu speichern und die Verfolgung sicherzustellen.
Schwierigkeiten, mit sich ändernden Vorschriften Schritt zu halten
Es scheint, als gäbe es alle paar Wochen neue Vorschriften und Richtlinien. In einer analogen Umgebung ist es nahezu unmöglich, die Änderungen umzusetzen, bevor Sie mit einem weiteren Risiko konfrontiert werden.
Die Erfüllung der Kundenanforderungen, die Konformität mit Vorschriften und der Wettbewerb auf einem globalen Markt hängen alle von einem entscheidenden Aspekt Ihres Fertigungsunternehmens ab – der Produktqualität. Es kann sich anfühlen, als würden Sie gegen den Strom schwimmen, wenn Sie versuchen, ein hohes Qualitätsniveau aufrechtzuerhalten und gleichzeitig Kosten zu senken oder Effizienz zu steigern. Glücklicherweise lässt sich die Kontrolle übernehmen, wenn Sie ein fortschrittliches Qualitätsmanagementsystem in Ihr Toolkit integrieren. Die Integration eines digitalen Qualitätsmanagements in Ihren Produktionsablauf stellt sicher, dass Sie die Anforderungen von Vorschriften und Kunden erfüllen und übertreffen.
Das Plex-Qualitätsmanagementsystem (QMS) verschafft Herstellern eine verbesserte Transparenz der Produktqualität und ermöglicht die Erfassung von Echtzeitdaten, um Wiederholbarkeit, Vorhersagbarkeit und das Management der Konformität mit Vorschriften sicherzustellen. Mit Plex QMS verwalten Sie Qualitätsmanagement digital – mit genauen Echtzeit-Qualitätsinhalten, die auf die Anforderungen der Branche und des Produkts abgestimmt sind. So erreichen Sie eine Optimierung der Betriebsprozesse.
Vorhersehbar. Wiederholbar. Umsetzbar.
Qualität ist die Grundlage jedes Herstellers. Viele Hersteller erkennen zunehmend den enormen Wert, den ein digitales Qualitätsmanagement bietet. Ein Qualitätsmanagement, das nicht nur die Konformität mit Vorschriften effizient operationalisiert, sondern auch den Fertigungsbetrieb von Grund auf mit Fehlersicherheit ausstattet. So wird Qualität nicht nur zu einem Prozess, sondern zu einem Wettbewerbsvorteil, mit dem Sie neue Geschäfte gewinnen.
Das Plex QMS treibt Qualität voran und sichert sie, indem es einen vorhersehbaren und wiederholbaren Prozess gewährleistet. Dies unterstützt die Einhaltung von Branchenstandards und Kundenanforderungen und stellt die Konformität mit Vorschriften sicher. Es bietet eine zentrale Informationsquelle für Ihre Dokumente und führt zu höherer Rentabilität.
Qualitätsdokumentation und -standards in Echtzeit im gesamten Unternehmen verfügbar
Qualitätsprozesse und Checksheet-Daten automatisiert und in Echtzeit aktualisiert
Qualitätsleistung verfügbar durch digitale Kontrollpläne und Dokumentenkontrolle und -verwaltung
Inline-Messung der Produktqualität mit klaren Berichten und Datenzugriff für eine einfache Audit-Verfolgung.
VERBINDEN
AUTOMATISIEREN
Analyse
VERFOLGUNG
• Dokumentierte Steuerung, Prozessanweisungen, Richtlinien, Verfahren und Aufbewahrung von Aufzeichnungen
• Integrierte Fehlersicherheit, die die Produktion automatisch stoppt, wenn die Qualität außerhalb der Spezifikationen liegt
• Integriertes System und Workflow für die Konformität mit Vorschriften (APQP, FSA)
• Proaktive Warnmeldungen und Statistische Prozesssteuerung (SPC)
• Digitale Erstellung von Qualitätsdokumenten
• Digitale Prüflisten
• Verfolgung von Abweichungen
• FMEA- und PPAP-Unterstützung
• Verwaltung von Messmitteln
• Qualitätsmanagement für Lieferanten
• Zentrales Qualitäts-Repository und Dashboards
Funktionen des Plex-Qualitätsmanagementsystems
So sieht Qualität aus.
Plex QMS unterstützt den geschlossenen Regelkreis im Qualitätsmanagement aus der „Plan-Do-Check-Act“-Perspektive und ermöglicht so die kontinuierliche Verbesserung von Qualitätsprozessen. Verbessern Sie Ihre Initiativen zur schlanken Produktion durch Ursachenanalyse, kontinuierliche Verbesserung, Verhinderung von Fehlern und Lieferantenmanagement.
Dokumentenkontrolle und -verwaltung
Qualitätsanforderungen und Dokumentationen sind verfügbar und werden unternehmensweit in Echtzeit bereitgestellt und geteilt, sodass ein formalisiertes Verfahren mühelos umgesetzt werden kann.
Corrective and Preventive Action (CAPA)
CAPA ist in die Lagerbestands- und Chargenverfolgung, die Versorgung, die Ausschussverwaltung und den allgemeinen Versand integriert, sodass Sie die Verfolgung bis auf Behälter- oder Einzelteilebene durchführen können.
Integrierte Unterstützung für Zertifizierungsdokumente
(Control-Pläne, APQP/PPAP)
Koordinieren Sie Qualitätsaktivitäten teamübergreifend und zentralisieren Sie die Verfolgung von Einreichungen, um einen einfachen Zugriff für Kunden und Lieferanten zu gewährleisten.
Audit-Management
Im Falle einer Prüfung ermöglicht digitales Inline-Qualitätsmanagement eine schnelle und einfache erfolgreiche Auditierung.
Wiederholbarkeit Vorhersagbarkeit
Planen Dokumentenkontrolle und -verwaltung Steuerungspläne FMEA PPAP – APQP
Durchführen von Inspektionen In-Prozess-Prüfblättern Messgeräteverfolgung Statistische Prozesssteuerung
Überwachung Validierung Auditing Konformität mit Vorschriften/ Zertifizierungen Abweichungsverfolgung
Verbesserung von Lernen, Problemlösung, Steuerung, Business Intelligence und kontinuierlicher Verbesserung
6 Schritte zum Erfolg im Qualitätsmanagement
1. Qualität digitalisieren. Beseitigen Sie manuelle Qualitätsfehler, um die Branchenstandards einzuhalten. So erfüllen oder übertreffen Sie die Anforderungen Ihrer Kunden.
2. Verankern und Überprüfen Ihrer Prozesse. Koordinieren Sie Qualitätsaktivitäten bereichsübergreifend mithilfe einer einzigen Informationsquelle, um hochwertige Produkte sicherzustellen und fehlerfreie Produkteinführungen zu ermöglichen.
3. Wiederholte Qualitätsvalidierung. Stellen Sie sicher, dass Sie die für Ihre Branche entscheidenden Qualitätsstandards mit flexiblen, konfigurierbaren Methoden zur Konformität mit Vorschriften erfüllen.
4. Kontinuierliches Lernen und Verbesserung. Verwalten Sie laufende Initiativen zur schlanken Produktion in Ihrer Einrichtung und beziehen Sie dabei Kunden und Lieferanten über Portale ein oder arbeiten Sie mit ihnen zusammen.
5. Mehr Transparenz. Zentralisieren Sie Qualitätsinformationen und -dokumente, um datengestützte Erkenntnisse, höhere Genauigkeit bei Qualitätsmaßnahmen und Ursachenanalysen zu erzielen.
6. Verbessern Sie das Datenmanagement. Organisieren und verwalten Sie aufgezeichnete Daten in Echtzeit und stellen Sie sicher, dass Ihre Aufzeichnungen stets synchron sind, während Sie veraltete Dokumente aus dem Umlauf entfernen.
Plex QMS vereinfacht das Qualitätsmanagement und verschafft Ihnen einen professionellen Auftritt.
Verpflichtung zu Qualität aufrechterhalten Kontinuierliche Verbesserungszyklen mit integrierten Qualitätsstandards und -prozessen wie APQP in einem digitalen Zentralen Erfassungssystem fördern und sichern die Qualität.
Immer rückrufbereit Greifen Sie auf Echtzeit- und Kontextdaten zu, um im Falle eines Rückrufs oder einer Prüfung mit verbesserter Transparenz und Produktgenealogie zu unterstützen.
Höhere Kundenzufriedenheit Mit wiederholbarer und vorhersehbarer Qualitätslieferung wirken Sie in den Augen Ihrer Kunden wie ein Rockstar.
Wir müssen Ihnen nicht beweisen, dass Plex funktioniert. Ihre Ergebnisse sprechen für sich.
Kostenmanagement für ein gesünderes Geschäftsergebnis Durch einen vorausschauenden Ansatz im Qualitätsmanagement senken unsere Kunden Kosten, Ausschuss und Risiko. Dies eröffnet Möglichkeiten, das Geschäft zu skalieren und einen Wettbewerbsvorteil zu erzielen.
Konsequente Einhaltung von Kundenverpflichtungen Der Verlust nur eines Kunden kann die Rentabilität beeinträchtigen. Kunden des Plex-Qualitätsmanagementsystems sichern sich die Loyalität ihrer bestehenden Kunden, indem sie qualitativ hochwertige Produkte stets termingerecht liefern – jedes Mal.
Minimieren Sie Risiken für Ihren Ruf Dank der Möglichkeit, die Qualität umfassend zu dokumentieren und diese Daten über mehrere Jahre zu speichern, sind Kunden des QMS von Plex stets rückrufbereit und in der Lage, ihren Ruf zu schützen.
Mit Plex erzielen Sie eine schnellere Time-to-Value Das Plex-Qualitätsmanagementsystem wurde für eine schnelle und einfache Implementierung entwickelt. Unsere Kunden gehen innerhalb weniger Stunden von der Idee zur Produktion über und fügen im Laufe der Zeit mühelos weitere Funktionen hinzu. Projekte, die bei anderen Softwareanbietern Wochen in Anspruch nehmen, gehen mit Plex innerhalb weniger Tage live und liefern sofort Mehrwert.
„Unser schlanker Ansatz hat es uns ermöglicht, die Kapazität aufrechtzuerhalten und gleichzeitig unsere Abläufe entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu vereinfachen. Für die Kunden bedeutet das, dass sie ein Premium-Produkt erhalten, das zuverlässig pünktlich zu einem angemessenen Preis geliefert wird.“
Paul Wright, Accuride Corporation
VERBINDEN von Menschen, Systemen, Maschinen und Lieferketten
AUTOMATISIEREN von Geschäftsprozessen
ANALYSIEREN der wichtigsten Aspekte und Förderung fundierterer Entscheidungsfindung
Verfolgung von Daten vom Fertigungsbereich bis zur Führungsebene
Zukunftssicherheit
für Ihr Unternehmen
mit der
Plex Smart
Manufacturing
Platform TM
Die Plex Smart Manufacturing Platform TM wurde im Fertigungsbereich entwickelt und ist gezielt für eine intelligentere Produktion – heute und in Zukunft – konzipiert. In einem einzigen digitalen Zentralen Erfassungssystem und Engagement-System ermöglicht Plex es Herstellern, neue Ebenen von Transparenz, Qualität und Steuerung im gesamten Betrieb zu erreichen.
Einheitliches digitales Zentrales Erfassungssystem und Engagement
Die Plex Smart Manufacturing Platform TM Anwendungen
Mit der Plex Smart Manufacturing Platform TM stehen Ihnen Optionen zur Verfügung, die von einem eigenständigen MES bis hin zu einer vollständig integrierten End-to-End-Lösung reichen, mit der Sie Ihr gesamtes Unternehmen betreiben können.
Plex Manufacturing Execution Suite (MES) ist eine umfassende Fertigungssoftware, die ein papierloses Produktionsmanagement in Echtzeit bereitstellt, um unternehmensweite Konformität mit Vorschriften, Qualitätsmanagement und Effizienz im gesamten Unternehmen zu gewährleisten.
Plex Enterprise Resource Planning (ERP) ist ein umfassendes, skalierbares, cloudbasiertes ERP, das Front- und Backoffice-Prozesse automatisiert.
Plex-Qualitätsmanagementsystem (QMS) ist eine cloudbasierte digitale Qualitätslösung für Hersteller, die Qualitätsdokumentation, -prozesse und -messungen standardisiert und automatisiert.
Plex DemandCaster Lieferkettenplanung (SCP) kombiniert Daten aus
mehreren Abteilungen Ihres Unternehmens, um die Prognosen für Nachfrage und Angebot zu synchronisieren und so die Genauigkeit des Lagerbestands und das Produktionsmanagement zu verbessern.
Die Produktionsüberwachung bietet nahtlose Konnektivität zu Maschinen im Fertigungsbereich und liefert transparente, betriebliche KPIs und Dashboards in Echtzeit, um
kontinuierliche Verbesserungen voranzutreiben.
MES Automation & Orchestration verbindet Ihr Plex MES mit dem Edge im Fertigungsbereich, um den Informationsfluss, die Prozesse und die Einrichtung der Arbeitsplätze zu steuern, wodurch Effizienz gesteigert,
Kosten eingespart und manuelle Fehler eliminiert werden.
Asset Performance Management (APM) kombiniert Prozess-, Betriebs- und
Maschinendaten über hochgradig visuelle Dashboards, um den Zustand von Maschinen und Fertigungsbereichen proaktiv zu überwachen und so optimale Betriebszeit, Durchsatz und Wartungsbedarf sicherzustellen.
IHRE QUALITÄTS-
GESCHICHTE
ENDET HIER NICHT . . .
plex.com | 888.454.7539
Hervorgehobene Ressourcen